Est-il temps d’augmenter le niveau de gestion de l’alimentation de votre datacenter ?

Le marché des datacenters subit une pression croissante pour répondre à la demande des consommateurs, tout en préservant la disponibilité et en optimisant l’efficacité. En réponse, les opérateurs de colocation et les propriétaires de datacenters tournés vers l’avenir commencent à ajouter la numérisation de l’alimentation dans les espaces des salles électriques et des salles de serveurs. Un système intelligent de gestion de l’alimentation offre une visibilité en temps réel sur l’état de l’alimentation et des équipements pour améliorer les opérations, répondre aux objectifs de durabilité et gérer proactivement les risques. Il existe plusieurs façons de numériser la gestion de l’alimentation dans le datacenter. Du côté du local électrique, les mises à niveau numériques peuvent être appliquées aux points d’accès de service, aux commutateurs de transfert, aux connecteurs, aux appareillages, aux panneaux et aux transformateurs électriques. Du côté de la salle des serveurs, l’instrumentation de l’infrastructure d’alimentation, y compris le jeu de barres, les unités de distribution de l’alimentation (PDU) et les onduleurs (UPS), est désormais plus courante. En outre, les nouveaux systèmes de distribution électrique intelligents ajoutent des capteurs et des compteurs électriques intelligents pour capturer les données de performance du système électrique et des logiciels de gestion et de surveillance de l’alimentation pour analyser ces données en temps réel.

Les avantages de la numérisation de l’alimentation des datacenters se traduisent par une tranquillité d’esprit

En ajoutant cette couche supplémentaire d’intelligence à l’exploitation du système électrique de leur datacenter, les propriétaires de datacenters et les fournisseurs de colocation bénéficient d’avantages commerciaux considérables. Ces critères sont les suivants :

Sécurité renforcée

Lorsque les systèmes électriques des datacenters sont mal configurés, exploités et entretenus, le risque d’interruption de service imprévue augmente, tout comme le risque de dommages aux équipements de l’usine et de blessures pour les employés sur site. La numérisation des systèmes d’alimentation des datacenters permet d’optimiser la sécurité des personnes et des actifs tout en améliorant la fiabilité et la continuité d’activité. Par exemple, des capteurs thermiques placés de manière stratégique surveillent en permanence les hausses de température anormales et alertent le personnel de tout problème thermique avant qu’un arc électrique ou un incendie électrique ne détruise l’équipement ou ne blesse les personnes.

Moins d’arrêts 

Selon l’Uptime Institute, plus de 60 % des pannes de datacenter ont entraîné au moins 100 000 $ de pertes totales (en hausse substantielle par rapport à 39 % en 2019). En outre, la part des pannes qui ont coûté plus de 1 million de dollars a augmenté de 11 % à 15 % au cours de cette même période. L’Uptime Institute souligne que les pannes d’alimentation représentent 43 % des pannes classées comme importantes (entraînant des temps d’arrêt et des pertes financières).

L’une des façons dont les systèmes de distribution électrique intelligents résolvent ce problème est de permettre une gestion plus précise de la capacité d’alimentation du datacenter. Cette approche aide les opérateurs de datacenters en leur fournissant une visibilité sur la sous-utilisation ou la surutilisation des actifs électriques. S’ils sont sous-utilisés, les actifs électriques représentent des coûts irrécupérables qui ne fournissent pas de retour sur investissement. En cas de surutilisation, les surcharges du circuit peuvent entraîner des temps d’arrêt imprévus.

Rapports de conformité améliorés

Un autre avantage d’un système de distribution électrique intelligent est la capacité à documenter et à démontrer la conformité aux normes de qualité de l’énergie de l’industrie telles que la norme IEEE 519 (une recommandation système pour fixer des limites sur la distorsion de tension et de courant). Le logiciel suit les performances du système électrique et détermine si les incidents de qualité de l’alimentation dans le datacenter ont été graves ou mineurs. Le logiciel classe ces incidents et génère des rapports qui peuvent être utilisés pour répondre aux demandes des régulateurs et des services publics concernant la distorsion des formes d’onde et l’émission d’harmoniques nuisibles. De telles informations permettent aux propriétaires de datacenters d’éviter des amendes ou des surcharges inutiles et d’améliorer la sécurité du personnel du datacenter. 

Efficacité accrue

L’instrumentation des systèmes électriques des datacenters permet aux propriétaires de datacenters et aux prestataires de colocation de surveiller le PUE (une mesure normalisée de mesure de l’efficacité des datacenters) pour une plage de temps donnée, quelle que soit la période (horaire, quotidienne, hebdomadaire et mensuelle). Par conséquent, les responsables de la colocation peuvent affiner les performances des systèmes d’alimentation et de refroidissement pour améliorer l’efficacité globale du système. Les dispositifs tels que les bandeaux de prises mesurées permettent également de gérer à distance l’environnement des racks et des containers au niveau du circuit afin d’optimiser encore l’efficacité. En outre, la capacité à isoler les problèmes potentiels d’un seul circuit permet aux opérateurs de réagir rapidement et efficacement aux alarmes et de dépanner.

Amélioration de la durabilité

Un datacenter consomme beaucoup d’énergie ; il nécessite un niveau d’alimentation et de refroidissement plus élevé qu’un immeuble de bureaux classique. En tant que l’un des consommateurs d’énergie à la croissance la plus rapide, les datacenters sont désormais ciblés par les régulateurs, les actionnaires et les locataires en colocation pour documenter et contrôler les émissions de carbone.

En collectant des données précises et pertinentes à partir de compteurs intelligents (comme les compteurs PowerLogic ), les datacenters peuvent poser les bases d’un plan de gestion de l’énergie efficace. La mesure permet d’améliorer les performances en révélant les résultats des initiatives de développement durable. Les compteurs modernes facilitent la collecte automatique à distance des données de consommation d’énergie. En utilisant les réseaux de sites existants et les technologies sans fil, les données énergétiques sont consolidées et partagées avec les utilisateurs via des outils Web. Cela simplifie la collecte des données relatives à la consommation d’énergie, à la demande de charge et à la qualité de l’alimentation, qui ont toutes un impact sur les coûts énergétiques et le contrôle des émissions de CO2.

Vous souhaitez en savoir plus sur la gestion intelligente de l’alimentation ?

Pour en savoir plus sur la façon dont une gestion intelligente de l’alimentation peut aider à améliorer les performances du système électrique du datacenter, à réduire les temps d’arrêt et à économiser les coûts, consultez en ligne Le guide essentiel de la gestion intelligente de l’alimentation des datacenters.

Article traduit de l’anglais : https://blog.se.com/datacenter/2022/09/26/is-time-increase-data-centers-power-management-iq/

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.