L’électricité fait partie intégrante de notre vie quotidienne, sans laquelle nous ne pouvons pas fonctionner efficacement. Des maisons aux usines en passant par les bâtiments commerciaux et les hôpitaux, l’électricité joue un rôle important en nous permettant de remplir les fonctions les plus élémentaires et d’effectuer les actions les plus vitales.
Une vie sans électricité semble compliquée car presque tous les dispositifs ou appareils que nous utilisons dépendent de l’électricité. Comme il y a une dépendance accrue à celle-ci, un nombre important d’industries sont affectés par les pertes résultant d’irrégularités non programmées dans l’alimentation électrique. De nombreuses ressources sont également perdues en raison de fréquentes pannes de courant. Les pannes de courant sont extrêmement fréquentes dans le monde entier, bien que les pays les plus touchés soient souvent les pays en développement.
Pourtant l’ensemble des pays abritent des industries manufacturières. Bien souvent, les industries commencent à décliner en raison d’un manque d’infrastructure et de gestion de l’alimentation. Bien qu’il existe plusieurs types d’alimentation sauvegardes disponibles, elles ne fonctionnent pas régulièrement en temps utile et ne peuvent pas toujours supporter la charge. À mesure que nous progressons sur le plan technologique, les réseaux de distribution d’énergie sont les témoins de développement, et de solutions innovantes de sauvegarde tels que les onduleurs.
Une batterie de secours d’onduleur industriel est un appareil électrique fournissant une alimentation de secours à une charge critique, lorsque la source d’alimentation principale, le plus souvent le secteur public, fluctue ou fait défaut ; l’onduleur est donc utilisé par défaut. Un onduleur est utilisé pour protéger les ordinateurs, les data centers et les équipements de télécommunication contre une interruption brutale de l’alimentation électrique, qui peut entraîner des blessures, des accidents, des pertes financières et des pertes de données. L’onduleur devient crucial pour les industries qui souhaitent supporter son infrastructure critique grâce à la technologie et à l’automatisation. Une batterie de secours pour onduleur gère non seulement l’infrastructure informatique et les systèmes informatiques, mais elle soutient également d’autres fonctions telles que la fabrication et la vente au détail.

Un développement récent dans le domaine de la batterie d’onduleur est l’onduleur Smart-UPS. Un Smart-UPS, comme son nom l’indique, peut exécuter des fonctions distinctes qu’un onduleur normal ne peut pas utiliser avec une technologie intelligente. Un onduleur intelligent peut modifier les niveaux de tension et sécuriser un flux constant en cas de fluctuation de tension, généralement appelée régulation automatique de tension (AVR). Ils intègrent également des alarmes qui s’éteignent lorsque les batteries sont sur le point de manquer d’énergie. Comme presque tous les appareils intelligents, Smart-UPS est également lié à un réseau ou un cloud via lequel ils peuvent être surveillés et commandés. #SchneiderElectric est une grande marque dans le domaine de la sécurité et de la protection de l’alimentation électrique – garantissant votre activité y compris en cas de perturbations électriques #LifeIsOn.
Téléchargez notre livre blanc « Sécurité des machines : Sécurité fonctionnelle et mise en œuvre de la nouvelle directive »
Ajouter un commentaire