Les essentiels du télétravail – Comment rester connecté au travail ou à l’école grâce à un onduleur

Une mère et sa fille sur une tablette
connecté

De plus en plus de personnes optent pour l’éducation en ligne et le télétravail, au moins pour une partie du temps. Avec cette dépendance accrue à un espace de travail ou d’étude à domicile, il est nécessaire de disposer d’une source d’alimentation et d’une connectivité fiables, ce traduisant par la nécessité de disposer plan de secours efficace via un onduleur.

La tendance du télétravail augmente rapidement

Saviez-vous qu’aux États-Unis, 5 millions d’employés (soit 3,6 % des effectifs) travaillent à domicile au moins la moitié de la semaine ? Selon Global Workplace Analytics, plus d’un tiers des personnes (36 %) travaillent à distance au moins une fois par semaine, contre 10 % en 2010, selon l’étude réalisée par GetApp. Et voici la vraie grande nouvelle de l’enquête de Buffer State of Remote Work menée auprès de 2 500 collaborateurs dans le monde entier : 99 % déclarent qu’ils choisiraient de travailler à distance, du moins à temps partiel, pour le reste de leur carrière. Une fois que l’on a pris goût au télétravail, apparemment, vous ne pouvez jamais revenir en arrière.

Il est plus difficile d’obtenir des chiffres comparables pour l’éducation, mais la tendance est néanmoins claire. Selon un rapport récent, 87 % des établissements d’enseignement supérieur s’appuient sur un système de gestion de l’apprentissage, tel que Blackboard ou Canvas, qui fait de l’apprentissage en ligne un élément essentiel. Les analystes du secteur s’attendaient à ce que le marché des outils d’apprentissage en ligne atteigne 107 milliards de dollars d’ici 2015, ce qu’il a fait. Désormais, Research and Markets prévoit que les revenus issus de l’apprentissage en ligne tripleront, atteignant les 325 milliards de dollars d’ici 2025.

Un homme dans un bureau
connecté

La productivité en télétravail est liée à une connexion Internet ininterrompue

Avec tant d’investissements dans le travail et l’enseignement à distance, les employés et les étudiants doivent s’efforcer de créer un espace de travail qui favorise la productivité. Je suppose que vous avez déjà une chaise confortable, un bureau fonctionnel et beaucoup de lumière. Je me concentrerai plutôt sur un élément que vous ne remarquerez probablement pas tant qu’il n’aura pas disparu : une alimentation électrique fiable et propre.

Vous avez évidemment besoin d’électricité pour alimenter toutes sortes d’appareils dans votre bureau à domicile : ordinateur, écrans, imprimante, disque dur externe, téléphone portable, tablettes, lumières et haut-parleurs (pour la musique dont beaucoup d’entre nous ne peuvent pas se passer).

Ce qui n’est peut-être pas si évident c’est la Box internet qui vous fournit votre connexion Internet. Elle nécessite également une alimentation et, sans elle, vous seriez bloqué par l’absence d’accès à Internet. (Oui, peut-être que vous pouvez vous contenter d’utiliser votre téléphone portable comme point d’accès wifi, mais nous essayons d’être productifs ici.) De même, beaucoup d’entre nous utilisent maintenant une configuration de réseau maillé comme Google Nest Wifi pour accélérer la vitesse et garantir une bonne connectivité dans toute la maison ou l’appartement. Ces appareils, eux aussi, seraient inutiles sans électricité.

Les surtensions et les pannes de courant sont plus fréquentes et destructrices que vous ne le pensez

Chacun de ces composants nécessite deux niveaux de protection de l’alimentation contre les surtensions et les pannes.

Les surtensions sont de courts pics d’énergie qui peuvent endommager les équipements électriques, essentiellement en envoyant plus de tension que ce que les appareils ne peuvent recevoir. Ces pics de tension peuvent être dues à des facteurs internes ou externes.

Selon le rapport du National Institute of Standard and Technology, votre logement subira des surtensions peu importe votre lieu d’habitation.

Parmi les sources extérieures, mentionnons les impacts de foudre, les perturbations des lignes électriques (arbres tombés ou les lignes coupées dans les tempêtes de neige) ou encore les rongeurs et autres animaux entrant dans les transformateurs. Les entreprises de services publics intervenant sur ces lignes électriques à la suite de tels incidents ou pendant l’entretien périodique peuvent également provoquer des surtensions.

Mais les surtensions sont beaucoup plus susceptibles d’être provoquées par des sources internes, tels les moteurs et compresseurs qui s’allument et s’éteignent, comme dans les réfrigérateurs et les climatiseurs. De petits appareils comme les sèche-cheveux et autres outils de bricolage peuvent également en provoquer, tout comme un câblage défectueux.

Les pannes de courant peuvent provenir de plusieurs sources externes, bien que nous ayons maintenant des pannes programmées dans des endroits comme en Californie, dans le cadre de la protection contre les incendies de forêt causés par le matériel des services publics. De même, pendant les périodes de forte demande en électricité, certains clients peuvent faire face à des baisses de tensions, qui sont le résultat de réductions intentionnelles dans le flux d’électricité.

Selon un rapport de U.S. Energy Information Administration, les clients des services publics ont connu en moyenne 1,3 interruptions et ont été privés d’électricité pendant quatre heures en 2016. Bien que certains clients disposent de générateurs de secours fournissant une alimentation auxiliaire, la plupart des clients sont privés d’électricité (et d’accès à Internet) en cas de panne.

Des solutions simples et rapides pour protéger votre bureau à domicile contre les pannes et les surtensions

Un moyen simple de protéger ses équipements contre les surtensions est d’utiliser un parasurtenseur. Il est conçu pour absorber divers niveaux de surtensions, mesurées en joules ; plus la puissance est élevée, plus la protection est forte. Vous voudrez certainement investir dans des modèles haut de gamme pour tout matériel électronique coûteux ou sensible, comme les ordinateurs et les disques durs externes, où les dommages peuvent entraîner la perte totale de données.

Aujourd’hui, de nombreux dispositifs de protection contre les surtensions sont munis également de ports USB qui vous permettent de charger en toute sécurité des téléphones, des tablettes et d’autres appareils. C’est une fonctionnalité intéressante pour le bureau à domicile, surtout lorsque vous considérez que ces appareils peuvent être parmi les appareils les plus coûteux dont vous disposez.

Une autre alternative est un onduleur (UPS ou ASI), qui fournit à la fois une batterie de secours et une protection contre les surtensions. Un onduleur contient une batterie qui peut alimenter votre système électronique en cas de panne ou de coupure de courant. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la batterie est constamment rechargée, de sorte qu’elle sera prête à fonctionner lorsqu’elle sera sollicitée. Par ailleurs, elle démarrera instantanément dès que l’alimentation sera coupée, même pendant un vacillement de tension mineur, afin que vous ne perdiez aucune donnée ou prose précieuse sur laquelle vous travailliez.

De même, les onduleurs sont disponibles en différentes autonomies, ce qui vous permet de disposer de quelques minutes à plusieurs heures d’autonomie pour les appareils connectés. Vous pouvez choisir un modèle d’onduleur qui vous donne suffisamment de temps pour arrêter en toute sécurité les périphériques après une panne de courant ou un modèle qui vous permet de continuer à travailler et de rester productif pendant des heures. Souvenez-vous simplement que si votre routeur n’est pas près de votre espace de bureau, vous aurez également besoin d’un onduleur pour continuer à le faire fonctionner.

Ressources pour la connectivité domestique

Il est essentiel de prendre conscience des risques associés à une alimentation propre et fiable et de les gérer pour rester connecté et éviter les interruptions qui affectent votre productivité à la maison. Pour en savoir plus sur les meilleures approches pour rester connecté en télétravail, consultez notre page dédiée aux solutions domestiques.

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.