Les entreprises sont plus que jamais déterminées à maîtriser leurs coûts énergétiques et à améliorer leur durabilité. Un véritable défi alors que les réseaux de distribution dont elles dépendent sont en pleine transformation : infrastructures vieillissantes, nouvelles sources d’énergie, variations du prix de l’électricité et demande en constante augmentation. Face à cette situation, un microgrid peut aider votre entreprise à atteindre ses objectifs et à maîtriser son avenir énergétique, avec ou sans investissement en capital
Dans ce blog, je présenterai le microgrid, leurs avantages et quelques termes utiles pour comprendre cette approche transformatrice de l’énergie.
1. Qu’est-ce qu’un microgrid ?
Un microgrid est un système complet constitué de sources d’énergie (réseau et production locale), de moyens de stockage (batteries) et de logiciels intelligents de gestion et de prévision qui permettent d’analyser et d’anticiper pour déterminer quand et comment produire, stocker ou consommer l’énergie. Cette solution énergétique permet d’optimiser en continu production et consommation.
2. Comment un microgrid peut-il contribuer à la résilience de vos installations ?
Un microgrid permet à votre installation de rester alimentée en électricité, quelles que soient les circonstances, en gérant de manière fluide la source de production (locale ou réseau), la consommation ou le stockage sur site. En cas de défaillance du réseau par exemple, un contrôleur peut détecter la perturbation, se déconnecter du service public, activer le “mode îlot” et se reconnecter lorsque le service public est rétabli.
3. Comment un microgrid peut-il contribuer à la réalisation de vos objectifs de durabilité ?
Un microgrid fournit l’infrastructure technique permettant de piloter, d’intégrer et de faire évoluer les systèmes d’énergie renouvelable, en remplacement ou en compensation des sources d’énergie non renouvelable du réseau, à votre propre rythme. Grâce à un logiciel, un contrôleur et un équipement d’interconnexion adéquats, le microgrid peut utiliser des sources renouvelables, stocker l’énergie dans des batteries pour répondre à vos besoins et peut permettre de fournir de l’électricité décarbonée à d’autres utilisateurs, par l’intermédiaire d’un réseau public.
4. Comment un microgrid peut-il contribuer à l’efficacité des coûts énergétiques ?
Un contrôleur intelligent de microgrid détermine les moments optimaux pour consommer, produire, stocker ou vendre de l’énergie en fonction des conditions météorologiques, des prévisions de tarifs des services publics et d’autres facteurs. Il vous permet d’utiliser vos propres charges sans payer les tarifs de pointe facturés par le fournisseur d’électricité et vous offre la possibilité de vendre l’excédent d’électricité quand il est disponible. Un microgrid peut constituer une protection à long terme contre les variations des prix de l’énergie.
5. Qu’est-ce que le Microgrid as a Service (MaaS) ?
MaaS est un modèle économique qui permet à votre organisation de tirer parti des avantages de l’installation d’un microgrid, sans avoir à supporter les coûts et les risques liés à un investissement financier. Avec MaaS, Schneider Electric, par le biais d’entreprises partenaires comme GreenYellow, construisent, détiennent et exploitent un microgrid sur votre site, moyennant un prix à long terme par kWh. Cela permet au microgrid d’être opérationnel plus rapidement et vous protège des hausses de tarif. Schneider Electric peut même transférer l’actif à un partenaire le cas échéant, réduisant ainsi votre risque financier.
6. Comment les microgrids peuvent-ils se connecter au réseau et que signifient ressources énergétiques distribuées (DERs) ?
Les DERs, en français les ressources énergétiques distribuées, sont des ressources électriques situées en dehors d’un réseau central, notamment les systèmes de production et de stockage des microgrids. Un contrôleur de microgrid les connecte et les déconnecte automatiquement du macro-réseau (réseau principal), en ouvrant ou en fermant à distance un disjoncteur ou un interrupteur. Pour ce faire, le microgrid doit être intégré aux systèmes d’automatisation de l’entreprise au niveau de la sous-station et de la distribution. En connectant un microgrid au réseau électrique en tant que DER, vous pouvez contribuer à accroître le rôle des énergies renouvelables sur le réseau et à améliorer sa résilience.
7. Qu’est-ce qu’un contrat d’achat d’électricité (Power Purchase Agreement ou PPA) ?
Un PPA est un contrat de fourniture d’énergie moyennant un prix fixé d’avance. L’acheteur peut être un fournisseur d’énergie qui revend ensuite l’électricité ou une entreprise ayant des besoins énergétiques importants ou devant réduire son empreinte carbone. Les promoteurs d’énergies renouvelables vendent généralement de l’électricité dans le cadre d’un PPA afin de sécuriser leurs investissements dans les infrastructures. Les propriétaires de microgrid peuvent également conclure des PPA pour vendre leur énergie inutilisée à des entreprises ou à des services publics. Le MaaS est essentiellement un PPA en vertu duquel un tiers est propriétaire d’un microgrid et vous réglez les coûts d’exploitation sous la forme d’un prix fixe pour l’énergie sur une période donnée.
8. Comment les microgrids orchestrent-ils et optimisent-ils les tarifs des services publics ou la réponse à la demande ?
Grâce à des logiciels comme EcoStruxure Microgrid Advisor, un microgrid adapte la consommation et le stockage de l’énergie produite localement afin d’optimiser les coûts et de générer des revenus. Lorsque le prix de l’électricité atteint son maximum en période de forte demande, le microgrid peut automatiquement basculer vos charges sur l’énergie produite sur site. Si l’énergie excédentaire est générée ou stockée dans le microgrid, vous pouvez participer à des programmes de réponse à la demande en vendant de l’énergie au fournisseur d’électricité, ce qui permet de réduire la demande globale sur le réseau.
9. Comment savoir si un microgrid vous convient ?
Déterminez si votre objectif est la résilience, la durabilité, la réduction des coûts ou les trois à la fois. Leur importance respective influencera la manière dont vous calculerez votre retour sur investissement. Schneider Electric dispose de diverses ressources pour estimer le retour sur investissement potentiel d’un microgrid, qu’il s’agisse d’une première évaluation rapide en quelques minutes ou d’une analyse plus complexe d’une journée.
Ajouter un commentaire