Moxy Lyon Airport : un hôtel connecté, moderne et efficace !

Hôtel connecté Moxy Lyon

Depuis le 16 juin 2021, l’aéroport Saint-Exupéry accueille dans son terminal aérien le premier hôtel Moxy de Lyon. Un hôtel connecté et moderne, décoré en honneur des inventeurs du cinéma Auguste et Louis Lumière, entièrement équipé par Schneider Electric, autant pour satisfaire sa clientèle business exigeante, que pour optimiser sa gestion de l’énergie. Clément Fouré, Responsable technique de l’hôtel, partage son expérience après un an d’exploitation. 

Chaque Moxy est unique mais il partage avec les autres hôtels de la nouvelle chaîne de Marriott l’ambition de réinventer l’hôtellerie traditionnelle avec un style dynamique et attrayant. « A Lyon, le Moxy a été créé à partir de la réhabilitation complète d’un ancien établissement, décrit Clément Fouré. Tout a été rénové, tout a été réagencé ! »  Aujourd’hui, aux 4e et 5e étages du bâtiment central de l’aéroport entre les deux terminaux, l’hôtel compte 123 chambres, un espace bar restaurant, deux salles de réunions et une salle de fitness.

Respect des consignes environnementales et pilotage du confort

L’objectif du Moxy est de répondre aux besoins de ses clients en temps et en heure, tout en respectant l’environnement. « La Gestion Technique du Bâtiment (GTB), appelée EcoStruxure™ Building Operation, permet justement de régler individuellement la climatisation dans les chambres, couper une fonctionnalité à distance si nécessaire ou la mettre en marche, poursuit le Responsable technique. Elle nous permet d’avoir une vision complète de l’installation électrique et de CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation). Elle pilote aussi les pompes à chaleur, deux pour le chauffage et deux pour l’eau chaude sanitaire, pour garantir un fonctionnement optimal. » Par défaut et conformément au plan de sobriété national, Clément Fouré a ainsi réglé automatiquement la température des chambres à 19°C en hiver et 26°C en été. « Une fois dans sa chambre, le client est libre de gérer la température à sa guise, à partir de l’écran tactile du thermostat intelligent, qui agit en tant que « Room Controller ». C’est très simple et intuitif ! » D’autant plus qu’il est possible de personnaliser à distance les instructions sur l’écran, en fonction du client. Cinq langues différentes sont proposées. 

Des alertes et une vision globale qui facilitent la gestion et la maintenance de l’hôtel 

En tant que Responsable technique, Clément Fouré bénéficie au quotidien de relevés d’informations sur l’état des 150 éclairages d’ambiance et des 15 zones de variations, des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur. Il a une vision globale et exhaustive de l’hôtel ! Il reçoit aussi des alertes en cas d’incidents. « Jusqu’à présent, ce sont des petites alertes, on corrige les problèmes et tout repart comme si de rien n’était. Pour les défauts plus importants, c’est vraiment un atout d’avoir cette GTB, parce qu’on obtient les informations en temps réel et on fait appel rapidement à notre prestataire de service pour intervenir au plus vite. Les clients profitent ainsi d’un bien-être sans fausse note dans l’hôtel. »  

Gilles Cresci, gérant de Domotiqa, intégrateur et partenaire EcoXpert Schneider Electric, qui a travaillé sur le projet Moxy, complète : « Le système est non seulement équipé de détecteurs de mouvement, pour s’adapter aux clients tout en économisant l’énergie, mais en plus, il est relié à la centrale incendie. En cas de départ de feu, il peut forcer l’éclairage sur toutes les zones de l’hôtel, pour plus de sécurité. »

Une installation 100 % Schneider Electric

Hôtel connecté Moxy Lyon

Outre le logiciel EcoStruxure™ Building Operation, l’hôtel Moxy est équipé d’appareillages Odace dans les chambres. « La teinte est très tendance, gris anthracite, confie Clément Fouré. C’est très élégant et en accord avec le thème général du cinéma de l’hôtel. Dans les parties communes, ce sont aussi des interrupteurs Odace, mais blancs, qui apportent autant de fonctions essentielles au confort. » Et ce n’est pas tout, puisque l’éclairage des parties communes est géré par un écran KNX Multitouch Pro, qui mutualise plusieurs fonctionnalités (gestion des volets roulants, températures, climatisations…). Tous les tableaux électriques sont de la marque Schneider Electric, tableau général, armoires divisionnaires et tableautins des chambres compris, ainsi que les solutions de comptage. « Concernant l’onduleur de sécurité, Schneider Electric nous a particulièrement aidés, avec une étude poussée et un produit de qualité, » souligne Anthony Béaux, Business manager chez Beaux Electricité, entreprise chargée de l’installation électrique au Moxy.

Pour avoir de plus amples résultats en termes de consommation d’énergie notamment, il faudra attendre un peu encore. « Même si l’hôtel a ouvert ses portes il y a un peu plus d’un an, l’installation s’est déroulée en pleine période de crise sanitaire. Les premiers mois ont été très calmes, des chambres étaient encore inoccupées, il y avait encore beaucoup de contraintes avec le bar fermé et les masques dans le restaurant, » rapporte Clément Fouré.

L’ouverture a donc été progressive et les premiers pics d’occupation ont été observés à la rentrée 2021. Depuis, l’hôtel a un fort taux d’occupation et est régulièrement complet. Et tout se passe de manière très fluide. « Les solutions d’efficacité énergétique installées dans l’hôtel Moxy ont permis d’accueillir de plus en plus de personnes lorsque la situation sanitaire s’est normalisée ; avec une consommation d’électricité qui dépend de la présence des clients, s’avère bien en dessous de celle d’un bâtiment classique équivalent, tout en garantissant un confort optimalaux clients de l’hôtel » conclut Alexandre Laidet, Global Strategic Account Executive pour le marché Hôtel chez Schneider Electric.  

En plus, si l’exploitant du Moxy le souhaite, la GTB EcoStruxure™ Building Operation peut être programmée en fonction de scénarios écoWatt vert, orange et rouge, pour « effacer » automatiquement les consommations énergétiques de l’hôtel, en cas de tension sur le réseau électrique national. 

Pour voir l’installation réalisée au sein de l’hôtel Moxy à Lyon, visionnez la vidéo. 

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.