Boucard Emballages : une supervision pour le bien-être des salariés

Après 110 ans d’existence et de développement, le groupe Boucard Emballages a ″posé ses cartons″ dans son tout nouveau siège social, sur un terrain plus grand à quelques kilomètres de son ancien bâtiment à la Séguinière, dans l’agglomération choletaise. Pour son Président, Simon Boucard, le nouveau bâtiment a été conçu dans un objectif prioritaire de bien-être de ses collaborateurs.   

 Consulter la fiche référence de ce projet

Boucard Site Séguinière

« Pour un confort optimal dans nos nouveaux locaux, nous avons opté pour des solutions innovantes et performantes, affirme Simon Boucard. Nous avons par exemple opté pour des poutres climatiques, pour garantir une ambiance tempérée, une qualité de l’air optimale et des économies d’énergie grâce à un système de pompe à chaleur et de ventilo-convecteurs. »

Piloter le confort avec un seul écran digital

Le groupe a également investi dans des bureaux tout KNX et une supervision par EcoStruxureTM Building Operation, sur les conseils de son installateur d’électricité Ouvrard Bâtiment, EcoXpert depuis 2015 basé aux Herbiers en Vendée. « Nous avions déjà réalisé une extension d’atelier pour Boucard Emballages, rapporte Samuel Guilmineau, Technicien metteur au point chez Ouvrard Bâtiment. Quand j’ai proposé une solution KNX qui permettait de gérer l’éclairage, le chauffage et les ouvrants avec un seul et même écran tactile et une supervision capable de piloter ses trois sites en France, Simon Boucard a été convaincu et nous a fait pleinement confiance. J’ai sélectionné en particulier EcoStruxureTM Building Operation, parce que j’apprécie l’ergonomie de son logiciel et la qualité graphique. » L’écran choisi par Samuel Guilmineau est la solution Multitouch Pro, qui présente huit interfaces de pilotage pour la gestion chauffage et refroidissement des poutres climatiques ainsi que l’éclairage et les ouvrants. Tout cela pour le confort des bureaux… L’écran est même personnalisable : au repos, il affiche le logo Boucard Emballages !

Boucard vue bureaux  Boucard vue intérieure

Un confort adapté aux collaborateurs et une démarche RSE forte

Chaque bureau a son Multitouch Pro, réglé avec les paramètres de confort choisis par les salariés qui les occupent. « Depuis son écran tactile, l’équipe du bureau peut en outre décider de monter la température, baisser les lumières ou encore manœuvrer les stores à sa guise, dans le respect de l’environnement, confie Simon Boucard. Nous sommes en effet très attachés à réduire au maximum notre empreinte carbone et engagés dans une démarche responsable, sociale et environnementale (RSE). » Dans cette perspective, EcoStruxureTM Building Operation est un outil précieux. Parce qu’il permet d’éteindre les équipements à distance, il garantit effectivement au groupe Boucard de s’assurer que ses collaborateurs profitent réellement de leur droit à la déconnexion.

Economies d’énergie et sécurité sur le site

« Grâce à la solution Schneider Electric, nous gérons notre bâtiment et ses équipements en fonction d’horaires, souligne Simon Boucard. EcoStruxureTM Building Operation nous permet également de faire des économies d’énergie et d’apporter plus de sécurité à nos salariés. » Si un collaborateur oublie d’éteindre la lumière ou le chauffage lors de son départ en fin de semaine en effet, le système l’éteint à distance et le rallume 2 heures avant son retour le lundi. Si un store ou une porte est resté ouvert, s’il y a une fuite d’eau, la solution alerte le Directeur du site, qui agit à distance ou sur place si nécessaire. « Avec ce système, je suis serein, s’enthousiasme Simon Boucard. Avec ses fonctions d’alerte, il nous donne toutes les informations pour répondre aux exigences incendie des bâtiments de stockage couverts. En plus, nous avons couplé notre station gasoil avec une horloge, pour la déconnecter en dehors des horaires de bureaux et durant les congés. Résultat : plus de sécurité et aucun risque de vol de carburant ! »

Boucard vue 3D

Un client ravi et une solution évolutive !

EcoXpert BadgeLes employés de Boucard Emballages travaillent dans leur nouveau siège social depuis la fin du mois d’août 2019 et selon Simon Boucard, « ils apprécient le design, la luminosité, le silence et le confort de leurs bureaux, du showroom et des ateliers. Ils sont ravis, … à tel point, qu’ils sont de plus en plus nombreux à déjeuner ensemble sur place. » Au-delà de répondre à toutes ses priorités concernant les risques de vol ou d’incendie, la télésurveillance et la bienveillance vis-à-vis de ses salariés, « le groupe Boucard Emballages bénéficie en plus d’une solution évolutive, que nous avons paramétrée pour qu’elle puisse s’appliquer plus tard aux deux autres sites de l’entreprise, note Samuel Guilmineau. Ce projet représente pour nous une réussite, rendue possible grâce aux connaissances acquises sur les dernières innovations du marché dans le cadre du programme EcoXpert[1]. »


[1] L’entreprise Ouvrard Bâtiment possède une double certification EcoXpert : EcoXpert Building Management Systems et EcoXpert Light & Room Control.

Tags : , , ,

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.

Ce site utilise Akismet pour réduire le spam. Découvrez comment les données de vos commentaires sont traitées.