EcoStruxure by EcoXpert : les EcoXperts et leurs projets mis en lumière !

En marge du salon de la performance des bâtiments tertiaires IBS (Intelligent Building Systems), Schneider Electric a récompensé les projets de ses partenaires EcoXperts, lauréats du concours « EcoStruxure by EcoXpert ».

Une centaine d’EcoXperts étaient présents à la soirée du 2 octobre 2019, impatients de découvrir les projets gagnants dont ils pourraient s’inspirer. « Le programme EcoXpert est le tout premier réseau en France d’intégrateurs de solutions EcoStruxure® pour le bâtiment intelligent, connecté et durable, décrit Virginie Milhaud, Responsable du Programme EcoXpert France. En avril, nous avions lancé un concours national qui leur était destiné, afin de distinguer les chantiers les plus innovants et performants intégrant la solution EcoStruxure. »

Des partenaires impliqués

Une trentaine de partenaires de Schneider Electric ont participé à la première édition de ce concours, titulaires d’un des cinq badges du label : BMS (spécialistes de la Gestion Technique du Bâtiment), Automatisme et Contrôle du bâtiment (experts KNX), DataCom (spécialisés dans les systèmes VDI), Critical Power (dédiés à la supervision d’installations électriques critiques) et Connected Power (professionnels des solutions de distribution électrique connectées).

→ Devenir EcoXpert

Le bâtiment : un outil au service de ses occupants

« Par le biais de ce concours, souligne Olivier Delepine, Vice-Président pour l’activité Building & Channel chez Schneider Electric, nous mettons en avant nos EcoXperts, auprès de toute l’industrie du bâtiment. Ils sont au cœur de notre capacité à délivrer les technologies adaptées aux besoins de nos clients finaux. Nos partenaires intégrateurs travaillent directement avec les utilisateurs, pour mieux comprendre les usages du bâtiment, et comment les occupants collaborent ensemble, comment ils interagissent… » Il convient en effet de s’assurer que l’immeuble devienne un outil au service des usagers et pas l’inverse !

Transformer les usages en solutions

Les EcoXperts permettent de transformer les usages du bâtiment en solutions, les promesses des technologies en réalité. Concrètement, ils accompagnent les clients sur tout le cycle de vie du projet de bâtiment, de la phase de définition des besoins à la mise en service, en passant par la prise en main des installations et leur optimisation. Confiant avoir été impressionné par la qualité des projets, Emmanuel François, Président de la SBA (Smart Buildings Alliance for Smart Cities) et membre du jury du concours, a comparé l’EcoXpert à un « maître des usages ».

Les podiums

Badge Régulation et BMS

  1. EcoXpert MTAIR – L’objectif de MTAIR sur le Campus Sanofi était de moderniser l’ensemble de l’installation de la régulation du site et de pouvoir s’intégrer à son système de GTB. Le challenge a été réussi notamment grâce à la première mise en service de la nouvelle solution RP-C qui fonctionne en mode IP.
  2. EcoXpert NEU Automation – Le Club Med a confié à NEU Automation le projet d’extension de son village vacances sur l’ile de la Réunion, avec 140 nouvelles chambres et une nouvelle production de froid. La solution a notamment permis d’intégrer un design personnalisé et multi-langues sur les thermostats d’ambiance.
  3. EcoXpert Bobion et Joannin – Pour le projet de l’Hôtel du Palais à Biarritz, les délais étaient très serrés, car il devait être opérationnel pour la tenue du G7 en août 2019. Défi relevé avec la solution EcoStruxure Opération associée à un module Energy Expert, pour une clientèle internationale, exigeante.

Badge Automatisme et Contrôle du Bâtiment

  1. EcoXpert Systemic – Pour le CHU de Dijon, Systemic devait gérer la luminosité naturelle et les éclairages, de manière localisée et centralisée, tout en améliorant la gestion de l’énergie. Dans cette perspective, l’EcoXpert a choisi les solutions MultitouchPro et U.Motion.
  2. EcoXpert Baudin Châteauneuf Connectibat – La mission ? Offrir un suivi centralisé des consommations de l’ensemble des 39 appartements et des parties communes de la Résidence étudiante La Marseillaise. « C’est le tout premier projet d’autoconsommation collectif en Pays de la Loire, précise Hubert Febraud, technicien d’études GTB. C’est pour nous une fierté d’y avoir contribué.»
  3. EcoXpert DomotiqaLe complexe Inside Park / La Table du Brasseur à Villars près de Saint-Etienne, propose un grand nombre d’activités destinées à tous les âges. Ces activités ont été mises en valeur avec les ambiances lumineuses orchestrées par Domotiqa grâce à un contrôleur SpaceLYnk, des actionneurs d’éclairage DALI et un concentrateur Com’X.

Badge DataCom

  1. EcoXpert BatiConnect – L’hôpital des Diaconnesses avait besoin d’une rénovation complète de son installation VDI avec une solution full IP pour l’informatique, la téléphonie, la vidéo-surveillance… BatiConnect a ainsi créé 800 points informatiques, huit baies et, à chaque étage, une rocade fibre et 112 paires SYT. « Le Directeur du système informatique de l’hôpital exigeait un câblage de catégorie 6A pour une continuité sans défaut, indique Frédéric Marny, Président de BatiConnect. Il a été très satisfait de la qualité de notre intervention. »
  2. EcoXpert Antares – Le projet : la maintenance, la gestion et la réhabilitation de l’ensemble du système de câblage VDI du Campus Polytechnique, grâce à la connectivité MultiPlus, des connecteurs S-One et des câbles réseau CL-MX.
  3. EcoXpert TelisL’hôtel de Paris à Monaco est un établissement historique. L’EcoXpert a donc eu la mission de respecter ce patrimoine lorsqu’il assuré la continuité de service lors de l’intégration de l’infrastructure de câblage de l’hôtel.

Badge Connected Power

  1. EcoXpert IXOT – Pour le bailleur LCL, IXOT devait déployer une solution de gestion énergétique rétrofit sur un bâtiment d’abord. « Le client avait besoin de remonter les consommations de tous les appartements pour refacturer les charges locatives, rapportent Alban Roquiny et Anthony Ray, co-gérants d’IXOT. Nous avons donc proposé la plateforme web EcoStruxure Facility Expert, qui permet d’avoir une agrégation complète des données de consommation et de prix. Sa flexibilité a convaincu notre client et l’objectif d’intégrer cette solution sur tous ses bâtiments.»
  2. EcoXpert Allez & Cie – Ici encore, la solution EcoStruxure Facility Expert a été choisi pour mesurer et analyser les consommations énergétiques du bâtiment CHIMB Saint Léonard. Le client a ainsi pu bénéficier d’un accompagnement via les rapports Facility Advisor avec, à la clé, l’optimisation des postes de consommations.
  3. EcoXpert Groupe Emile DufourL’entreprise Fresenius Medical Care, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de médicaments, d’équipements, de dispositifs médicaux et de services de dialyse a demandé à GED d’intégrer sur son site à Dourdan Ile-de-France, la solution de maintenance et de reporting EcoStruxure Facility Expert. Selon Cydril Chaulet, Directeur de projet chez Fresenius, « C’est exactement la solution qu’il nous fallait !»

Badge Critical Power

  1. EcoXpert Alpha Process Energie – Interxion est un opérateur européen de data centers de colocation. Pour que son data center MRS2 fonctionne à plein potentiel tout en maîtrisant ses consommations énergétiques, Interxion utilise le logiciel de monitoring énergétique Power Monitoring Expert (PME) associé à la solution EcoStruxure™ Building Operation (EBO), qui supervise les informations et le refroidissement des salles client. « Interxion a une obligation de résultat pour ses clients Google ou Amazon, détaille Pierre Cicconardi, Ingénieur d’affaire de la société Alpha Process Energie. L’un des atouts de PME est sa convivialité et l’ergonomie de son interface, mais aussi sa capacité à fournir des données de qualimétrie de l’installation.»
  2. EcoXpert TechTeam – L’Université Grenoble Alpes souhaitait, dans le cadre d’une démarche ISO 50001, monitorer les consommations d’énergie et la qualité de l’énergie des 28 bâtiments de ses huit campus. Or, précisément, le logiciel PME est conforme à l’ISO.
  3. EcoXpert Automatique & Industrie – Le groupe STMicroelectronics voulait interfacer les données de la solution de monitoring avec son système de GTC existant et assurer une remontée native des données de distribution et de maintenance électrique. Projet réalisé avec le logiciel PME, en bénéficiant d’un contrat d’assistance pour la mise à jour logiciel, le support technique et des rapports d’évaluation de l’installation avec la proximité de l’intégrateur Automatique & Industrie.

Conversation

  • Très sympa cette idée de concours…. L’humain et les equipes au cœur du projet.
    Le détail de chaque projet permet de mieux comprendre l’apport de ces technologies au quotidien dans les projets.

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.