Bowling, billard, bière et ambiances lumineuses pour un complexe innovant et connecté

A peine inauguré et déjà un grand succès ! Le complexe Inside Park / La Table du Brasseur à Villars près de Saint-Etienne, propose un grand nombre d’activités destinées à tous les âges. Des activités mises en valeur avec les ambiances lumineuses orchestrées par Domotiqa, intégrateur et partenaire EcoXpert Automatisme & Contrôle du bâtiment. Legérant, Gilles Cresci, décrit le projet.

→ Consulter la fiche pdf de ce projet

Bowling, billard, trampoline, jeux vidéo, espace détente, aire de jeux… et brasserie : les Stéphanois ont la chance de bénéficier d’un tout nouveau complexe dédié aux loisirs, depuis la fin de l’année 2018. « Pendant que les enfants sautent sur les trampolines, grimpent sur des structures aménagées ou glissent sur les toboggans, les plus grands jouent au bowling, pratiquent le billard ou veillent sur les petits depuis le restaurant, rapporte Gilles Cresci. Pour accueillir au mieux ses clients, le propriétaire du complexe recherchait un système pour gérer les luminaires qui éclairent les cuves brassant les bières artisanales du restaurant, la bibliothèque de l’espace détente, ou la zone chaussures du bowling. En tout, une dizaine de groupes lumineux indépendants, activables, dégroupables et pilotables en toute simplicité, tout en conservant la possibilité de modifier les programmes. »

Bien plus qu’une gestion des éclairages

Pour répondre aux besoins du client, le bureau d’études C.E.M. à Saint-Etienne a proposé une solution avec un smart panel et un monitoring associé au protocole d’automatisme KNX, à des variateurs d’éclairage DALI et à des compteurs d’énergie, que la Société de Travaux Electriques et Frigorifiques STEF (La Ricamarie) a installée. « Concrètement, nous avons intégré un contrôleur multi-protocoles spaceLYnk, pour manager les systèmes KNX, DALI, ModBus de l’installation, » indique Gilles Cresci. Il faut dire que l’appareillage de contrôle spaceLYnk cumule les fonctions : non seulement son serveur web affiche une vue modélisée 3D de chaque zone pour piloter les éclairages indépendamment, mais en plus il supervise les courbes de consommation d’énergie, gère une vingtaine d’alertes et de défauts : état de l’installation électrique, chute des températures en chambre froide, niveau des bacs à graisse, usure des filtres à air, sécurité incendie… Cela, en deux-trois clics seulement.

Un rooftop pour un chauffage sur mesure

« Ce n’était pourtant pas gagné d’avance car le client ne voulait pas de domotique à l’origine du projet. Aujourd’hui, il est conquis et c’est même lui qui pilote les automatismes. Avec une télécommande, tout est simple, tout est modifiable ! » La solution permet également de gérer facilement le confort des convives, assuré par un rooftop, c’est-à-dire une unité de chauffage, ventilation et climatisation « tout en un » installée en toiture. « Grâce au spaceLYnk, souligne Gilles Cresci, nous avons créé des programmes horaires et des agendas par zones, afin de régler le chauffage et la ventilation en fonction des moments de la journée. » L’aire de jeux par exemple est ouvert uniquement l’après-midi. Pas la peine de dépenser inutilement de l’énergie en dehors des heures d’activité. Le rooftop est suffisamment performant pour tempérer la zone avant l’arrivée des enfants et leur assurer tout le confort nécessaire.

« J’ai beaucoup appris sur la gestion précise de nombreuses ambiances lumineuses avec ce projet, conclut Gilles Cresci, même si je connaissais déjà bien l’appareillage de supervision spaceLYnk (et sa version domotique homeLYnk), que nous avions déjà programmé pour le smart building Hikari dans l’écoquartier Confluence à Lyon, ou pour plusieurs cafés Ninkasi. Pas moins de six interfaces DALI de 64 luminaires chacune ont été intégrés pour Inside Park et la Table des Brasseurs. L’avantage aussi, c’est que la solution contrôle des programmes standards comme KNX. C’est, pour notre client, un gage de pérennité et de fiabilité ! »

 

Domotiqa avait déjà mis en œuvre le système KNX pour piloter le chauffage et l’éclairage du groupe scolaire Notre-Dame-de-Montgré, construit en 1840 à Villefranche sur Saône (69).

Les EcoXperts sont les partenaires de Schneider Electric pour le bâtiment connecté, intelligent et durable. Depuis sa création en 2011, le réseau EcoXpert continue d’évoluer et de s’agrandir pour permettre à nos partenaires d’être toujours plus compétents vis-à-vis des évolutions technologiques et des besoins de nos clients communs, tout en étant promoteurs de solutions respectueuses de l’environnement. A ce jour, plus de 150 entreprises régionales ont été sélectionnées, formées et certifiées pour apporter à nos clients finaux l’innovation et la garantie d’un constructeur mondial ainsi que l’expertise, la proximité et la réactivité de chacun de nos partenaires.

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.