L’hôpital connecté à l’écoute des patients et de leurs besoins

Le futur de l’hôpital se dessine avec l’essor de solutions connectées

Informatisation des dossiers des patients, fluidité des parcours de soin, traçabilité des dispositifs médicaux, flux des patients au bloc opératoire…, et gestion technique du bâtiment. Je suis convaincu que le futur de l’hôpital se dessinera avec l’essor des solutions connectées et qu’il jouera un rôle essentiel dans la transition énergétique et dans le développement de la ville durable.

Saviez-vous que près de sept fois plus d’objets connectés seront utilisés dans le secteur médical en 2020 qu’en 2015[1] ? C’est énorme, mais c’est une bonne nouvelle car leur potentiel d’économies pour les hôpitaux est extrêmement important. Ils sont estimés à près de 16 millions d’euros chaque année pendant 20 ans, à condition d’intégrer ces technologies IoT dès la conception de l’hôpital.

Des solutions pour un hôpital plus efficace, économe et écoresponsable

Les nouvelles solutions numériques permettent ainsi aux hôpitaux d’améliorer leurs performances énergétiques. Schneider Electric a par exemple développé une gamme complète de solutions ouvertes, appelée EcoStruxureTM for Healthcare, pour que l’hôpital consomme moins et au bon moment, c’est-à-dire quand l’énergie est disponible et bon marché. Grâce à EcoStruxureTM, l’établissement peut piloter sa flexibilité énergétique, produire de l’électricité et la stocker, diminuer ses appels de puissance en cas de pic de consommation, ou se servir de l’énergie stockée pour fonctionner sans aucune interruption. Les exploitants de l’hôpital gèrent de cette manière leur énergie en toute simplicité et toute sérénité, tout en améliorant le bien-être des patients et le confort de travail des soignants.

Des données médicales partagées avec le bâtiment connecté pour améliorer le parcours de soin

D’autres solutions connectées sont directement au service du parcours de soin des patients. La plateforme EcoStruxureTM for Healthcare est capable de connecter les besoins des malades avec la gestion technique du bâtiment. Les données renseignées sur le dossier d’admission d’un patient peuvent servir par exemple à activer le chauffage et la ventilation dans la chambre dès son arrivée ou à préparer le bloc opératoire. Les solutions EcoStruxureTM contribuent aussi à l’efficacité opérationnelle des soignants, parce qu’elles leur fournissent les bonnes informations au bon moment sur des tableaux de bord numériques.

Une architecture complète pour une sécurité sans faille

La sécurité à l’hôpital est une priorité vitale. La complexité, c’est que cette sécurité dépend de différents facteurs : la continuité électrique, l’efficacité opérationnelle du personnel, la disponibilité du matériel… Il ne faut donc pas une seule solution, mais une architecture complète de services, produits et logiciels, pour surveiller l’installation, détecter, alerter, analyser, stocker… : toutes les fonctionnalités qui garantissent le plus haut niveau de disponibilité de l’alimentation électrique à l’hôpital. Et ce n’est pas tout, parce que l’architecture EcoStruxureTM Power dédiée à l’hôpital permet d’assurer la sécurité des patients et du personnel, grâce aux fonctions de surveillance en temps réel adaptées aux environnements médicaux. Pour renforcer ce dispositif, l’hôpital dispose de systèmes d’alimentation électrique de secours (EPS), utilisées en cas d’urgence lors de coupures de courant. EPSS est un outil automatisé proposé dans ce cadre par Schneider Electric, qui teste les EPS en un temps record. Cette solution contribue à la conformité réglementaire et génère les rapports périodiques exigés par les Autorités de santé.

Une protection renforcée des patients et du personnel

Nos solutions permettent également de protéger plus efficacement les équipes médicales et les patients. C’est aujourd’hui indispensable. Le dernier rapport de l’ONVS[2] a en effet indiqué que le nombre de déclarations de violences à l’hôpital a augmenté, avec 22 048 signalements en 2017. Sans compter les vols de médicaments et de matériels. Or, ces risques peuvent être drastiquement diminués, en associant systèmes de vidéosurveillance, contrôle d’accès et localisation des personnes et des matériels. Dans cette perspective, Schneider Electric a relié sa suite logicielle EcoStruxureTM for Healthcare avec une plateforme RTLS[3] de localisation en temps réel par Wifi. Cette solution offre aux équipes médicales la possibilité de veiller plus efficacement sur les patients et d’optimiser l’utilisation des matériels, en utilisant des bracelets, pendentifs ou badges adaptés aux personnes et aux équipements médicaux. Les bénéfices sont nombreux. Cette solution aide à prévenir les enlèvements de nouveau-nés, à lutter contre les violences au travail, à contrôler l’accès aux zones restreintes… De quoi rassurer les patients, leurs familles et le personnel de santé.

Article rédigé par Fabrice Broutin, Directeur du segment santé pour Schneider Electric

Retrouvez-nous sur nos prochains événements Santé !

  • Les 14 et 15 mars 2019 aux 27èmes Journées Nationales de l’Association des Directeurs de l’Hôpital, sur la thématique « J’innove, tu innoves, il innove, nous innovons ! »
    Lieu : Parc Floral de Paris, sur le stand 17
  • Le 20 mars au Congrès Longevity Bordeaux, sur le thème « Sommes-nous actuellement capables de répondre au marché de la Silver Economie ? »
    Une table ronde sera animée et modérée par Fabrice Broutin : « Révolutionner l’accompagnement du bien-vieillir par un nouveau savoir-faire connecté et collaboratif »
    Lieu : ENSEIRB MATMECA à  Talence, sur le stand 25
  • Les 21 et 22 mars aux 6èmes Rencontres Santé de Nice au sujet de la « Santé des Aînés : éthique et efficience »
    Fabrice Broutin participera à la table ronde : « Comment les nouvelles technologies peuvent améliorer la santé des aînés ? »
    Lieu : Le Méridien à Nice, Espace Mougins

[1] L’amélioration des soins aux patients et l’optimisation de la gestion des établissements de santé grâce à l’IoT, Estelle Schweizer, 05/2017
[2] Observatoire National des Violences en Santé https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_onvs_rapport_2018_donnees_2017_2.pdf
[3] Real Time Location System

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.