Membre du réseau des acteurs du bâtiment intelligent en Bourgogne Franche-Comté GA2B, la jeune entreprise Systemic aime être à l’avant-garde et proposer des solutions innovantes à ses clients. Précisément, elle vient d’installer les tous nouveaux écrans tactiles u.motion sur trois sites du parc immobilier de son client Pôle Emploi, à Avallon (89), Tournus (71) et Chatillon-sur-Seine (21). Une solution destinée aux bâtiments intelligents, lancée sur le marché par Schneider Electric.
« En tant qu’intégrateur, j’ai tout de suite été intéressé par cet écran tactile de belle qualité, avec une excellente résolution, très réactif, destiné à suivre les consommations d’énergie et à piloter l’éclairage, le traitement de l’air, le chauffage, le refroidissement et les ouvrants, confie Benjamin Deprost, gérant de Systemic. Pour équiper les bâtiments connectés du parc immobilier de Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté, le système KNX a été choisi car il répond parfaitement au cahier des charges.
J’ai proposé d’y associer un écran IP u.motion, particulièrement bien adapté aux problématiques de sécurité des données, parce qu’il est installé sur le réseau local dédié au système GTB. L’écran u.motion fonctionne comme une tablette Android. Il est intuitif et facile à prendre en main. Il se connecte sur le contrôleur IP spaceLYnk, voué au pilotage du bâtiment intelligent. Dans le cas des sites de Pôle Emploi, l’écran tactile n’est pas prévu pour être au service du public. Il est utilisé par le responsable technique non seulement pour suivre les consommations d’énergie, mais aussi pour faciliter l’exploitation et les opérations de maintenance, et pour apporter un meilleur confort aux usagers. Quand les salariés arrivent au travail le matin, le « mode bâtiment ouvert » s’est enclenché à partir de la programmation horaire accessible sur l’écran u.motion. Les agents peuvent ainsi bénéficier d’une douce chaleur et d’une qualité d’air irréprochable toute la journée. Lorsque les bureaux ferment le soir, le système bascule automatiquement en « mode bâtiment fermé », pour éviter de chauffer inutilement les locaux et diminuer de cette manière les consommations énergétiques.
A partir de l’écran, l’exploitant visualise aussi différentes courbes – températures, CO2, qualité d’air, hygrométrie – données par les capteurs KNX installés dans chaque pièce. C’est un véritable outil d’analyse, qui permet d’optimiser le comportement du bâtiment au quotidien. Dernier atout : l’écran u.motion est si esthétique, que je le conseillerai sans hésiter à mes clients pour du résidentiel et de l’hôtellerie haut de gamme. D’autant plus que l’écran permet aussi d’accéder à toutes sortes d’applications Android. »
Pour en savoir plus sur les passerelles et contrôleurs KNX, c’est ici.
Ajouter un commentaire