Le logiciel PME à fond sur les pistes de ski

Société chargée des remontées mécaniques sur les territoires de Chamonix, Vallorcine, des Houches, Saint-Gervais et Megève, la Compagnie du Mont-Blanc S.A. est résolument engagée vis-à-vis des enjeux environnementaux. Entreprise écoresponsable en effet, elle a choisi d’utiliser la plateforme logicielle Power Monitoring Expert afin de mieux servir ses clients. Une réalisation conduite par l’entreprise Techteam, partenaire de Schneider Electric.

« La Compagnie du Mont-Blanc gère les remontées mécaniques d’une douzaine de stations dans les Alpes, dont certaines sont localisées à haute altitude, décrit Sébastien Ricci, Directeur général de l’intégrateur Techteam. Pour réduire ses dépenses énergétiques, elle nous a consultés pour mettre en place un monitoring énergétique sur les pistes. Avec ce projet, nous étions confrontés à différentes problématiques. D’abord, les process de remontées mécaniques sont très consommateurs d’énergie. Mais surtout, les domaines skiables sont isolés ; ils se trouvent en bout de ligne électrique. Les contraintes liées à la stabilité et à la qualité de l’énergie y sont donc particulièrement fortes. Et ce n’est pas tout, puisque les opérations de maintenance sur les pistes sont complexes car les équipements sont difficilement accessibles. Face à ces difficultés, la plateforme logicielle Power Monitoring Expert (PME) est bien adaptée : cet outil lancé tout récemment par Schneider Electric en France permet de faire des économies d’énergie, de connaître l’état de leurs installations et d’analyser la qualité de l’alimentation électrique. La Compagnie du Mont-Blanc a été convaincue. Déjà, nous avons équipé en fin d’année dernière les stations des Grands Montets et de l’Aiguille du Midi. Dès 2018, nous nous chargerons d’installer PME à Megève, puis les autres stations dans le cadre d’une démarche progressive. Chaque nouvelle installation sera source d’enseignements pour aller plus loin dans la démarche. A terme, la Compagnie du Mont-Blanc pourra gérer à distance l’ensemble de ses sites grâce à la plateforme logicielle. Cette saison 2017 nous permettra de tirer des premières leçons et de progresser encore. Déjà notre client est très satisfait de la simplicité de la plateforme et de la stabilité énergétique obtenue. C’est un véritable accompagnement que nous a demandé la Compagnie du Mont-Blanc en vue d’un management de l’énergie ISO 50001. PME va nous aider à atteindre nos objectifs. »

En savoir plus sur la plateforme

 

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.

Ce site utilise Akismet pour réduire le spam. Découvrez comment les données de vos commentaires sont traitées.