Maintien à domicile des seniors : un logement connecté Made In France

Assises domicileAux Assises Nationales de l’Aide à Domicile, les 19 et 20 septembre aux Salons de l’Aveyron à Paris, le groupe Medi-Contract, spécialiste de l’aménagement pour le bien-être des personnes âgées, présentera un appartement sur mesure destiné à aider les seniors à préserver leur autonomie. Ce logement, « bienveillant », est le fruit du partenariat entre Medi-Contract, Schneider Electric et Technosens.

« Une chambre, une cuisine, un salon : l’appartement que nous exposons aux Assises Nationales de l’Aide à Domicile, compte tout l’aménagement et l’équipement nécessaires au maintien à domicile des personnes âgées, décrit Pierre Matignon, responsable du développement commercial chez Medi-Contract. Il a été conçu par nos architectes d’intérieur et l’ameublement adapté à la personne âgée fragile est construit dans l’une de nos quatre usines en France. La chambre aura un lit médicalisé rotatif pour aider la personne âgée à se lever sans effort depuis la position assise. En cuisine, le mobilier est adapté, à l’instar du meuble haut qui intègre un système « monte et baisse » pour que le senior saisisse les objets facilement, ou du meuble bas escamotable pour permettre à une personne en fauteuil roulant de se glisser sous le plan de travail. Dans le image2salon, vous pourrez tester le fauteuil Quint&Sens particulièrement confortable, spécifiquement conçu pour les personnes âgées, avec une hauteur d’assise idéale, une forme des accoudoirs étudiée, une densité élevée de la mousse, un tissu de revêtement technique. Ce fauteuil relax a la particularité d’être connecté, intégrant de multiples fonctions et accessoires pour permettre à la personne âgée de régler la meilleure position, d’exhaler des parfums en fonction des instants de la journée, d’écouter la radio ou la télévision, diffusée par un système audio installé dans les « oreilles » du dossier. En plus, l’accoudoir du fauteuil est équipé d’un support de tablette numérique disposant d’une plateforme de services – e-lio – conçue par notre partenaire Technosens, qui offre une multitude de possibilités à la personne âgée. Celle-ci peut allumer son téléviseur à distance, regarder des photographies numériques, commander les éclairages, manœuvrer les rideaux électriques, ouvrir la porte d’entrée après avoir identifié le visiteur sur la vidéo-surveillance, décrocher son téléphone, appeler un personnel image5soignant, voire communiquer de visu avec ses proches via un système de visioconférence type Skype… La solution de Schneider Electric s’intègre aussi à cette plateforme. Baptisée Vigiproche, elle veille au rythme de vie de la personne âgée, afin de détecter des indices sur son état de santé : à quel rythme mange-t-elle, se lève-t-elle à heures régulières, a-t-elle une activité normale, n’a-t-elle pas laissé le robinet ouvert ou le gaz allumé,… ? Selon les événements, l’alerte est transmise à la personne âgée. Si elle est capable de répondre et d’agir, tout va bien. Sinon, un voisin, le gérant de la résidence senior ou la famille, peut être prévenu. Bref, tout ce qui peut améliorer la vie du senior à domicile ! C’est ce que les visiteurs des Assises Nationales de l’Aide à Domicile constateront. De plus, l’appartement présenté sera équipé d’un chemin lumineux depuis le pied du lit jusqu’aux pièces d’eau pour guider l’occupant. Il sera truffé de capteurs de mouvement (près du lit, au niveau du réfrigérateur…) pour mettre en scène tous types de scénarios qui peuvent survenir dans le logement d’une personne âgée. Et pour mieux saisir l’impact sur le maintien à domicile, de notre offre commune avec Technosens et Schneider Electric, participez à la table rond dédiée à la révolution digitale « Comment l’adaptation des logements impacte les services d’aide à domicile ? », le 20 septembre à 9h30. Notre PDG, Didier Videgrain, interviendra. »

image3

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites :
http://www.medicontractgroup.com/fr/
http://www.technosens.fr/
http://www.se.com/fr/fr/work/solutions/for-business/ehpad/challenges.jsp

Ou contactez-nous :

Contactez-nous

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.