Connectez-vous à SpaceLYnk !

Une nouvelle avancée dans le domaine des solutions connectées, avec le lancement de SpaceLYnk, une innovation qui recueille déjà les suffrages d’installateurs, intégrateurs et utilisateurs finaux.

Rémy OstermannQu’apporte SpaceLYnk ? A quoi sert-il ? Découvrez-le grâce à Rémy Ostermann, Gérant d’offre Produits et Systèmes de Contrôle du Bâtiment pour Schneider Electric.

Quel est le rôle de SpaceLYnk ?

SpaceLYnk est un contrôleur qui permet d’améliorer l’utilisation et l’exploitation du bâtiment, mais aussi d’augmenter les potentiels d’économie d’énergie, en reliant les systèmes de mesure de l’énergie et les protocoles d’automatisation dans une seule interface. SpaceLYnk permet de gérer localement ou à distance le bâtiment. Ce, à partir d’un écran tactile, smartphone, tablette ou d’un ordinateur. Conçu dans la logique de convergence des fonctions du bâtiment, il aide les différents métiers, électriciens, chauffagistes, à apporter plus de valeur à leurs propositions.

En quoi SpaceLYnk constitue-t-il une réelle innovation ?

SpaceLynkSpaceLYnk répond aux besoins réels du bâtiment tertiaire intelligent : suivi énergétique, fonctions de pilotage et collecte d’informations de maintenance et d’exploitation. Il permet de se connecter aux équipements d’une partie d’un grand bâtiment (zone, étage) ou du bâtiment complet pour un petit et moyen site.

Il présente de nombreux atouts. Premièrement : il possède une interface pour relier les systèmes techniques du bâtiment, tel que le protocole ModBus pour le tableau de gestion de l’énergie (ou SmartPanels), et le standard KNX pour le système de pilotage et de contrôle. Il permet ainsi d’avoir les informations de comptage d’énergie, d’état et de statut électrique, de commander l’éclairage, des volets, du chauffage…

Deuxième atout : SpaceLYnk intègre nativement un serveur web pour le paramétrage et ce sans logiciel ou licence spécifique. Mieux, SpaceLYnk propose un large choix d’icônes et de modèles des produits Schneider Electric dans une bibliothèque pour une intégration plus simple et plus rapide. Les interfaces graphiques reprennent les données des différents systèmes raccordés et sont complètement personnalisables. SpaceLYnk offre un accès unique de visualisation pour l’utilisateur, l’exploitant ou le propriétaire du bâtiment qui peut accéder à ses pages graphique depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone sans besoin d’application dédiée. Où qu’il soit, l’utilisateur pourra suivre ses consommations d’énergie, avoir ces informations de maintenance ou piloter ses équipements.

Troisième atout : SpaceLYnk n’est pas restrictif aux produits Schneider Electric, les modèles des produits ModBus tiers peuvent être créés et intégrés. Il connecte aussi d’autres usages, comme l’audio-vidéo, et des caméras de surveillance peuvent être inscrites dans la visualisation.
Dans les grands bâtiments, il est possible d’intégrer SpaceLYnk dans un superviseur général grâce à son serveur BACnet 500 points.

Quels sont les retours des premiers utilisateurs du spaceLYnk ?

SpaceLynkLes utilisateurs de SpaceLYnk sont unanimes : ceux qui l’ont essayé l’ont adopté ! SpaceLYnk répond réellement à leurs préoccupations dans le bâtiment tertiaire. Il est utile pour tous les métiers et apporte une vraie valeur pour l’utilisateur, qui n’a plus qu’une interface de visualisation pour ses usages.

Les installateurs apprécient aussi la mise en œuvre de SpaceLYnk, qui se loge directement dans le tableau électrique pour connecter le système SmartPanels au système KNX.

Les intégrateurs apprécient la possibilité d’une intégration rapide, grâce aux modèles et la liberté de personnalisation et de développement de fonctions évoluées.

Les utilisateurs finaux apprécient d’avoir une visualisation qui leur correspond : suivre simplement les consommations d’énergie, pouvoir modifier les programmations horaire piloter le chauffage, l’éclairage…,  pour plus de confort.
Souplesse, simplicité et personnalisation : SpaceLYnk multiplie vraiment les atouts !

Pour en savoir plus sur le contrôleur SpaceLYnk et l’accompagnement de Schneider Electric, contactez-nous. Nous nous tenons à votre disposition.

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.