Neljä asiaa, miten kontaktori säästää aikaa ja rahaa kun siinä on uusi teknologia

Oikean moottorilähdön valinnassa on hyvä kiinnittää huomiota suunnitteluun, asennukseen, käyttöön ja kunnossapitoon käytettävään aikaan koko laitteen elinkaaren ajalta. Tässä blogissa vertailen vanhempia kontaktoreita uudempaa teknologiaa sisältävään TeSys Giga -kontaktoriin (115-800A).

1. Kontaktorien koskettimien kulumisen seuranta

Kosketinkärjet kontaktoreissa kuluvat kontaktorin avautuessa ja sulkeutuessa. Kuluma luonnollisesti heikentää kontaktorin suorituskykyä ja pahimmissa tapauksissa vikaantuminen johtaa suunnittelemattomiin käyttökatoihin.

Vanhemmat kontaktorit eivät ilmoita käyttäjille, kun kontaktori on vaihdettava. Tämä tulee siis yllätyksenä.

Schneider Electricin TeSys Giga -mallin kontaktorissa on diagnostiikka-LED-merkkivalo, joka syttyy kun kontaktorin käyttöikä on jäljellä alle 15 %. Näin huoltotoimet pystytään ennakoimaan helposti ja laitteen käyttökatkot tekemään suunnitellusti.

2. Ohjauskelan virran optimointi

Perinteisissä moottorinohjausjärjestelmissä käytetään yleensä pääjännitettä alhaisempaa ohjausjännitettä.  Muuntajan tai virtalähteen koko kasvaa kontaktorin koon kasvaessa, kun suurempien kontaktorikelojen käyttöön tarvitaan enemmän tehoa.  

Keskukseen tarvitaan ohjausmuuntaja ja väliärele, jotta 24 VDC:n signaalilla voidaan ohjata kontaktorin toimintaa. Mitäpä jos kontaktoria voitaisiin ohjata suoraan logiikalla?

Uusilla TeSys Giga -mallin kontaktoreilla moottorin ohjaus onnistuu suoraan logiikan lähdöllä. Suunnittelija voi pienentää ohjausmuuntajan kokoa ja jättää välireleen pois, mikä säästää materiaalikustannuksia ja pienentää keskuksen kokoa sekä lyhentää asennusaikaa.

3. Helppo asennettavuus

Oletko koskaan asentanut suurta kontaktoria pystyasennossa olevaan ohjauspaneeliin? Jos olet, niin tiedät, kuinka vaikeaa yhden henkilön on pitää suuri kontaktori paikallaan, kun yrität kiinnittää kontaktorin asennuslevyyn.

TeSys Giga -kontaktoreissa on ripustusruuvi, jolla kontaktori pysyy paikallaan kunnes kiinnitysruuvit on kiristettetty asennuslevyyn. Tämä helpottaa merkittävästi kontaktorin asennusta.

Teknologian mahdollistamien toiminnallisuuksien kehittämisen lisäksi Schneider Electricin tuotekehityksessä kiinnitetään paljon huomiota myös käytettävyyteen ja asennettavuuteen. 

4. Monijännitekela laajalla jännitealueella

Jännittevaihtelut aiheuttavat usein ongelmia kontaktorien toimintaan. Jännitevaihtelut voi johtua monista eri syistä, kuten sähköverkon kasvaneesta kysynnästä, ylijänniteputoamisesta tai vaihe-epätasapainosta.

Laitteet, joissa on suuri kontaktori, saattavat sijaita paikassa, jossa jännitelähteen jännite ei välttämättä ole tasainen. Tällaisissa tilanteissa kontaktori voi rikkoutua alhaisen jännitteen vuoksi tai lakata toimimasta.

Käyttäjälle tai huoltoteknikolle tilanne saattaa näyttää siltä, että kontaktorissa on jotain vikaa, ja ongelmaa lähdetään selvittämään laitteen valmistajan kanssa. Usein vasta kontaktorin kuntotarkistuksen jälkeen aloitetaan käyttöpaikan jänniteongelman selvittely. Jänniteen tasaisuus on varimstettava ja kontaktori vaihdettava. Jos jännitehäviöt ovat ajoittaisia, jännite voi kuitenkin vaikuttaa hyvältä tarkistamisen aikana. Prosessissa kuluu aikaa ja syntyy kustannuksia.

TeSys Giga -kontaktori suhtautuu jännitevaihteluihin eri tavalla kuin yhdellä nimellisjännitteellä olevat kontaktorit.

TeSys Giga -keloilla on laaja jännitealue, kun taas perinteiset kontaktorit toimivat yhdellä nimellisjännitteellä. Tämä tarkoittaa, että nimellinen ohjausjännite 120 V AC voi laskea jopa 48 V AC:iin.  TeSys Giga -kontaktori 48-130 VAC/DC -kelalla toimii jännitevaihtelusta huolimatta toivotulla tavalla.

Jos jännite on tippuu alle TeSys Giga -kela-malliston alimmaisen toiminta-arvon, perinteisistä kontaktoreista poiketen, TeSys Giga -kontaktori ei kytkeydy toimintaan. Näin kontaktori suojaa itsensä tilanteilta, mikä voi aiheuttaa kontaktorin vikaantumisen. 

Eli jännitealeneman sattuessa TeSys Giga -kontaktorit jatkavat toimintaansa normaalisti, kunnes jännite putoaa kelan laajennetun jännitealueen alapuolelle. Kun käyttäjä tai huoltohenkilökunta tutkii, miksi kontaktori ei kytkeydy odotetulla tavalla, he havaitsevat diagnostiikan LED-valon varoittavan heitä alijänniteestä. He voivat ratkaista jänniteongelman ja jatkaa toimintaansa. Aikaa ja kustannuksia säästetään.

Uusinta teknologiaa sisältävien kontaktorien älykkäämpi toiminta vaikuttaa merkittävästi laitteisiin, aina suunnittelusta käyttöön ja kunnossapitoon.

Viime vuonna TeSys nimellä tunnettu tuotesarjamme juhlisti yhtiömme 100-vuotista taivalta moottoriohjauksen ja -suojauksen ratkaisujen parissa. Uusien TeSys-tuotteiden kehitystyössä keskitytään energiatehokkuuteen, digitalisaatioon, turvallisuuteen ja toiminnallisuuteen.

Blogin on kirjoittanut Pasi Tarkka Sales Specialist. Ota yhteyttä: pasi.tarkka@se.com

Ota yhteyttä meihin

Keskustelu

  • Hei, TeSeys Giga kontaktori-blogissa sivuttiin ja mainittiin ohjausjännitemuuntajat. Oma kokemukseni on, että jos ohjausjännitteenä on ja riittää normaali yksivaiheinen verkkojännite 230 V, ohjausjännitemuuntajista on vain haittaa.
    690 V järjestelmissä 230 V ohjausjännitteen aikaansaamiseksi on käytettävä ohjausjännitemuuntajaa, mutta 400 V pääjännitteisissä L(3),N,PE-verkoissa ne ovat turhia jopa haitallisia.

    • Hei Tapio, kiitos viestistäsi. Olet oikeassa. Tekstissä viitataan logiikalla ohjattaviin kontaktoreihin, joiden ohjaukseen ei tarvita välirelettä. Tällöin ohjausjännitemuuntajan kokoa voidaan pienentää. Terveisin, Pasi Tarkka Schneider Electric

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.