Haitallisen SF6-kaasun paras korvaaja löytyy kaikkialta ympäriltämme

Hajuton, myrkytön ja palamaton: muun muassa näiden ominaisuuksien ansiosta keinotekoisesti valmistettu SF6-kaasu on ollut suosittu eristeaine sähkökytkinkojeistoissa. Kaasulla on monia hyviä ominaisuuksia, mutta ympäristöystävällinen se ei ole. Sen ilmastonlämpenemispotentiaali on 23 500 kertaa suurempi kuin hiilidioksidin. Ilmastolle paras vaihtoehto eristeeksi on puhdas ilma.

Rikkiheksafluoridi eli SF6-kaasu on ollut suosituin sähköeriste ja katkaisuväline muun muassa sähköasemilta löytyvissä kytkinkojeistoissa jo monen vuosikymmenen ajan. Tämä on helppo ymmärtää, sillä SF6-eristeiset laitteet mahtuvat pieneen tilaan ja tekevät sähkönkäytöstä turvallisempaa esimerkiksi suojaamalla oikosuluilta.

Hyvät puolet eivät valitettavasti poista sitä tosiasiaa, että rikkiheksafluoridin ympäristöriskit ovat suuret. Niin kauan kuin SF6 pysyy laitteiston suljetun järjestelmän sisällä, ei haittoja synny, mutta vuodot tai epäonnistunut kierrätys vapauttavat haitallisen kaasun ilmastoa lämmittämään.

Ympäristösyiden vuoksi SF6:n valtakausi on tulossa päätökseen Euroopan unionissa. Kaasun käyttö kielletään lähivuosina kokonaan, ja uusien asennettavien keskijännitteisten kojeistojen tulee olla ensisijaisesti SF6-vapaita jo tammikuusta 2026 alkaen.

Paras korvaaja löytyy puhtaasta ilmasta

Valmistajat ovat heränneet pohtimaan laitteistojen ympäristökysymyksiä jo ennen EU:n asetusta, mutta usein ratkaisuna on ollut SF6:n korvaaminen toisella kaasulla, joka ei välttämättä ole merkittävästi parempi vaihtoehto.

Erityisen haitallista on SF6:n korvaaminen jollain toisella F-kaasulla kuten fluoriketonilla, jolla on negatiivia vaikutuksia terveyteen ja joka täytyy kierrättää käytön jälkeen huolellisesti. Kaasun kierrätyksen hinta voi lisäksi olla jopa 20 prosenttia koko kojeiston hinnasta. EU on tiukentanut jo aiemmin suhtautumistaan F-kaasuihin ja suunta pysyy samana, joten niistä ei ole kestäväksi ratkaisuksi.

Joissain kojeistoissa käytetään myös ilmaa yhdistettynä hiilidioksidiin, joka on varmaankin tunnetuin kasvihuonekaasu. Ei ole myöskään mahdotonta, että EU alkaa myöhemmin säädellä myös CO2-pohjaisia ratkaisuja ilmastonsuojelun nimissä.

Meillä Schneider Electricissä tuotekehityksemme lähti siitä, että SF6:n korvaajan täytyy olla ympäristölle parempi vaihtoehto muutenkin kuin näennäisesti. Vastausta ei tarvinnut lopulta etsiä kaukaa, sillä vaihtoehto löytyi puhtaasta ilmasta.

RM AirSeT -keskijännitekojeisto hyödyntää Pure Air -teknologiaa, joka perustuu ilman ja tyhjiötekniikan yhdistelmään. Kojeisto käyttää eristeenä siis puhdasta ilmaa, eikä perinteisten SF6-kaasua hyödyntävien keskijännitelaitteiden eduista tarvitse tinkiä.

SF6-vapaan teknologian edut ympäristölle

Ilma on täydellinen korvaaja SF6:lle jo pelkästään siksi, että se on täysin EU:n asetuksen mukainen. Sen käytöstä ei myöskään aiheudu lisäraportointivelvollisuuksia, toisin kuin monien muiden korvaavien kaasujen käytöstä.

SF6-vapaa teknologia auttaa yrityksiä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet, sillä se edistää sähköverkon vähähiilisyyttä. Puhdas ilma on ympäristön kannalta riskitön vaihtoehto, sillä kojeiston mahdollisen rikkoutumisen yhteydessä ei vapaudu haitallisia kaasuja.

Sähköasemien sisällä tulee vielä pitkään olemaan SF6-kaasuun perustuvia kojeistoja, sillä niiden käyttöikä on jopa 50 vuotta. On kuitenkin monia syitä, miksi niitä hyödyntävistä kojeistoista kannattaisi siirtyä pois, ja yksi on varaosien saatavuus. Valmistajasta riippumatta varaosasaatavuus kojeistoille loppuu noin 10 vuoden sisään siitä, kun tuotteen valmistaminen lopetetaan.

Myös ympäristön kannalta on tärkeää, että siirtymä ympäristölle parempiin ratkaisuihin aloitetaan nyt eikä vasta sääntelyn pakottamana. Ilmaa hyödyntävät kojeistot ovat riskitön ja ympäristölle hyvä vaihtoehto, jonka avulla varmistetaan kestävämpi tulevaisuus.

Tutustu AirSet-vaihtoehtoihimme: RM AirSeT ja SM AirSeT

Blogin kirjoittajana on Konsta Leino Solution Sales Manager. Konsta on ratkaisumyyntipäällikkö, jolla on vahva tausta sähköjärjestelmistä. Hän on erikoistunut keskijännitekojeistoihin, muuntajiin ja kehittyneisiin ohjelmistoratkaisuihin. Hänellä on vahva kokemus myynnin edistämisestä ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämisestä monimutkaisiin energiasektorin haasteisiin. Ota yhteyttä: konsta.leino@se.com

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.