Uudet innovaatiot korvaavat SF6-eristeiset kojeistot

Keskijännitekojeistoissa on vuosikymmenien ajan turvauduttu eristämisessä rikkiheksafluoridiin eli SF6-kaasuun, jota löytyy maailmanlaajuisesti arviolta 30 miljoonan kojeiston sisältä. SF6 on kuitenkin erittäin voimakas kasvihuonekaasu, joten ympäristöhuolet ja kiristyvät EU-asetukset ovat vauhdittaneet korvaavien vaihtoehtojen etsimistä. Paras korvaaja eristekaasulle löytyy puhtaasta ilmasta, jonka rinnalla käytetään tyhjiökatkaisua turvallisuuden takaamiseksi.

SF6-kaasun käyttö keskijännitekojeistoissa on ymmärrettävää, sillä kaasun eristyskyky on erinomainen ja se katkaisee tehokkaasti valokaaret. Myös sen lämpötilaominaisuudet ja stabiilius soveltuvat hyvin käyttötarkoitukseensa. Tämän lisäksi SF6-kaasua hyödyntävät kojeistot mahtuvat pieneen tilaan, mikä on asennettaessa suuri etu.

Tutun ratkaisun valitseminen on siis ollut houkuttelevaa, vaikka SF6:n ympäristöriskit tunnetaan hyvin. Rikkiheksafluoridi on erittäin voimakas kasvihuonekaasu, jonka ilmastonlämpenemispotentiaali on 23 500 kertaa suurempi kuin hiilidioksidin. EU on myös tiukentamassa F-kaasujen säätelyä, ja uusien asennettavien keskijännitteisten kojeistojen, joiden nimellisjännite on 24 kV tai alle, tulee olla SF6-vapaita jo tammikuusta 2026 alkaen.

Ilma on turvallinen ja tehokas eriste

Suosiostaan huolimatta SF6 ei ole ainoa ratkaisu keskijännitekojeistojen eristyskaasuksi. Usein tilalle tarjotaan jotain toista F-kaasua tai ilman ja hiilidioksidin yhdistelmää, mutta Schneider Electricin RM AirSeT- ja SM AirSeT -keskijännitekojeistoissa hyödynnetään Pure Air -teknologiaa. Nimensä mukaisesti ratkaisu perustuu puhtaaseen ilmaan.

Pitkään on ajateltu, että ilmaeristeinen kytkinlaite vie enemmän tilaa ja että puhdas ilma on eristeenä tehottomampi kuin F-kaasut. Schneiderin kojeistoissa yhden moduulin leveys on 420 millimetriä ja korkeus 1 625 millimetriä integroidulla matalajänniteosiolla. Moduuleja voi lisätä tarpeen mukaan.

Schneider Electricin ratkaisussa eristyskaasun painetta on kasvatettu niin, että puhdas ilma on dielektrisiltä ominaisuuksiltaan ja laitteiston mitoiltaan samanlainen kuin SF6-kytkinlaitteet.

Innovatiivinen tyhjiökatkaisin

Toinen ilmaeritykseen liittyvä huoli on, että se ei suojaisi riittävästi korkeilta jännitteiltä tai valokaarilta. Schneiderin AirSeT-kojeistoissa näitä ongelmia ei synny, sillä ne perustuvat ilmaeristyksen ja Shunt Vacuum Interruption (SVI) -tyhjiökatkaisijan innovatiiviseen yhdistelmään.

SVI-teknologiassa katkaisu tapahtuu tyhjiöputkessa, jossa virran kulku katkeaa nopeasti ja tehokkaasti. Tyhjiö estää valokaaren syntymisen, kun katkaisin avautuu, koska tyhjiössä ei ole sähköä johtavia partikkeleita.

Tyhjiökatkaisun jälkeen rinnakkain kytketty piiri ohjaa mahdollisen ylijännitteen ja virtapiikin pois pääkatkaisijan komponenteista, mikä vähentää sähköistä kuormitusta katkaisimelle. Yhdistelmä vähentää valokaaren riskiä, joten kojeisto on paremmin suojassa ylikuormitukselta ja vaurioilta.

Maadoitus on toteutettu niin, että kupari siirtyy suoraan maahan ilman, että välissä on tyhjiöputkea. Tässä Schneider Electricin ratkaisu eroaa selkeästi kilpailevista vaihtoehdoista.

Schneider Electricin AirSeT-laitteissa käytettävät SVI-tyhjiökatkaisijat ovat patentoituja kolmiasentoerottimia, joiden avulla varmistetaan keskijännitekojeistojen turvallisuus. SVI-tekniikassa hyödynnetään rinnakkainkytkentää, kun taas muissa nykyisin käytössä olevissa ratkaisuissa tyhjiökatkaisin kytketään sarjaan katkaisijan kanssa.

Schneider Electricin ratkaisussa tyhjiökatkaisin sijoitetaan pääkoskettimien rinnalle. Innovatiivinen puhtaalla ilmalla eristetty Shunt Vacuum Interruption -katkaisin on kompakti ja kustannustehokas ratkaisu, joka soveltuu erinomaisesti SF6-kaasueristeisten kojeistojen korvaajaksi.

SVI-teknologia sopii erityisesti moderneihin keskijännitejärjestelmiin, joissa turvallisuus, kestävyys ja ympäristöystävällisyys ovat keskeisiä tavoitteita. Lataa Schneider Electricin kattava whitepaper ja tutustu tarkemmin uraauurtavaan teknologiaan, jonka avulla SF6-kaasusta irtautuminen on mutkatonta.

Verkostomessut järjestetään 22.-23.1.2025 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Tänä vuonna teemana on Sähköistyminen, Resilienssi ja Huoltovarmuus. Messuosastoltamme A160 löydät myös SF6-vapaan RM AirSeT:n.

Blogin on kirjoittanut Konsta Leino Solution Sales Manager. Ota yhteyttä: konsta.leino@se.com

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.