Huoltovarmuus ja kyberturvallisuus – onko toista ilman toista?

Nopeasti muuttuvassa maailmassamme huoltovarmuus ja turvallisuus ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Kriittisestä infrastruktuurista kannetaan huolta – ja syystä.  Moderni yhteiskunta nojaa tiukasti monimutkaisiin energiaverkostoihin ja automaatiojärjestelmiin.

Digitalisaatio tuo mukanaan valtavia mahdollisuuksia, mutta myös uusia haasteita, jotka on hallittava viisaasti. Kyberuhat voivat pahimmillaan halvaannuttaa kriittisiä toimintoja ja samaan aikaan äärimmäiset sääilmiöt kuormittavat energiainfrastruktuuria entistä enemmän. Lisäksi eri järjestelmien yhteensovittaminen haastaa toimivuutta, energiatehokkuutta ja kyberturvaa.

Energiatehokas automaatio

Kriittisten toimintojen sähkönsaannin turvaaminen on olennaista, erityisesti tilanteissa, joissa sähkön tuotannon ja kysynnän välillä esiintyy epätasapainoa. Tämä korostuu ääriolosuhteissa, kuten myrskyjen, helteiden tai tuotantohäiriöiden aikana, jolloin sähkönjakelun katkokset voivat vaarantaa yhteiskunnan perustoimintoja.

Digitalisaatio ja automaatio tarjoavat tehokkaita ratkaisuja näihin haasteisiin. Integroitu automaatio mahdollistaa energian käytön optimoinnin reaaliaikaisesti, mikä parantaa järjestelmien joustavuutta ja luotettavuutta. Automaation avulla järjestelmät voivat reagoida ja mukautua nopeasti muuttuviin tilanteisiin, minimoiden energiahukan ja varmistaa, että kriittisille palveluille, kuten sairaaloille ja pelastuspalveluille, riittää energiaa keskeytyksettä. Älykäs ennakointi varmistaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpidon myös vaikeissa olosuhteissa.

Järjestelmien yhteensovittaminen

Huoltovarmuus näkökulmasta eri järjestelmien saumaton yhteispeli tarjoaa merkittäviä etuja: tehokas tiedonvaihto, nopea reagointikyky häiriötilanteisiin ja parempi resurssien käyttö. Nämä edut saavutetaan parhaiten avoimien rajapintojen kautta. Kuitenkin samat avoimet rajapinnat altistavat järjestelmät kyberuhille. Tämä riskiraja edellyttää erityisen huolellista hallintaa, sillä yksikin haavoittuvuus voi vaarantaa kriittisten toimintojen jatkuvuuden ja heikentää koko yhteiskunnan resilienssiä.

Ratkaisu löytyy turvallisesta järjestelmäintegraatiosta, jossa tekninen osaaminen ja kyberturvallisuus ovat erottamaton parivaljakko. Kun energiaverkot, automaatiojärjestelmät ja muut kriittiset infrastruktuurit integroidaan sekä toiminnallisuuden että turvallisuuden näkökulmista, voidaan kyberuhat tunnistaa ja torjua jo ennen niiden eskaloitumista.

Resilienssin vahvistaminen kriisitilanteisiin

Älykäs automaatio mahdollistaa joustavan ja ennakoivan reagoinnin. Se voi tunnistaa kriittisimmät resurssitarpeet reaaliajassa ja ohjata esimerkiksi varavoimaa juuri sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Samalla automaatio voi hallita ei-kriittisiä kuormia vähentämällä niiden kulutusta tai siirtämällä niitä ajankohtaan, jolloin verkon kapasiteetti on riittävä.

Automaatiojärjestelmät voivat säätää rakennusten lämmitystä tai jäähdytystä väliaikaisesti vähentääkseen energiankulutusta kriittisillä hetkillä. Tietojärjestelmät valvovat verkkoa reaaliajassa, tunnistavat mahdolliset häiriöt tai kyberhyökkäykset ja alkavat torjua niitä jo ennen kuin ne aiheuttavat laajempia ongelmia. Kun nämä järjestelmät toimivat yhdessä, ne luovat verkoston, joka pystyy sopeutumaan äkillisiin muutoksiin ja varmistamaan kriittisten toimintojen jatkuvuuden.

Yhteiskunnan sopeutumiskyky perustuu energiajärjestelmien, automaatiojärjestelmien ja tietojärjestelmien saumattomaan yhteistyöhön. Kun nämä järjestelmät ovat keskenään integroituja ja niiden toimintaa hallitaan älykkäästi, ne pystyvät reagoimaan nopeasti häiriöihin, minimoimaan niiden vaikutuksia ja varmistamaan kriittisten toimintojen jatkuvuuden. Tämä on ratkaisevan tärkeää sekä huoltovarmuuden että yhteiskunnan resilienssin kannalta.

Huoltovarmuus ja kyberturvallisuus kulkevat meillä Schneider Electricilla käsi kädessä, toinen toistaan tukien. Itsestään ne eivät kohtaa, vaan investoimme järjestelmien turvalliseen yhteensovittamiseen valtaosan Schneider Electricin tuotekehityspanostuksesta. Kansainväliset hartiat ovat vankka tuki asiakkaidemme suurtenkin haasteiden ratkomiseen.

Blogin kirjoittajana on Schneider Electric Finland Oy:n toimitusjohtaja Jani Vahvanen.

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.