Onko aika vapauttaa teollisuusautomaatio avointen standardien avulla?

Uusien teknologioiden käyttö asettaa uusia vaatimuksia koneille ja prosessilaitoksille, jos teollisuuden yritykset haluavat säilyttää kilpailukykynsä. Schneider Electricissa uskomme avoimiin standardeihin, jotka perustuvat IEC-standardiin 61499, jolla on valtava potentiaali (viimein) toteuttaa Teollisuus 4.0: lupaukset.

Aiemmassa blogikirjoituksessani kirjoitin, miksi valmistajien ja koneenrakentajien automaatioratkaisuissa puutteellinen avoimuus on esteenä innovatiivisille ja ajanmukaisille ratkaisuille. Mainitsin tässä yhteydessä IEC 61499 -standardin, jonka Schneider Electric uskoo olevan ratkaiseva tekijä tulevaisuuden automaatioratkaisujen suunnittelussa.

Uskomme avoimiin standardeihin kehityksen ajurina, joka tulee ”vapauttamaan” teollisen automaation. Avointen standardien avulla pystytään luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia koko arvoketjulle laitevalmistajasta ohjelmistokehittäjään, koneenrakentajaan ja loppukäyttäjään asti.

On siis aika tutustua tarkemmin IEC 61499 standardiin. Haluamme esittää näkemyksemme siitä, miksi se voi avata mahdollisuuksia uudenlaiseen maailmaan, jossa voimme vihdoin toteuttaa Teollisuus 4.0:n.

Voit ladata raporttimme aiheesta: ”Universal Automation – A call for change”. Raportissa esittelemme, miten Schneider Electric ottaa askeleen laitteiston ja ohjelmiston rajojen murtamiseksi käyttämällä avoimia standardeja IEC 61499:n luomissa puitteissa.

IEC 61499 määrittelee yleisen kielen hajautettujen tieto- ja ohjausjärjestelmien suunnitteluun. Schneider Electric näkee yleisesti viisi aluetta, joilla standardi luo ratkaisevaa muutosta tulevaisuuden automaatioratkaisuissa:

Funktiolohkot ‘musta laatikko’ -ohjelmistokomponentteina:

Sovelluskehittäjät voivat käyttää suosikkiohjelmointikieltään ja myydä ohjelmistokomponenttejaan samalla suojaten immateriaalioikeuksiaan.

Koodin siirrettävyys:

IEC 61499 pyrkii sovellusmalliin, joka on riippumaton järjestelmän alla olevista laitteista. Tämä tarkoittaa, että koodia voidaan siirtää alustojen ja kehitystyökalujen välillä. Toisin sanoen, sovellus, joka on rakennettu toimimaan yhden toimittajan järjestelmässä, voi myös toimia toisen toimittajan järjestelmässä. Näin ollen käyttäjän investointi ohjelmistoon on suojattu ja tulevaisuudenkestävä. Tämä on keskeistä, koska tulevaisuuden Teollisuus 4.0 -ratkaisujen innovaatioita ajaa ohjelmisto eikä laitteisto.

Tapahtumavetoinen suunnittelu:

Perustaltaan IEC 61499 on tapahtumavetoinen eikä sekvenssipohjainen (tai syklinen), kuten teollisen automaation normi on tähän asti ollut. Nyt on mahdollista saavuttaa konvergenssi IT:n ja OT:n (operational technology) välillä. Tämä tarkoittaa, että OT-järjestelmien ‘real time’ -toiminnot voivat toimia yhdessä IT-järjestelmien ‘right time’ -toimintojen kanssa. Ja kun IT ja OT kohtaavat yhdessä yhtenäisessä sovelluksessa, se avaa aivan uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi funktiolohko, joka ohjaa pumppua, voi nyt luoda työtilauksen pumpun huoltoon hyödyntämällä IT-työkalujen ennakoivaa analyysia.

Tiedot ja ohjaus tulevat hajautetuiksi:

IEC 61499 ehdottaa järjestelmä-/laitemallia sovellusten jakamiseksi hyvinkin erilaisten laitteiden välillä; mittareista ja aktuaattoreista ohjaimiin, tietokoneisiin ja palvelimiin. Näin ollen on mahdollista saada täysi hyöty tehokkaista sovelluksista, jotka vaativat paljon laskentatehoa – esimerkkinä tekoäly (AI) ja koneoppiminen (ML).

Plug and produce = todellinen Teollisuus 4.0:

Yhdessä edellä mainitut neljä etua muodostavat viidennen edun, jonka voimme kutsua ‘plug and produce’ -eduksi. Plug and produce -ratkaisuissa testatut ohjelmistokomponentit yhdistävät real time- ja right time -toiminnot uusissa, innovatiivisissa sovelluksissa. Riippumatta siitä, onko sovellus prosessilaitos tai tuotantolinja, tuloksena on lyhyempi kehitysaika, enemmän innovaatioita, helpompi vianetsintä ja huolto, sekä näiden seurauksena lisääntynyt käyttöaika.

Koe EcoStruxure Automation Expert

Olemme ottaneet askeleen laitteiston ja ohjelmiston rajojen murtamiseksi käyttämällä avoimia standardeja IEC 61499:n luomissa puitteissa. Ratkaisuksi olemme luoneet avoimen automaatioalustamme, EcoStruxure Automation Expertin.

Jos haluat tietää lisää, lue automaatioalustan esittely.

EcoStruxure Automation Expertilla, teollisen automaatiojärjestelmämme seuraavalla sukupolvella, voit:

  • Uudista automaatio ja paranna järjestelmän koko elinkaarta.
  • Irroita automaatio-ohjelma run-time-laitteistosta ja saa uskomatonta joustavuutta järjestelmään.
  • Sisäänrakennettu IT/OT-konvergenssi, joka tekee IT-sovellusten, -työkalujen ja -teknologioiden integroinnista teolliseen käyttöön helppoa.
  • Aktiivipohjainen suunnittelu valmiilla aktiivimalleilla, jotka poistavat vähäarvoiset tehtävät, jolloin mobiilien automaatio-objektien pakkaaminen ja uudelleenkäyttö on helpompaa, jolloin saavutat maksimaalisen tehokkuuden kehitysprojekteissasi.

Jos tarvitset lisäohjausta teollisessa automaatiossa, olet erittäin tervetullut ottamaan yhteyttä Schneider Electriciin yhteyslomakkeemme kautta.

Tutustu interaktiiviseen EcoStruxure Automation Expert -demoon

Lue ‘Universal Automation – A call for change’

Blogin on kirjoittanut Flemming Hansen Segment Manager.

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.