Yksi päivitys voi puolittaa sähkölaskusi – laita sähkökeskus kuntoon

Suomi on maailman kärkeä energiatehokkuudessa, joten siksi voi yllättää, että keskimääräinen kotitalous käyttää jopa 13 000 kWh sähköä vuodessa.

Motivan mukaan jopa 60–70 % kodin energiasta kuluu lämmitykseen. Energiankulutusta tulee lähivuosina vielä kasvattamaan muun muassa sähköautoilu: vuonna 2024 Suomessa rekisteröitiin yli 40 000 uutta sähköautoa. Tämä johtaa siihen, että yhä useampi laite vaatii kodin sähköjärjestelmältä enemmän, kuin mihin vanhat sähkökeskukset pystyvät.

Samalla sähkön hinta voi vaihdella merkittävästi: esimerkiksi alkuvuonna 2024 sähkön pörssihinta oli hetkittäin yli 50 snt/kWh, mikä sai monet pohtimaan energiatehokkuuden parantamista. Vuoden 2023 Rise of Home Energy Efficiency -kyselymme mukaan jopa 86 % vastaajista piti energiatehokkuuden parantamista tärkeimpänä kodin parannushankkeena.

Miksi sähkökeskus siis kaipaa päivitystä?

Vanhoja sähkökeskuksia ei ole suunniteltu esimerkiksi sähköautojen lataukseen, aurinkosähkön tuottoon tai älykkääseen kuormanhallintaan.

Älykäs sähkökeskus pystyy tasapainottamaan kulutusta automaattisesti, priorisoi uusiutuvan energian käyttöä, estää ylikuormitukset ja sähköpaloriskit sekä mahdollistaa etäohjauksen ja seurannan mobiililaitteilla.

Tavoitteena turvallisuus, tehokkuus ja kestävä kehitys

Älykkäät sähkökeskukset, kuten Schneider Electricin Smart Panel, on suunniteltu ottamaan huomioon kasvavat energiatarpeet ja turvallisuusvaatimukset. Ne voivat esimerkiksi:

  • vaihtaa automaattisesti varavoimaan sähkökatkojen aikana
  • priorisoida aurinkosähkön käytön – mikä voi säästää vuositasolla satoja euroja
  • tarjota Low Power -tilan esimerkiksi silloin, kun kotona ei ole ketään

Näin ne tukevat sekä kustannusten hallintaa että ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Valmiina tulevaisuuteen

Suomessa on hyvät edellytykset uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseen. Tämä tarkoittaa, että sähkö on jatkossa yhä useammin päästötöntä – mutta kodin järjestelmien pitää olla valmiina hyödyntämään se.

Päivitetty sähkökeskus auttaa vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin ilman kalliita pääsulake- tai verkkotason muutoksia.

Jos suunnittelet sähköauton latauspistettä, aurinkopaneeleja tai haluat pienentää sähkölaskua älykkään ohjauksen avulla, nyt on oikea hetki tarkistaa, onko kotisi sähkökeskus valmis tulevaisuuteen.

Lue lisää aiheesta: https://www.se.com/fi/fi/home/  

Tutustu myös edelliseen blogiini: Yli 100 vuotta innovaatioiden kärjessä

Blogin kirjoittajana on Sirpa Ikola Country Director H&D/PP. Ota yhteyttä: sirpa.ikola@se.com

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.