2020: o ano em que preparamos o cenário para aplicações futuristas autônomas e imersivas

Para o ano novo, tendências notáveis dominarão os recursos no mercado de data center e impactarão o setor, preparando o terreno para aplicações futuristas autônomas e imersivas.

Para essas previsões de 2020, estamos nos concentrando na sobreposição de Cloud e Telco (5G) no Local Edge, nos requisitos de infraestrutura e nas demandas de energia para a construção da arquitetura do Edge.

A nuvem na borda local.

aplicaciones local edge

A computação em nuvem tem sido um enigma ao longo dos anos. Hoje, impulsionado principalmente pela era dos smartphones, quase todo mundo entende que suas imagens vivem em um grande data center na nuvem. Existem certos “pontos-chave” geográficos em que esses data centers muito grandes estão agrupados em todo o mundo.

Esses pontos-chave incluem energia de baixo custo ou renovável, acesso à força de trabalho de TI, incentivos fiscais e, ultimamente, um clima frio propício ao “resfriamento livre”.

Além disso, se você mudou suas operações críticas de negócios para a nuvem e não está satisfeito com o desempenho desses aplicativos, provavelmente já ouviu falar que a solução poderia ser uma “pilha de nuvens” ou “nuvem vinculada” nas instalações (seu site) .

Versões menores desses datacenters em superescala podem aumentar a velocidade, reduzir custos e permitir que as empresas mantenham os dados dentro de suas quatro paredes, dando a eles maior controle sobre essas informações.

A idéia é permitir que as empresas executem uma infraestrutura de TI semelhante no local para melhorar a consistência de seu sistema de nuvem híbrida. O objetivo final é permitir que você use as mesmas ferramentas, API, hardware e funcionalidade em seus sistemas locais para criar uma experiência de usuário híbrida consistente.

5G e data centers: uma convergência revolucionária.

aplicaciones 5G

A atual sociedade conectada e a proliferação de tecnologia de alta largura de banda (vídeo, imersão (AR / VR), háptica etc.) exigem uma arquitetura de dados local para cumprir as promessas. Sim, mesmo o 5G, ele deve lidar com a física e a velocidade da luz, ocorrendo em pequenos grupos.

Pense em uma quantidade de quatro novos data centers na mesma área de uma única torre 4G e estação base. Será um enorme desafio justificar o ROI primeiro e, em seguida, encontrar locais para esses data centers onde, o custo de implementação será muito caro e os direitos de acesso a esses locais sejam questionáveis.

Ao mesmo tempo, os provedores de nuvem estão liberando sua intenção de criar pilhas na nuvem local. Além disso, as necessidades do aplicativo e os drivers da nuvem que atingem o limite (latência) se sobrepõem significativamente às promessas que o 5G faz para os usuários móveis.

Finalmente, o 5G é uma tecnologia projetada por software e a intenção é operar em servidores de TI padrão, portanto é bem possível e provavelmente veremos data centers que fornecem serviços em nuvem nas instalações, além de executar o aplicativo 5G .

2020 é um momento emocionante para preparar o cenário para aplicações futuristas autônomas e imersivas. O poder e o armazenamento da computação serão empacotados com mais eficiência e funcionarão com mais eficiência na forma de computação de borda .

Embora a indústria esteja motivada a agir rapidamente, há muito em jogo, uma vez que a escala de implementação, uso de energia e pegada de carbono são questões de primeira importância.

Compartilhe suas informações conosco aqui e entraremos em contato para dissipar ainda mais suas dúvidas.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.