A família de nobreaks Smart-UPS BR ganha um novo integrante!

A família Smart-UPS BR foi desenvolvida para atender as necessidades específicas do mercado brasileiro, para isso, baseou-se em pesquisas diretas com os consumidores. Combinando as características essenciais para os nossos clientes com o melhor da plataforma global APC by Schneider Electric, reconhecida pelo altíssimo padrão de qualidade, essa família se tornou rapidamente um sucesso absoluto de vendas.

Por isso, é com grande prazer que apresentamos o novo integrante dessa família já tão reconhecida no mercado, o APC Smart-UPS BR 1500VA Bivolt. Com forma de onda senoidal pura, estabilizador e filtro de linha incluso, esse nobreak oferece máxima proteção para eletrônicos sensíveis, que necessitam de energia pura e estabilizada, como equipamentos de áudio e vídeo, computadores de alta performance, PC-gamers, dispositivos de pontos de venda, sevidores, ambientes Small IT e outras aplicações críticas.

Fuja do prejuízo com o novo APC Smart-UPS BR 1500VA, com ele, você fica 12 vezes mais seguro:

E mais, além de assegurar a proteção dos seus equipamentos contra esses distúrbios da rede elétrica, você também garante energia extra para dar continuidade as suas atividades que não podem parar. Mesmo em casos de falta de energia prolongada, pois o modelo permite a conexão de 1 banco de baterias externo, dobrando a capacidade de baterias do produto e proporcionando assim um maior tempo de autonomia. Assim, você garante que irá entregar o trabalho no prazo, continuar suas vendas ou terminar aquela fase que falta pouco para você conquistar.

 

O modelo, assim como os demais produtos da linha Smart-UPS BR, possui ainda um sistema de proteção exclusivo dos nobreaks APC by Schneider Electric, o Safe Battery Connect. Esse sistema impede a energização do nobreak durante o transporte ou manutenção, o que aumenta a vida útil do nobreak e das suas baterias internas, além de garantir maior confiabilidade e segurança ao consumidor.

Outra característica exclusiva do Smart-UPS BR 1500VA Bivolt é o software de gerenciamento PowerChute Business Edition, um dos mais completos do mercado. Com ele, você pode visualizar todas as características do nobreak, receber alertas, avaliações de riscos, relatórios de consumo de energia, além de poder programar comandos. Outra vantagem do software é que ele faz um desligamento seguro automático do sistema operacional em casos de falta de longa duração, evitando que seus dados sejam corrompidos, e informa com precisão a data em que as baterias internas deverão ser substituidas, dando bastante tempo para você se programar.

Abaixo você pode conferir outras características desse lançamento:

Agora que você conhece o novo Smart-UPS BR 1500VA, já sabe que na hora de proteger seus investimentos, você pode contar com mais esse nobreak APC para garantir uma proteção inteligente para os seus equipamentos que não podem parar.

 

 

Confira também: Schneider Electric traz ao mercado novo integrante da família Smart-UPS BR: o SMC 1000VA Bivolt

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.