Os smartphones se tornaram tão completos, com seus aplicativos e funcionalidades que facilitam quase todos os aspectos da nossa rotina, seja ela qual for, que acabaram se tornando indispensáveis. Essa não é nenhuma novidade, todos nós estamos familiarizados com a tal da “tecnologia no bolso”, que dia após dia apresenta ainda mais possibilidades em um único dispositivo. Entretanto o fato de ter se tornado indispensável para nós, faz com que a falta desse aparelho seja um problema e tanto.
Quem nunca esteve em uma situação em que precisava do smartphone ou tablet e acabou com a infeliz surpresa de que o mesmo estava descarregado? Seja no meio de uma conversa interessante nas redes sociais ou a espera de uma ligação importante do trabalho, na vontade de tirar uma foto ou na necessidade de usar um GPS ou ter acesso a uma informação. Foi pensando nessas situações, que a APC by Schneider Electric lançou uma solução para esse pequeno problema dos nossos aparelhos indispensáveis: a duração da bateria.
O Power Pack APC é um carregador portátil que permite carregar os dispositivos de forma rápida, segura e em qualquer lugar. Assim como os nossos smartphones, o Power Pack é compacto, leve e fácil de transportar. É a energia extra que sempre precisamos no bolso. O lançamento pode ser encontrado em dois modelos, preto ou branco, ambos com a capacidade de 5000mAh, o que permite duas cargas completas para smartphones e até uma carga para tablets. Possui a importante função de economia de energia, desligando automaticamente assim que os dispositivos conectados estão totalmente carregados e o indicativo do nível de bateria, assim o consumidor saberá quando deverá carregar o seu Power Pack.
Diferente de muitos modelos que estão disponíveis no mercado, Power Pack APC é certificado pela Anatel. Isso significa que as características técnicas do produto foram testadas e aprovadas, tendo atendido todos os requisitos de qualidade, não comprometendo o meio ambiente ou a saúde do consumidor.
O Power Pack APC é um produto pensado para garantir que a nossa indispensável “tecnologia no bolso” esteja sempre disponível. É a APC by Schneider Electric trazendo mais uma vez qualidade, inovação, tecnologia e energia segura a qualquer hora e em qualquer lugar.

Conversa
BOA NOITE A CARACTERISTICA TECNICA DIZ Com a potência de 5000 mAh, o Power Pack APC ,ISTO E PARA MIM CAPACIDADE DE 5 A-H ,SIGNIFICA QUE SÃO BATERIAS INTERNAS PARA EXPANDIR A AUTONOMIA DOS CELULARES E TABLETS,POR OUTRO LADO SE SAO CIRCUITOS CARREGADORES DE BATERIAS QUAL E A FAIXA DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA EN REGIMEN DE TENSAO ALTERNA,OUTRO PARAMETRO MUITO IMPORTANTE PARA A BATERIA E O CIRCUITO CARREGADOR COMO VOCES FAZEM A COMPENSAÇÃO POR TEMPERATURA,PARA EVITAR A REDUÇÃO DA VIDA UTIL DA BATERIA,MUITO OBRIGADO.
Oi, Armando
Você está correto, 5000mAh é a capacidade do produto. A tensão de entrada é de 5Vcc (corrente continua), pois não é fornecida uma fonte de alimentação dos 5Vcc, podendo utilizar a saída de 5Vcc da porta USB de computadores ou de outras fontes, tais como carregadores de celular e tables que possuem saída USB. Dessa forma, a faixa de tensão alternada será a da fonte escolhida para fornecer os 5Vcc.
O carregador não possui compensação de temperatura no circuito de carregamento, porém possui proteção contra sobreaquecimento.
Espero ter ajudado.
Wie wil het nou niet? Lekker met honderden of zelfs duizenden vrouwen, mannen en stellen. Iedereen toch? Voor de lekkerste dates zit je dan ook goed bij ons. Sexdating is nauutrlijk helemaal gratis en anoniem!
Oi, parece bom, mas preciso saber o custo… Dólar está muito alto… Esse aparelho não deve ser tão acessível, em dias de crise.
Oi, Nilton!
O Power Pack APC possui um preço acessível, principalmente se levarmos em consideração a qualidade do produto.
Você pode conferir no hotsite:
http://www.powerpackapc.com.br/
Tem uma seção de “Onde comprar”, você vai poder selecionar o seu estado e ver as lojas onde o produto está sendo vendido. Assim você vai conseguir conferir os preços.
Espero ter ajudado. 🙂
Quero o contato de uma assistência técnica dessa bateria Apc pois tem um conector da minha que não está carregando e ela está descarregando Rapido
Sou Abel esse e meu contato e Watsap
085-999153650