2. gestão proativa dos ativos elétricos

  • Quando ocorre um corte de energia não planeado, é natural que as empresas se foquem sobretudo em pôr os sistemas a funcionar novamente o mais rapidamente possível. Embora esta resposta imediata seja necessária, é igualmente importante pausar e avaliar a causa principal do problema. Porque é que o incidente aconteceu? O que espoletou a falha de energia? Há algo que possa ser feito de forma diferente para reduzir o risco de se repetir? Ao colocar estas questões estratégicas, as empresas podem começar a passar de uma abordagem reativa para uma abordagem proativa, garantindo que estão mais bem preparadas para lidar com este tipo de disrupções no futuro.

    Serviços

    Encontre o caminho para um futuro sustentável: reduzir o tempo de inatividade não planeado através da gestão proativa dos ativos elétricos

    Leia mais

    • 14 tempo de leitura
    • Raquel Costa