O nosso objectivo é a sustentabilidade. Dia Mundial da Natureza

Todos os anos em Outubro, o Dia Mundial da Natureza lembra-nos a necessidade de proteger a biodiversidade no planeta Terra. A origem da celebração é o discurso proferido por Juan Domingo Perón, ex-presidente argentino em 1972. Nele, alertou os governos para estarem conscientes dos cuidados ambientais e da utilização de recursos. Desde então, tem sido decidido todos os anos apelar à população para repensar os processos e hábitos que temos.

O nosso planeta está em chamas

Sabia que um terço da população mundial depende das florestas para a sua subsistência? No entanto, uma área de floresta equivalente a cinco campos de futebol está sendo destruída a cada minuto (WWF). Durante muito tempo, temos utilizado recursos naturais sem consciência, deteriorando ecossistemas e danificando espécies. É por isso que hoje, mais do que nunca, a comemoração do Dia da Protecção da Natureza deve assumir uma relevância especial nas nossas vidas. Ou seja, devemos continuar a promover os esforços de sustentabilidade como empresa e na nossa vida quotidiana.

Empresas, chamadas a ser agentes de protecção

Não podemos negar que estamos numa situação de emergência climática, mas como Josu Ugarte, CEO da Schneider Electric, afirmou, “quando se trata de alterações climáticas, não podemos ser pessimistas nem optimistas, devemos ser activistas”.
A complexidade do problema exige que trabalhemos em conjunto para proteger os ecossistemas da Terra. As empresas desempenham um papel fundamental na redução das emissões de carbono e devem, portanto, ser agentes de transformação. A chave do sucesso é conceber estratégias empresariais, políticas e acções relacionadas com a sustentabilidade para minimizar o impacto ambiental.
Além disso, as empresas devem estabelecer a responsabilidade social e ambiental para reduzir a nossa marca nos nossos ambientes e motivar outros a juntarem-se a nós como líderes na causa.

Somos activistas da sustentabilidade

A sustentabilidade na Schneider Electric não é apenas parte da nossa identidade corporativa a nível empresarial, mas estamos constantemente empenhados na mudança e no compromisso com o ambiente.
Na nossa fábrica em Puente la Reina temos um projecto de economia circular, baseado na reciclagem de paletes danificadas para lhes dar uma vida útil. As paletes partidas são utilizadas para construir abrigos para morcegos, uma espécie em risco de extinção e que desempenha um papel importante na conservação dos ecossistemas: são capazes de controlar as pragas, dispersar as sementes e polinizar. Além disso, foram criados nesta fábrica oásis de borboletas e hotéis de insectos. Actualmente, procuram reduzir a poluição luminosa para favorecer a biodiversidade.
Estes são apenas alguns dos esforços que estamos a fazer para preservar a natureza. Todos temos a grande responsabilidade de fazer parte da mudança, razão pela qual encorajamos todas as fábricas e locais de trabalho do futuro a tomarem medidas que apoiem a protecção da biodiversidade.

Hotel de insectos em Puente La Reina

Tags: , , , , ,

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.