Perguntas e respostas sobre o Plant SCADA 2023

Se está interessado em saber mais sobre o Plant SCADA 2023, veio ao sítio certo. Nesta série de perguntas frequentes, vamos responder às suas questões sobre este sistema.

Group of operators control process on product line uses industry 4.0 and digital technology on modern factory. Two engineers follow assembly process uses SCADA system which AI technology and UI

O que é o SCADA?

SCADA significa Supervisory Control and Data Acquisition (software de controlo de supervisão e aquisição de dados). O SCADA é um software e um conjunto de ferramentas essenciais para a gestão e otimização remotas de processos industriais, que torna possível automatizar processos e assegurar a continuidade do negócio em várias situações. Estes processos tornam-se altamente eficientes e otimizados através da tomada de decisões estratégicas com base em dados fiáveis e apoiadas por tecnologias avançadas, como Machine Learning, IoT ou Big Data.

O que é o Plant SCADA 2023?

O AVEVA Plant SCADA, anteriormente Citect SCADA, é uma solução de software SCADA fiável, flexível e de alto desempenho. Esta solução revoluciona a tecnologia das instalações industriais, permitindo o fabrico inteligente através da modernização das instalações.

O Plant SCADA 23 é seguro? Que medidas de cibersegurança inclui?

A segurança é uma prioridade para a AVEVA – Schneider Electric. Fazemos atualizações constantes para garantir os mais elevados padrões de segurança, com foco na gestão da identidade do utilizador e na conformidade regulamentar. Algumas das medidas de cibersegurança incluem:

  • O AVEVA Enterprise Licensing, uma solução de gestão de licenças para aplicações AVEVA
  • Configuração e restrição de acesso a ficheiros e ferramentas
  • Suporte para mapeamento de grupos de segurança do Windows
  • Encriptação avançada nas ligações do ActiveX Web Server.

Com que sistemas operativos e browsers é compatível o Plant SCADA 2023?

O Plant SCADA 2023 é compatível com sistemas operativos como o Microsoft Windows 10, 10 LTSC e 11, bem como com o Microsoft Windows Server 2016, 2019 e 2022. Em termos de browsers, é compatível com o Chrome, Edge e Internet Explorer 11.0.

Podem ser configurados dois produtos AVEVA na mesma máquina?

Sim, a instalação e configuração de dois produtos AVEVA numa mesma máquina é totalmente compatível.

Porque é que não posso utilizar parâmetros personalizados para os Equipment Types na versão 23 do Plant SCADA?

Na versão 23 do Plant SCADA, os parâmetros personalizados para os Equipment Types foram substituídos por parâmetros de configuração. Esta melhoria permite ultrapassar o limite anterior de 256 caracteres para armazenar informações específicas na base de dados.

É importante notar que, na transição para esta versão, os parâmetros personalizados criados na versão anterior terão de se tornar parâmetros de configuração. Após a migração, será possível exceder o limite de caracteres acima mencionado para marcar informações sobre um dispositivo.

Posso fazer debug ao Cicode sem compilação?

Sim, o sistema inclui a funcionalidade “Start Debugging Without Compile” a partir do menu “Debug” do editor de Cicode.

Posso utilizar o AVEVA PI System e o AVEVA Data Hub para historicizar dados com o Plant SCADA 2023?

Sim, o AVEVA Plant Scada 2023 permite ler e escrever dados no AVEVA Historian e, através deste, os dados podem ser replicados para o AVEVA PI System e o AVEVA Data Hub.

Posso instalar a licença para a versão mais recente do PS 2.023, mas instalar o software runtime de versões anteriores?

Se estiver a utilizar um dispositivo USB isso é possível, mas se optar pelo AVEVA Enterprise Licensing, só poderá instalar o runtime do PS 2.023.

Posso continuar a utilizar o Floating License Manager com o Plant SCADA 2023?

Não. A versão PS 2023 só é compatível com o AVEVA Enterprise Licensing (embora continue a suportar dispositivos USB) e já não suporta o licenciamento do Floating License Manager.

Qual é a opção de conectividade remota que o PLANT SCADA oferece?

O Plant SCADA oferece a opção ACCESS ANYWHERE com base na tecnologia Terminal Services-RDP da Microsoft. Requer o Microsoft Windows Server no PC servidor e é multiplataforma no PC cliente (Windows, iOS, Android compatível com HTML5).

Os clientes Web Active-X do Plant Scada ainda são suportados?

Não. A funcionalidade de conectividade remota Servidor Web-Cliente já não está incluída.

Posso adicionar páginas web HTML5 às aplicações Plant SCADA?

Sim, nesta versão é possível adicionar este tipo de páginas com interatividade total.

Onde podemos descarregar o software PLANT SCADA 2023?

Para descarregar o software Plant SCADA 2023, é necessário registar-se no seguinte link e, em seguida, aceder ao seguinte link: https://softwaresupport.aveva.com/

Se pretender obter mais informações ou falar com um especialista em SCADA, não hesite em preencher este formulário. Estamos aqui para o ajudar a tirar o máximo partido do Plant SCADA 2023.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.