O risco de manter o status quo: porque é que as abordagens tradicionais na gestão dos activos de eletricidade têm de mudar

Dos centros de dados às gigafábricas, as indústrias críticas de hoje terão de encontrar novas formas de gerir os seus sistemas energéticos se quiserem ser bem sucedidas.

Com a intensificação dos esforços para reduzir as emissões de carbono, é evidente que a eletricidade será uma parte importante do futuro do mundo. No roteiro da Agência Internacional da Energia para a energia zero líquida, a eletricidade representará cerca de 50% do consumo global de energia até 2050. Isto significa um enorme aumento da produção de eletricidade, para mais de duas vezes e meia os níveis atuais. Ao mesmo tempo, o crescimento das energias renováveis está a tornar o fornecimento de energia elétrica mais complexo, variável e dependente das condições meteorológicas.

Por este motivo, o desafio de garantir energia fiável está a tornar-se cada vez mais importante, especialmente para setores económicos em crescimento, como os centros de dados, o fabrico de semicondutores e as gigafábricas. Nos centros de dados, por exemplo, as falhas de energia são frequentemente um dos factores que conduzem a interrupções de alto custo. Num inquérito recente, mais de metade (54%) dos proprietários e operadores de centros de dados afirmaram que a sua mais recente falha de energia significativa custou mais de 100 000 dólares e 16% referiram um impacto de mais de 1 milhão de dólares. Os problemas de distribuição de energia continuam a ser a causa mais comum destes incidentes, cerca de metade (52%).

Quando os custos das interrupções de serviço são tão elevados, os operadores têm de garantir que os seus ativos energéticos são o mais fiável possível para reduzir ao máximo o tempo de inatividade não planeado. Ao mesmo tempo, os centros de dados precisam de melhorar a sua eficiência energética para se alinharem com os objetivos de zero emissões líquidas. Na Europa, os principais operadores e associações comerciais comprometeram-se a atingir um rácio de eficiência energética de 1,3 até 2030, no âmbito do Pacto para a Neutralidade Climática dos Centros de Dados, em comparação com a atual média da indústria de 1,6.

gestão de ativos elétricos

Fonte: Uptime Institute 

Os sectores das gigafábricas e dos semicondutores enfrentam desafios semelhantes. Cada hora perdida numa fábrica de semicondutores custa em média 10 milhões de dólares. E as paragens de grandes fábricas, mesmo que por alguns dias, podem resultar em perdas de centenas de milhões de dólares. Considerando outros factores – como a atual escassez de engenheiros electrotécnicos e os longos prazos para a conceção e construção de novas instalações – não há dúvida de que a energia elétrica fiável e eficiente é fundamental para indústrias como estas.

Uma nova abordagem à gestão dos activos de eletricidade

Perante este teste, muitas empresas destes e de outros sectores estão a modificar os seus sistemas de energia, para aumentar a capacidade, integrar mais activos ou incorporar microrredes, por exemplo. O resultado é que, à medida que os activos de energia se tornam cada vez mais críticos, a infraestrutura de que fazem parte torna-se cada vez mais complexa. E à medida que este processo se acelera, torna-se claro que já não é viável para as empresas gerirem estes activos da forma como sempre o fizeram. Se o fizerem, arriscam-se a sofrer interrupções, ineficiências e reparações dispendiosas. Para além de afetar as receitas, estes contratempos podem também prejudicar a reputação de uma empresa, minar a confiança dos clientes e não cumprir as normas da indústria e os objectivos de sustentabilidade.

É uma situação assustadora. Mas também representa uma oportunidade real para as organizações adotarem uma forma mais estratégica de trabalhar. E na Schneider Electric, é isso que estamos a ajudar os nossos clientes a conseguir: combinar energia elétrica renovável com tecnologia digital em escala, numa abordagem a que chamamos electricidade 4.0. Isto inclui apoiar uma abordagem mais proativa à gestão de ativos elétricos. Ao instalar sensores IoT no equipamento, podemos monitorizar remotamente o seu estado e utilização. Mas o verdadeiro benefício vem da aplicação da nossa análise baseada em IA aos dados destes sensores. Isto significa que podemos modelar com precisão e de forma contínua o estado do hardware, para prever quando precisa de manutenção ou reparação. Desta forma, os nossos clientes têm uma melhor compreensão dos seus sistemas de energia elétrica e podem geri-los de uma forma mais sofisticada e eficiente.

Uma gigafábrica, por exemplo, pode ter tido tradicionalmente um calendário de paragem para manutenção de poucos em poucos anos. Mas com os nossos sensores e análises, é possível obter uma imagem precisa e contínua do estado de cada equipamento. Isto permite-lhe direcionar os seus esforços de forma mais eficiente, realizando intervenções mais direcionadas e menos frequentes com base no estado dos componentes, em vez de prazos fixos. Graças aos nossos planos de serviço, os nossos clientes podem alargar normalmente os períodos entre paragens para manutenção de rotina de três para cinco anos.

Os nossos serviços oferecem acesso à maior rede mundial de especialistas em eletricidade, que o podem ajudar a monitorizar e manter o equipamento elétrico 24 horas por dia, sete dias por semana. E para além de otimizar as operações do dia a dia, também podemos ajudá-lo a dar um passo atrás para planear uma melhor estratégia global de gestão de ativos elétricos. As equipas da Schneider Electric podem utilizar a informação obtida com a nossa análise na conceção de uma infraestrutura robusta que esteja preparada para as exigências da Eletricidade 4.0, e desenvolver políticas e procedimentos claros para gerir o equipamento nela contido. Podemos aconselhá-lo sobre como priorizar os investimentos para tirar o máximo partido dos seus recursos e minimizar o desperdício através de abordagens circulares, combinando reparações e remodelações com reciclagem e reutilização.

Aumentar a fiabilidade das empresas de alta tecnologia

Estas capacidades têm o potencial de beneficiar empresas em muitos setores diferentes. Por exemplo, à medida que o operador de telecomunicações China Unicom expande a sua oferta de computação na núvem, apoiamo-lo através de uma grande equipa de serviços profissionais de especialistas da Schneider Electric em dois grandes centros de dados. Prestamos serviços no local 24 horas por dia, 7 dias por semana, para gerir a infraestrutura destas instalações chave, operando e mantendo o equipamento elétrico, enquanto avaliamos e optimizamos o seu desempenho. Isto ajudou a empresa a melhorar significativamente a fiabilidade e a eficiência das instalações, conseguindo uma interrupção zero para as cargas de trabalho dos utilizadores principais e poupando até 30% dos custos operacionais através da redução do consumo de energia. Graças a estas melhorias, a empresa é capaz de manter a sua vantagem competitiva ao mesmo tempo que satisfaz a crescente procura de conetividade.

No sector industrial, trabalhámos com clientes como a empresa de eletrónica Zilia (anteriormente SMART Modular Technologies). Esta empresa produz tecnologia especializada (semicondutores e módulos de memória) para computadores, smartphones e a Internet das Coisas. A Zilia pretendia aumentar o seu desempenho e fiabilidade. Assim, trabalhámos com a empresa para instalar novos equipamentos, com sensores de monitorização térmica, nas suas instalações de 15 000 metros quadrados em Atibaia, Brasil. Isso significa que agora podemos monitorizar continuamente o estado dos ativos da fábrica, usando dados dos nossos sensores e análises baseadas em IA. A melhoria da visibilidade permite à empresa abordar ineficiências e potenciais problemas à medida que surgem, e avaliar o estado dos componentes que seriam perigosos para os engenheiros acederem fisicamente. Além disso, tem acesso a especialistas da Schneider 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o aconselhar e ajudar a fazer as intervenções necessárias.

A nossa colaboração com a Zilia resultou num aumento do tempo de atividade, numa maior eficiência e numa segurança melhorada, bem como na aproximação das instalações aos seus objetivos de sustentabilidade. E os nossos serviços podem transformar de forma semelhante a gestão de ativos elétricos de muitas outras empresas. Além de reduzir os custos de manutenção no local e o tempo de inatividade planeado em até 40%, podemos trabalhar com os clientes para reduzir o risco de falha de energia (com os custos associados de tempo de inatividade não planeado) em 75% e reduzir o desperdício em até 90%. Para saber mais sobre as nossas ofertas, contacte-nos.

Para mais informações sobre métodos eficientes de gestão de ativos de eletricidade, descarregue o nosso,white paper, A Downtime-Free Future in Industry: Strategic Initiatives for Enhanced Reliability.  

gestão de ativos elétricos

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.