Crise evitada: como os nossos serviços baseados em IA ajudaram a evitar um incêndio numa fábrica

IA

A modelação preditiva da Schneider Electric fornece um alerta precoce de riscos críticos, ajudando as empresas a gerir os seus activos eléctricos de forma mais eficiente.

Por detrás das marcas que encontramos todos os dias está uma enorme infraestrutura – fábricas, escritórios, armazéns e redes de transporte – que torna possível a entrega dos seus produtos e serviços. Ainda mais longe estão os sistemas de energia que alimentam esta infraestrutura, cada vez mais dependente da eletricidade. No entanto, o facto de estar fora de vista não significa que não seja importante, e as recentes medidas correctivas tornadas possíveis pela análise baseada em IA da Schneider Electric mostram o quanto está em jogo. 

Um dos nossos clientes, um fabricante global de alimentos e bebidas, gere uma grande fábrica na América Latina. A instalação funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, emprega 4.000 trabalhadores e produz mais de 1 milhão de dólares em produtos por dia. Qualquer falha no fornecimento de energia tem um grande impacto. Este facto foi evidenciado em 2019, quando uma cela de média tensão explodiu e levou ao encerramento da fábrica. O encerramento por apenas um dia e meio para substituir o componente significou que a empresa sofreu um impacto significativo no seu volume de negócios.

Análise orientada para a IA

Para esta empresa, manter níveis de produção estáveis é crucial. Por isso, pouco depois do incêndio, decidiu começar a monitorizar os seus sistemas eléctricos de forma mais eficaz, utilizando os nossos planos de serviço digitalmente habilitados. Isto envolveu a instalação de sensores térmicos, tanto nos componentes do sistema elétrico como no ambiente circundante. Os sensores ligados à IoT medem a temperatura em locais-chave para fornecer leituras contínuas, acessíveis a partir de um painel de controlo baseado na nuvem. Estes podem então ser comparados com os níveis normalmente observados para ligações e cargas eléctricas semelhantes para destacar potenciais problemas.

Isto nem sempre é simples, porque as temperaturas podem variar muito ao longo do tempo. Para permitir uma maior precisão, as análises também incorporam uma segunda dimensão, impulsionada pela IA. É utilizado um modelo de aprendizagem automática para comparar padrões nas temperaturas previstas e reais, o que ajuda a identificar quaisquer riscos numa fase muito precoce.

Assim que a monitorização foi instalada nesse local, tornou-se muito claro que havia um problema num transformador, onde os sensores estavam a registar valores muito elevados. A temperatura estava a atingir mais de 125°C (mais de 257°F), quando deveria estar em torno de 70°C (158°F) e o limite seguro, em teoria, era de 90°C (194°F). Os engenheiros da empresa inspeccionaram o componente o mais rapidamente possível, monitorizados remotamente pelos nossos especialistas. Descobriram que um parafuso de uma ligação tinha sido apertado incorretamente, o que fez com que um fio importante ficasse demasiado solto. Isto dificultou o fluxo de corrente, o que, por sua vez, aumentou a temperatura na ligação.

IA

Conselhos de especialistas

Isto criou uma situação perigosa. Quando as peças eléctricas de cobre aquecem, pode ser ainda mais difícil a passagem de corrente através delas, o que pode levar a temperaturas ainda mais elevadas, numa espiral cada vez maior. Neste caso, o fio já estava tão quente que o isolamento à sua volta estava a derreter, e isto com o transformador carregado apenas a 50 por cento da sua capacidade. Qualquer aumento da carga eléctrica poderia ter causado uma paragem não programada e um problema no equipamento. 

Além disso, houve outra descoberta indesejável. Durante a investigação da avaria, foi identificado outro problema distinto e grave no mesmo transformador. Enquanto aconselhava o cliente remotamente por telefone, um perito da Schneider Electric identificou sinais de descarga parcial no software. Este problema surge quando os cabos são colocados demasiado perto uns dos outros. A troca de carga eléctrica entre os cabos corrói gradualmente o isolamento e pode, mais uma vez, levar a uma grande explosão. Felizmente, com o problema detectado a tempo, o cliente pôde substituir os cabos e reinstalá-los a uma distância segura.

Um sistema de alerta precoce

Assim, o investimento da empresa teve um retorno imediato. O aviso fornecido pela análise preditiva da Schneider Electric, juntamente com a nossa orientação especializada, foi crucial para ajudar a evitar não uma, mas duas paragens adicionais dispendiosas. E embora alguma atividade no local pudesse ter sido retomada num dia ou dois, a substituição de um transformador avariado teria provavelmente significado muitos meses de funcionamento do sistema em níveis de risco perigosamente elevados. Vendo os benefícios, o cliente está agora no processo de expandir a sua monitorização, instalando sensores adicionais para fornecer dados enriquecidos.

IA

Sistema de alerta precoce de análise preditiva da Schneider Electric

Na forma como funcionam, os nossos planos de serviço digitais, como o EcoStruxure Service Plan*, podem ser comparados a um dispositivo de fitness, como um smartwatch. Ao registar dados, incluindo o ritmo cardíaco e o movimento, estes dispositivos geram modelos precisos de coisas como o desporto que alguém está a praticar, se está acordado ou a dormir e o seu ritmo respiratório. Estas informações também podem ser analisadas para fornecer uma série de índices e recomendações, como sugerir se é melhor fazer atividade ou descansar num determinado dia. Desta forma, os rastreadores portáteis podem atuar como um sistema de alerta precoce para nos ajudar a gerir e reduzir os riscos. Podem indicar onde as mudanças no estilo de vida ou na dieta podem contribuir para manter uma boa saúde, por exemplo, reduzindo a necessidade de intervenção médica no futuro ou direccionando-a para onde é mais necessária.

O que os monitores de atividade física fazem pelo corpo humano; a análise baseada em IA da Schneider Electric fornece sistemas de energia em todo o mundo. Pode ser difícil examinar fisicamente o equipamento elétrico sem desligar grandes partes do sistema. Mas os nossos dados em tempo real e modelos precisos dão aos engenheiros a informação de que necessitam para manter tudo a funcionar sem problemas, fazendo ajustes atempados para manter o desempenho e evitar emergências disruptivas. Se um componente desta fábrica começar a sobreaquecer no futuro, por exemplo, os engenheiros saberão muito mais cedo.

Por supuesto, la aportación humana sigue siendo esencial, como podemos ver en este caso, É claro que o contributo humano continua a ser essencial, como podemos ver neste caso, em que as contribuições da nossa equipa de apoio remoto foram cruciais para ajudar a empresa a detetar, confirmar e resolver os problemas que surgiram. Mas a sua orientação foi igualmente possibilitada por conhecimentos analíticos. Desta forma, as medidas tomadas para reforçar o fornecimento de energia da fábrica encapsulam a nossa abordagem mais ampla: especialistas e tecnologia a trabalhar em conjunto para apoiar serviços melhores e mais fiáveis.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.