Deteção da ameaça invisível nos comutadores de média tensão: deteção de descargas parciais antes da sua ocorrência

Se trabalha num ambiente industrial ou de fabrico, está familiarizado com o tempo de inatividade não planeado. Ocorre, em média, cerca de 15 horas por semana, cerca de 800 horas por ano, e é mais dispendioso do que nunca. Em algumas instalações industriais, uma paragem de uma hora pode custar até 1 milhão de dólares.

Alguns problemas que causam paragens são fáceis de identificar: um disjuntor disparado, uma avaria num transformador ou um fusível queimado. Outros são muito mais insidiosos e difíceis de detetar, como a descarga parcial (DP), a incapacidade de parte do isolamento para suportar o campo elétrico que lhe é aplicado. 

Vejamos os detalhes da DP, os seus potenciais impactos nas suas instalações e uma solução de monitorização concebida para evitar uma perda devido a uma falha do equipamento.

Pequenas faíscas que se transformam num grande problema

Os comutadores de média tensão contêm um isolamento sólido normalmente feito de epóxi, poliéster ou materiais elastoméricos. Os factores ambientais, como as fortes flutuações de temperatura e a humidade elevada, provocam a rutura destas barreiras ao longo do tempo, criando lacunas e vazios de ar. A condensação da superfície e a contaminação ao longo dos isoladores no ar ambiente danificam progressivamente o seu desempenho dielétrico. 

Isto pode levar a uma descarga parcial. Isto pode acontecer em qualquer parte de uma instalação eléctrica. Tudo pode parecer perfeitamente bem no exterior, mas por baixo, a história é diferente. Começa lentamente, mas vai sempre piorando. Estas descargas podem ocorrer milhares de vezes por segundo, pode até ouvir-se um ligeiro estalido, ver-se um brilho azulado ou notar-se um rasto ou erosão no isolamento, enfraquecendo o isolamento e acumulando depósitos de electrões. Se não for controlado, um dia causará um flashover. O resultado é a interrupção das operações, a perda de produtividade e de receitas e, talvez, uma reputação prejudicada. 

Embora os fabricantes de equipamento elétrico sugiram uma inspeção anual para testar e limpar o painel de distribuição de média tensão, esta verificação não detecta quaisquer danos, vazios ou fissuras no isolamento.

Detetar, diagnosticar e resolver

Tradicionalmente, o objetivo tem sido encontrar o problema e resolvê-lo, o que, depois de uma falha que pode ser catastrófica, não é o método de manutenção ideal. Igualmente importante é a análise: compreender melhor o problema e encontrar abordagens para evitar estas avarias.

 A forma mais eficaz de acompanhar o estado do equipamento ao longo do tempo e de reduzir os riscos potenciais sem períodos de inatividade prolongados é através da monitorização 24 horas por dia, 7 dias por semana. Este serviço é frequentemente efectuado à distância: um exemplo perfeito é o EcoStruxure Service Plan. O serviço inclui a Solução de Monitorização de Descargas Parciais, concebida para comutadores de média tensão. Apoiados por uma equipa de especialistas em distribuição eléctrica com formação nas nuances das descargas parciais, os clientes têm a capacidade de ajudar a determinar as causas de raiz e as acções correctivas e gerir as operações diárias de forma proactiva e eficiente.

descargas parciais

No centro da solução está o sensor PowerLogic PD100, que permite a monitorização contínua para maximizar a continuidade do serviço e otimizar a manutenção. A conetividade Active Plus com o EcoStruxure Service Plan fornece monitorização remota, análise especializada e recomendações de manutenção, tudo suportado por uma plataforma digital e pelo Centro de Serviço Conectado da Schneider Electric. As vantagens incluem a deteção precoce de anomalias para evitar períodos de inatividade, a integração com novos equipamentos e diagnósticos e relatórios baseados na nuvem para melhorar a eficiência operacional. 

Esta solução está totalmente em conformidade com normas como a IEC 62671-213, elaborada para garantir um elevado nível de qualidade e segurança do equipamento de alta tensão, e inspirada na IEC 60270,que descreve os métodos de medição dessas descargas e é essencial para garantir a fiabilidade e a segurança das instalações eléctricas de alta tensão.

Digamos que o PowerLogic PD100, combinado com outros sensores no seu quadro de distribuição de média tensão, como o PowerLogic CL110 que mede a humidade, capta a atividade de descarga parcial que aumenta todas as manhãs durante alguns meses. O Hub de Serviços Ligados correlaciona estes dados dos sensores ambientais e de descarga parcial para analisar a gravidade e o impacto no sistema elétrico. Simultaneamente, são enviadas notificações em tempo real à equipa de manutenção através de uma página Web dedicado ou de uma aplicação móvel. Esta visibilidade do equipamento permite uma resposta rápida antes que os activos possam ser ainda mais danificados. Sem este elevado nível de monitorização, é provável que os trabalhadores das instalações não tivessem conhecimento destes eventos de descarga parcial até o equipamento falhar.

A solução de monitorização de descargas parciais também se integra perfeitamente, quando disponível, em novos painéis ou em equipamento existente, oferecendo uma atualização discreta e elegante logo à partida. Também se integra com a plataforma EcoStruxure™, concebida para fornecer uma abordagem holística e de âmbito completo à manutenção baseada nas condições. Isto alarga o âmbito dos serviços, cria uma estratégia abrangente para a manutenção, em vez de apenas um serviço isolado, e apoia a saúde e a eficiência do equipamento a longo prazo. 

Em vez de se limitar a detetar a DP, também fornece informações accionáveis para o ajudar a compreender melhor o estado do seu equipamento e a planear a manutenção preventiva futura. O  EcoStruxure Service Plan proporciona uma visibilidade constante do desempenho do seu quadro elétrico de média tensão.

Parar os problemas antes que se agravem

A descarga parcial é um fenómeno complexo que requer conhecimentos e competências específicas para que possa obter as informações correctas para o seu equipamento. Uma equipa dedicada e altamente qualificada de mais de 125 especialistas em todo o mundo está disponível remotamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, monitorizando, analisando e solucionando proactivamente os seus activos eléctricos críticos através da utilização da plataforma digital EcoStruxure. 

Através de uma fase de diagnóstico e de esforços de colaboração entre a sua equipa e os especialistas da Schneider Electric, pode identificar, resolver e até prever questões como descargas parciais antes de se tornarem problemas graves. 

Interessado em ter paz de espírito sabendo que há outro par de olhos nos activos mais valiosos das suas instalações? Veja o vídeo abaixo para saber mais.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.