O que fazer com o envelhecimento dos equipamentos de média tensão?

Um grande problema para instalações industriais é o impacto do envelhecimento dos equipamentos de média tensão. A continuidade do serviço, a confiabilidade e as perdas financeiras estão em risco, sem mencionar que o custo do tempo de inatividade pode estar na casa dos milhões de dólares por hora. Mas o mais importante é que isso pode afetar a segurança dos funcionários, onde o custo do risco é incalculável.

Vida útil: um termo relativo.

A vida útil desse tipo de equipamento geralmente excede 20 a 25 anos, o que pode ser difícil de manter. Por exemplo, com dificuldade crescente em encontrar peças de reposição, a manutenção pode ser ainda mais complicada.

Os engenheiros e as partes interessadas em distribuição elétrica devem decidir quando é a hora de atualizar ou substituir equipamentos obsoletos. O que leva a essa decisão? A segurança? Confiabilidade elétrica? Aumento dos custos de manutenção? Ou a necessidade de atualizar a tecnologia?

Aqui está um dilema comum: existe um conflito entre as tecnologias mais antigas e os padrões da indústria que estão evoluindo a uma taxa muito mais rápida. Além disso, as instalações industriais costumam ter uma mistura de tecnologias de distribuição elétrica de duas a três gerações e podem usar várias arquiteturas de tecnologia diferentes.

Depois que uma empresa examina a condição atual dos seus equipamentos, a decisão de continuar reparando ou substituindo o equipamento entra em jogo.

Esses são alguns fatores que devem ser considerados:

  • Disponibilidade de peças de reposição.
  • Custos de manutenção
  • Grau de desgaste do equipamento.
  • Urgência para atualizar.
  • Criticidade dos processos afetados.

A outra opção é atualizar o antigo dispositivo de comutação. Na maioria dos casos, não há necessidade de remover todo o equipamento e começar de novo. As soluções de modernização de células utilizam a estrutura e a pegada da linha existente e simplesmente atualizam os componentes ativos com os disjuntores de tecnologia atuais.

As vantagens de modernizar soluções.

  • Prolongue a vida útil do equipamento existente, o que, por sua vez, aumenta o ROI (retorno do investimento).
  • Uso da área ocupada da célula existente, o que minimiza o tempo de inatividade.
  • Melhorias que podem ser programadas e executadas em diferentes estágios.
  • Economia no consumo de energia se a tecnologia inteligente estiver incluída no projeto.
  • Reduza o impacto ao meio ambiente com soluções mais sustentáveis

Deseja saber mais sobre este e outros tópicos? Deixe seus dados aqui e entraremos em contato.

Fonte: https://bit.ly/2PFYxiK

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.