Atualizar ou substituir equipamentos? 4 perguntas para ajudar você a identificar sua melhor opção.

Quando disjuntores mais antigos se tornam inseguros e os custos de manutenção aumentam, os engenheiros eletricistas enfrentam uma opção: substituir equipamentos antigos ou modernizá-los com uma atualização. Em muitos casos, uma atualização é a melhor opção, pois custa menos e requer menos tempo de inatividade; no entanto, uma atualização traz recursos modernizados e melhora o sistema de desempenho.

Comece a avaliar sua melhor opção fazendo essas quatro perguntas:

  1. Você precisa minimizar o tempo de inatividade planejado?

Cada operador do sistema deseja menos tempo de inatividade, mas algumas operações críticas se esforçam para minimizar o tempo de inatividade planejado, tanto quanto possível. Uma substituição exigirá mais tempo de inatividade porque requer a remoção da infraestrutura do equipamento antigo. É por isso que a atualização precisa de um tempo de inatividade mínimo para evitar que a estrutura existente seja danificada..

 

2. Está encontrando um orçamento para um projeto e justificando-o como um problema?

Uma atualização é uma despesa operacional e geralmente é mais fácil de financiar do que substituir uma célula, que é um equipamento novo e requer fundos de capital. A atualização custa menos porque a estrutura permanece.

A atualização pode ser uma solução econômica, especialmente para equipamentos difíceis de alcançar ou que precisam de uma única configuração. A substituição requer a compra de novos equipamentos, reconfiguração da estrutura e testes. A vantagem é a nova infraestrutura, nesse nível, embora seja necessário se preparar para custos e despesas mais altos.

 

3. Como mitigar o risco do seu projeto de modernização?

Uma atualização representa menos riscos, pois requer menos horas de projeto, menos preparação no local e menos gerenciamento de residuos. Uma substituição total resulta em mais desperdício de material, que deve ser descartado ou reciclado adequadamente. Novos equipamentos podem exigir fiação nova ou emendada, o que também aumenta o risco.

 

4. Requer as últimas novidades do equipamento?

A substituição de equipamentos antigos por novos fornece atualização instantânea para os padrões mais recentes, mas a atualização para os padrões mais recentes também vem com atualizações. Segurança, comunicações e outros regulamentos são atualizados.

 

Passo seguinte:

Incentivamos você a se aprofundar em novas soluções de atualização, documentos de reposição e custos reais, requisitos de tempo de inatividade e outros detalhes com nossas novas ferramentas.

Se você decidir atualizar ou substituir o seu equipamento atual, encontrará soluções confiáveis ​​na Schneider Electric. Para entrar em contato para saber mais sobre o tópico, clique aqui.

Fonte: https://bit.ly/2XQ5l1N

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.