A sustentabilidade está de volta ao topo da agenda em Mineração e Metais. É a “coisa certa a fazer”, mas também é impulsionada pela necessidade de responder a crises de reputação, desastres ambientais, pressão dos investidores e a evolução da licença social para operar.
A definição mais ampla e clara diz que a sustentabilidade se concentra em atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas necessidades. O conceito de sustentabilidade é composto de três pilares: econômico, ambiental e social – também conhecido informalmente como lucros, planeta e pessoas(veja aqui a definição de sustentabilidade da investopia).
Em tempos muito recentes, apenas alguns exemplos que temos visto de grandes empresas, acadêmicos e grandes grupos industriais incluem:
- Um discurso marcante do CEO da BHP’s, Andrew Mackenzie onde é apresentada a resposta da BHP ao desafio do aquecimento global (pela primeira vez abordando o Escopo 3 Emissões)
- A redefinição do propósito da organizaçãoonde acionistas públicos não tem mais prioridade e são colocados em pé de igualdade com comunidades, trabalhadores, clientes e fornecedores.
- A iniciativa Siderurgia responsável está construindo um padrão cuja missão é dar às empresas e aos consumidores em todo o mundo a confiança de que todo o aço foi obtido e produzido de forma responsável em todos os níveis da cadeia de fornecimento, desde os fornecedores de matérias-primas até os usuários finais.
- O Grupo Fortescue Metals (FMG) anuncia iniciativas para tornar-se um produtor de hidrogênio que pode ser utilizado em caminhões de célula a combustível de hidrogênio e para substituir carvão coque pelo hidrogêniona produção de aço.
- Trabalho acadêmico renovado sobre a Economia Circular em Mineração, discutido pela primeira vez em um Blog da Schneider Electric em 2014.
Um dos elementos-chave da sustentabilidade hoje é a interseção da nova capacidade digital com a estratégia de sustentabilidade. Se a transformação digital e a transformação da sustentabilidade estiverem alinhadas, permitirá o movimento tanto na direção correta quanto em uma velocidade acelerada.
Tomemos a energia e as emissões, por exemplo. Algumas das estratégias básicas de sustentabilidade são melhorar a eficiência energética, utilizar fontes renováveis de energia e gerenciar a dinâmica de fornecimento/demanda através do armazenamento de energia e redução de carga. Como o digital agrega mais valor? Dois exemplos são a análise de processos e energia para determinar o ponto operacional ideal para plantas de processo e a otimização da micro-rede para prever, programar e executar quando armazenar, produzir, consumir ou vender energia de recursos energéticos distribuídos.
Fonte: https://bit.ly/2FgwPqQ
Adicione um comentário