Os benefícios dos treinamentos em automação nos serviços de campo

As atividades como extração de petróleo, mineração, perfuração e outras semelhantes normalmente não são realizadas em um ambiente controlado. A variação das condições climáticas e os terrenos irregulares são dois dos fatores mais comuns que prevalecem durante esse tipo de operação, mas essas condições adversas não impedem os funcionários de realizarem os seus trabalhos.

Com o desenvolvimento da tecnologia, as atividades de campo cresceram com força total, independentemente dos obstáculos enfrentados no dia a dia. A automação nos serviços de campo possibilitou a operação e o gerenciamento dos equipamentos sem estar fisicamente em campo, através do monitoramento de sistemas de controle integrados a um sistema central. A natureza avançada de sistemas baseados na nuvem contribui também para a eficiência geral do processo.

Embora seja evidente que essas integrações estão sendo feitas para reduzir os riscos relacionados à falha humana, o fato é que, no final das contas, são os humanos que estarão monitorando essas funções. Portanto, há uma necessidade de familiarizar a força de trabalho humana com a tecnologia e treina-la para operar os softwares e os monitores, que são as principais partes do maquinário.

Alguns dos benefícios desfrutados pelo trabalho com essa tecnologia são:

  • Redução do tempo de produção – A automação de processos tem reduzido o tempo de inatividade durante a produção em um processo de fabricação. A gestão e o processamento paralelo da maior parte dos procedimentos permitiram aumentar a produtividade de forma substancial. Os processos são monitorados e controlados pelos membros da equipe. Portanto, é crucial que eles conheçam as particularidades do software e sua integração com o maquinário industrial.
  • Maior precisão – Agendamento de trabalho, produção ou gerenciamento de estoque; não importa qual seja o processo, a automação tem a capacidade de controlar essas funções e gerenciar o trabalho com maior eficiência. À medida que mais pessoas se adaptarem à tecnologia hands-on, ficará mais fácil diminuir ou até extinguir riscos relacionados à falha humana e aumentar a precisão geral dessas funções.
  • Operações ininterruptas – Embora as operações de campo sejam tediosas, a automação deu uma vantagem substancial ao processo de manutenção preditiva. Qualquer avaria no sistema pode ser prevista e tratada com bastante antecedência. Isso previne que o sistema tenha atrasos ou paradas inesperadas.
  • Eficiência de custo – O treinamento de automação é uma tarefa única, ou seja, os funcionários precisam ser treinados apenas uma vez em relação às operações do sistema de automação. Os retornos podem ser incorridos com um fluxo contínuo de trabalho.

Como o mundo está evoluindo e se tornando cada vez mais tecnológico, andar de mãos dadas com a automação aproxima a empresa dos resultados desejados e também gera um melhor retorno sobre o investimento. Para se sobressair em relação à crescente concorrência, é necessário que a empresa e seus funcionários também se desenvolvam. Torná-los proficientes na utilização da tecnologia moderna não apenas irá os beneficiar como indivíduos, mas também trará um avanço nas operações da empresa cuidadas por eles. Estes treinamentos ajudarão na geração dos resultados desejados referente ao tempo de produção e entrega.

Há várias empresas que estão trabalhando para colocar a automação industrial em ação, mas apenas algumas delas entendem que os funcionários precisam atingir um certo nível de competência em relação ao uso dessa tecnologia. Sendo assim, com o objetivo de colocar as pessoas em sintonia com a tecnologia e suas aplicações, o treinamento em automação é um passo crucial que foi dado pela Schneider Electric através do seu Centro de Treinamentos, o qual oferece cursos especializados para cada área de atuação.

Clique aqui e conheça o nosso catálogo completo de cursos ou entre em contato conosco através do e-mail field.servicesbr@schneider-electric.com.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.