Hoje em dia, cada vez mais painéis elétricos estão sendo desenvolvidos e instalados com algum tipo de comunicação, com isso permitindo a conectividade dos equipamentos. Possibilitar o monitoramento, gerenciamento e controle remoto dos equipamentos é uma das razões para a criação da Internet das Coisas (IoT – Internet of Things).

Como este tipo de tecnologia foi desenvolvida para novos equipamentos, muitos usuários podem estar pensando, “O que eu faço com meu equipamento antigo? ”. Operadores de diversos tipos de mercado, como hospitais, concessionárias de energia, refinarias e muitos outros já estão migrando para esse tipo de sistema Smart, com isso melhorando a confiança de suas instalações, garantindo a segurança de operação e otimizando seu plano de manutenção e modernização de ativos. Como equipamentos antigos estão presentes nas maiorias instalações elétricas do país, muitos dos benefícios desse tipo sistemas Smart podem estar sendo perdidos.
Equipamentos antigos podem ser convertidos para um sistema smart? Por meio da modernização, estes equipamentos existentes também podem ser inseridos nesse mundo digital e oferecer todos os benefícios de equipamentos smart. Este tipo de modernização de componentes, comparado a uma troca de painel, tem um custo muito reduzido, além de menor tempo de parada.
Existem muitos dispositivos e soluções diferentes que podem ser integrados a um equipamento existente que permitirá utilizar as funcionalidades de sistemas Smart. Abaixo ilustraremos algumas dessas soluções:
-
Retrofit de Disjuntores
Novos disjuntores possuem unidades de proteção eletrônica com os mais modernos meios de comunicação, além das funcionalidades de monitoramento e controle remotos, que poderão ser integrados em um sistema Smart existente ou novo.
-
Instalação de sensores de Temperatura
Com a instalação de sensores de temperatura nos equipamentos, conexões internas de painéis elétricos, que são consideradas pontos críticos de temperatura, poderão ser monitoradas em tempo real e de forma remota, permitindo aos operadores evitar qualquer tipo de problema com arco elétrico, em função da degradação de materiais.
-
Instalação de Sensores de Umidade
Em países tropicais, como é o caso do Brasil, a umidade é um problema comum em instalações elétricas. Por conta da aceleração da degradação, causada pelo excesso de umidade, falhas com arcos elétricos podem ocorrer. Sensores de monitoramento de umidade permitem o controle remoto em tempo real desses índices, além de possibilidade a comunicação com sistemas de gerenciamento.
-
Monitoramento de Descargas Parciais
Descargas parciais ou falha de isolação em equipamentos de média tensão é um dos principais motivos que contribui para incidentes de arco elétrico. Tendo a capacidade de monitorar remotamente esses equipamentos, garantimos um programa de manutenção adequado e um plano de modernização, quando necessário.
-
Modernização ou Instalação de Dispositivos de Medição de energia.
Equipamentos antigos, possuem dispositivos de medições antigos, que não possuem funcionalidades de comunicação. Ao modernizar para novos dispositivos de medição de energia, os painéis existentes terão os benefícios da conectividade com sistemas de gerenciamento, além de funções adicionais de medição, por exemplo, captura de harmônicas que poderão auxiliar em uma análise de qualidade de energia.
-
Modernização de Relés de Proteção.
Assim como nos dispositivos de medição, a modernização dos relés de proteção possibilitará ao cliente a utilização das funcionalidades de comunicação. Poderá também permitir a realização de todo tipo de proteção e controle remoto dos painéis elétricos, além disso, novas funcionalidades como, controle das operações dos disjuntores, garantem mais confiança na confecção de um plano de manutenção dedicado.
Field Services Schneider Electric
Como foi mostrado, existem várias soluções de modernização de equipamentos antigos. A Schneider Electric, através da área de Field Services, possui uma diversidade de modelos de ofertas para renovação de base instalada. Desde modelos de Retrofit Plug & Play em Disjuntores e Relés de Proteção da Schneider ou marcas adquiridas, até projetos customizados de modernização de dispositivos de outros fabricantes.

Além disso, tem trabalhado fortemente na digitalização de sua base instalada, através da solução Asset Connect. Sensores sem fio de temperatura e umidade, que são instalados em painéis elétricos de Baixa ou Média Tensão.

Após tornar esses equipamentos inteligentes é possível fazer o monitoramento remoto em tempo real e possibilita a conexão com plataformas analíticas de gestão e manutenção, como o EcoStruxure Asset Advisor. Esta plataforma traz para os clientes o benefício da manutenção baseada na condição do equipamento, com ações proativas e recomendações customizadas para gestão dos produtos.

Quer saber mais sobre como gerenciar o ciclo de vida de seus equipamentos? Entre em contato com a área de serviços da Schneider Electric através do email field.servicesbr@schneider-electric.com.
Adicione um comentário