Você sabe o que acontece com os seus equipamentos entre as inspeções termográficas?

A inspeção termográfica periódica continua sendo uma das mais usadas formas de monitorar as condições de seus equipamentos. Com ela é possível verificar os níveis de irradiações de calor em pontos críticos e prever problemas de aquecimento e desligamentos não programados. Atualmente, inspeções periódicas são realizadas em média duas vezes por ano, sendo necessário o deslocamento de um profissional especializado até os equipamentos para realizar a inspeção.

Mesmo com essa periodicidade, esse controle de pontos críticos pode não ser o suficiente para garantir eficiência e tranquilidade. Devido ao longo intervalo entre as inspeções, pontos de aquecimento podem ser gerados logo após a realização da manutenção preventiva. Considerando o longo intervalo entre as inspeções, problemas maiores poderão acontecer. Além disso, um fator desconsiderado nessa inspeção é a medição de umidade interna do equipamento, pois, alguns componentes mais sensíveis poderão sofrer com degradação dependendo do nível de umidade encontrada.

Foto de termografia em disjuntor de Baixa Tensão (fonte: Google Imagens)

Monitoramento em Tempo Real

Equipamentos elétricos conectados já são uma tendência dentro da Internet das coisas (IoT), permitindo a coleta de dados e análises em tempo real de suas condições elétricas e térmicas. Para atender essa demanda a Schneider Electric lançou recentemente o SM6 Connected, um painel de média tensão totalmente conectado que permite a conexão com softwares analíticos de gestão e manutenção, como o EcoStruxure Asset Advisor.

Analisando o cenário atual do mercado brasileiro, modernizar completamente a base de equipamentos elétricos, instalando equipamentos já conectados, pode não ser uma opção viável, pois demanda maiores investimentos, bem como tempos maiores de parada.

Em função dessa necessidade de modernização de ativos, sem grandes investimentos, a área de Serviços da Schneider Electric utiliza a solução Asset Connect. Essa solução é justamente a modernização da base instalada Schneider com a instalação de sensores Wireless de monitoramento de temperatura em pontos críticos e sensores ambientais de temperatura e umidade. Com a instalação desses sensores é possível ter o controle em tempo real da temperatura de pontos críticos de conexão, bem como controle de umidade e temperatura interna do equipamento.

Sensores Wireless instalados em barramento de média tensão

A solução Asset Connect alia o monitoramento através de sensores com a coleta de dados de relés de proteção digitais. Permite receber alarmes SMS de todo tipo de evento de seu equipamento, como uma sobrecarga de suas instalações. Com esse controle remoto de temperatura, umidade e a condição de seu equipamento, é possível ter uma redução de custos de manutenção periódica, garantir eficiência e tranquilidade em sua planta.

Quer saber mais sobre como gerenciar o ciclo de vida de seus equipamentos? Entre em contato com a área de serviços da Schneider Electric através do email field.servicesbr@se.com.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.