Como modernizar na sua infraestrutura de disjuntores de forma inteligente

Em um mundo cada vez mais digitalizado, uma rede elétrica confiável, segura e de fácil manutenção é cada vez mais crucial.

Isso porque o tempo de inatividade para o seu negócio, pode custar milhões de reais por hora ou até risco de vida. Uma manutenção adequada no painel elétrico combinado com a modernização de alguns componentes, pode ajudar na melhoria da confiabilidade da rede.

A modernização e atualização de disjuntores de baixa e média tensão, não significa demolir a infraestrutura existente.

Você pode optar por substituir totalmente o painel eléctrico existente por novos painéis ou você pode identificar o disjuntor que precisa de um retrofit, ou seja, apenas modernizar os equipamentos obsoletos/descontinuados.

Geralmente o retrofit tem um custo menor e com menos interferência na instalação do que comprar painéis novos, pois muitas vezes não é necessário alterar os cabos de entrada e saída do painel.

Abaixo, listo alguns motivos pela qual sua infraestrutura de disjuntores deve ser atualizada.

Segurança

A falha elétrica em disjuntores, mais provável com equipamentos mais antigos, põe em risco a sua vida de forma direta e indiretamente. Podendo causar ferimentos graves a sua infraestrutura – danos materiais, ou até mesmo a sua pessoa física.

Redução de custos

Modernizar o painel existente, ao invés de substituí-lo, irá poupar os custos de trabalho no local, bem como custo do tempo de possível paradas inesperadas.

Os custos de manutenção e o risco de falha no produto aumentam com o passar dos anos. Você pode reduzir os custos de manutenção através da modernização.

Aumento da vida útil dos painéis

A vida útil de um painél elétrico foi extendido para até mais de 30 anos mas, os padrões da indústria e ofertas tecnológicas, estão evoluindo a um ritmo mais rápido. Isso desafia as empresas a modernizar um sistema antiquado, garantindo simultaneamente a confiabilidade.

Mais disponibilidade de peças de reposição

A disponibilidade de peças de reposição deve ser examinada. Se as peças de reposição não estão prontamente disponíveis, pode ser a hora de modernizá-las. Ter um equipamento moderno, significa ter maior disponbilidade de peças de reposição.

Maior confiabilidade

A criticidade dos processos afetados devem ser avaliadas e priorizadas para determinar o que precisa ser modernizado com urgência. A confiabilidade é chave para a redução de custos, evitando o tempo ocioso por falhas elétricas.

Mais funcionalidades

Novas tecnologias oferecem mais recursos e melhor desempenho.

Mais eficiência

Menos interrupção na produção = mais eficiência, mais produção. Leve em conta o custo e a inconveniência do tempo de inatividade. É possível realizar um retrofit com um mínimo de paralisação e parada de produção.

E você, possui uma estratégia de modernização ou substituição de seu disjuntor de baixa e média tensão?

Se precisar de ajuda, conheça o Ecofit Center, um espaço da Schneider Electric para a modernização de equipamentos descontinuados de baixa e média tensão, como disjuntores, relés de proteção, contatores, colunas e painéis elétricos, etc. Não somente da Schneider, mas como de outras marcas.

Conversa

  • Somos uma empresa de manutenção eletro mecânica, situada em Macaé RJ.
    Por diversas vezes participamos de modernizações em disjuntores de AT.
    Gostaríamos de ter algum fabricante desta área para nos tornar oficina autorizada.
    Caso haja interesse, já temos o próximo certame, que estamos participando e se encerrará dia 02/03/2023.
    Caso tenham interesse em ter uma oficina autorizada em Macaé RJ, para podermos participar destes eventos como uma oficina autorizada, entrem em contato.
    Eng. Elet. Davi Gonzaga de Oliveira – WhatsApp 22 99824 8465 – e-mail: oliveira@olicampos.com.br.
    Já somos uma oficina autorizada de compressores BITZER / Brasil e Alemanha.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.