Da UPS monolítica à UPS modular

Após anos de debate e uma extensa comparação entre os designs de UPS monolíticas e modulares, os consumidores estão a chegar a um consenso: a melhor UPS trifásica é uma UPS trifásica modular. À medida que os pain points da UPS modular desaparecem e os clientes precisam de controlar os custos de funcionamento, o valor acrescentado do design modular não é apenas visível – é essencial.

Vamos, então, explorar como a modularidade proporciona eficiência e facilidade de operação.

Eficiência e eficácia

Com uma abordagem modular, a eficiência das UPS trifásicas aumentou drasticamente – de 94% nas UPS monolíticas do passado para 97% em dupla conversão, e mesmo acima de 99% utilizando o modo eConversion nas nossas soluções da série Galaxy V.

Por este motivo, a diferença de preço entre os dois tipos de UPS é compensada com o ganho de eficiência – e isto é ainda mais notório nos dias que correm, com o aumento dos custos de energia em todo o mundo. Mesmo no cenário mais favorável de $0.15/kW, dentro de 10 anos a poupança de eletricidade seria mais de três vezes o preço de uma UPS da série Galaxy V.

Para além disso, as UPS monolíticas são frequentemente sobredimensionadas, “só por precaução”, o que significa que não funcionam na sua máxima eficiência. Ter uma UPS com a dimensão correta em funcionamento aumenta a eficiência, especialmente quando se lida com cargas baixas.

A escalabilidade, ou o design “Pay-as-you-grow”, apoia não só o investimento inicial, como também a eficiência da sua infraestrutura quando funciona com níveis de carga baixos. Se iniciar as operações com uma carga de TI inferior a 10% da capacidade total projetada, basta adicionar apenas um ou dois módulos de potência à estrutura no primeiro dia e obterá o nível máximo de eficiência do seu sistema. À medida que a carga de TI aumenta, basta ir adicionando os módulos de potência necessários para maximizar o tempo de atividade. Semanas, meses ou mesmo anos após o arranque inicial, pode também adicionar outro módulo de potência para redundância N+1, preservando a disponibilidade sem uma sofrer uma penalização elevada da eficiência operacional.

No que toca ao espaço ocupado, a modularidade aumenta a densidade de potência por metro quadrado. Graças aos engenheiros da Schneider Electric, em 20 anos reduzimos quatro vezes o tamanho das UPS, tendo passado de 8m para menos de 1.7m para um sistema UPS de 1MW! Isto permite mais espaço para racks de TI em Data Halls, mas não se limita a essa aplicação. Também otimiza os designs de soluções em contentores/montados em skids, aumentando a capacidade de energia em dimensões significativamente melhores. Em alguns locais, como Londres, Paris ou Amesterdão, poupar espaço significa poupar no imobiliário, e potencialmente abre a porta a projetos que anteriormente não eram economicamente viáveis.

Facilidade de funcionamento com a UPS modular

Por último, a modularidade oferece uma simplificação significativa das tarefas de instalação e manutenção. Uma abordagem “plug and play” a todos os componentes críticos simplifica a instalação – basta instalar a estrutura, efetuar as ligações dos cabos/barramentos e, em seguida, imediatamente antes do comissionamento, deslizar os módulos de potência para que encaixem nela.

Durante a operação e manutenção de uma UPS Galaxy VS ou Galaxy VL com Live Swap, é simples e rápido adicionar, substituir ou remover módulos de potência enquanto a UPS Galaxy VL está online e totalmente operacional, aumentando a proteção dos colaboradores. (Com esta inovação verificada pela UL, a área do módulo de potência é compartimentada e os níveis de incidência de energia são mantidos abaixo de 1.2 cal/cm2).

A modularidade torna as tarefas de manutenção mais rápidas, por isso, mesmo que prefira concluir a sua manutenção durante o tempo de inatividade programado, ou mover a carga para o funcionamento em bypass, continuará a poupar tempo, a maximizar o tempo de funcionamento e a limitar a quantidade de tempo no modo de bypass. O armazenamento e a gestão de peças sobressalentes também são simplificados – encomendar alguns componentes modulares e organizar o stock num armário é muito mais fácil do que encomendar um kit de peças sobressalentes para um sistema monolítico.

A adoção de uma plataforma modular melhorou a eficiência, a disponibilidade, as dimensões e a resiliência das UPS trifásicas e, ao mesmo tempo, otimiza o seu custo total de propriedade e ajuda a cumprir os objetivos de sustentabilidade. Contacte a Schneider Electric hoje mesmo para saber como a plataforma modular da série Galaxy V o pode ajudar a atingir os seus objetivos de conservação e disponibilidade de energia.

Tags: , , , ,

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.