Um local residencial típico, seja casa ou apartamento, tem um número crescente de dispositivos, aparelhos e sistemas dependentes da energia elétrica, que são cruciais para o bom funcionamento da residência. E por isso a importância do uso de um sistema de proteção – nobreak.
Como o mercado de residências e escritórios mais inteligentes continua a se expandir, está aumentando a necessidade de estar sempre ativo para que os residentes possam gerenciar uma variedade de funções, desde termostatos até controle de iluminação em casa ou até mesmo em um telefone inteligente. Casas modernas também dependem de energia para tudo, desde abrir e fechar persianas e portas de garagem, bem como sistemas de segurança.
Eletricistas como Conselheiros de disponibilidade de energia
Eletricistas estão em uma posição ideal para criar conscientização e interesse em proprietários e inquilinos sobre como um nobreak pode proteger seus ativos e fornecer energia confiável, mesmo no caso de uma queda de energia elétrica. A ideia é lembrar os clientes sobre todos os dispositivos em torno deles que precisam de energia e ajudá-los a decidir quais deles são considerados críticos o suficiente para garantir a disponibilidade e proteção. Essas discussões devem enfatizar como a proteção de energia de reserva aumenta a segurança, segurança e conforto.
Os proprietários de imóveis podem se surpreender com a quantidade de aplicativos potenciais que precisam de energia de backup.
Principais aplicativos residenciais que podem precisar de energia de backup
Cortinas e Garagens
Muitas casas hoje têm persianas motorizadas que levantam e abaixam com o apertar de um botão. Alguns também têm persianas que cobrem suas janelas e portas, tanto para segurança quanto para proteção contra danos provocados por tempestades. Ambos se qualificam para proteção de energia de backup. Não é nada incomum perder energia durante uma tempestade, portanto, um nobreak garante que o proprietário possa fechar as persianas durante uma tempestade, mantendo todos seguros e protegidos. Da mesma forma, permitiria que eles abrissem as venezianas quando a tempestade acabasse, mesmo que a energia estivesse desligada.
As portas de garagem também podem ser um problema. Enquanto alguns sistemas permitem ao usuário desengatar o motor e abrir e fechar a porta manualmente, outros são impossíveis de abrir e fechar sem energia. Imagine um residente sem meios de abrir ou fechar a porta de uma garagem.
Eletrônicos e Sistemas de Segurança
A maioria das casas tem agora algum tipo de sistema de entretenimento, seja apenas uma TV e áudio ou um home theater completo. Da mesma forma, a maioria tem um roteador que fornece uma conexão à Internet, talvez para um ou mais PCs desktop e muitos smartphones e tablets que também precisam ser carregados. Muitos vieram realmente depender desses dispositivos para trabalho e comunicação. Faz sentido, então, perguntar aos moradores por quanto tempo eles ficariam confortáveis em ficar sem o uso desses dispositivos no caso de falta de energia.
Os sistemas de segurança doméstica também podem garantir proteção de energia e disponibilidade. Muitas casas agora possuem sistemas de vigilância por vídeo que operam 24 horas por dia. Se o proprietário estiver longe de casa quando a energia acabar, isso proporcionará uma grande tranquilidade para saber que o sistema ainda está funcionando.
Bombas
Casas com piscinas contam com bombas para circular a água para mantê-la limpa. Além disso, os moradores que dependem de água de poço necessitam de bombas elétricas e, talvez, de um sistema de amaciamento de água elétrico ou de filtragem. Todos estes podem ser candidatos a proteção de energia de backup; ninguém quer ficar sem água.
Maiores aplicações
Os no-breaks podem proteger os principais dispositivos, como refrigeradores, freezers, lavadoras e lava-louças, de várias maneiras. Uma delas é fornecer energia de backup em caso de uma falha, mas outra é proteger os aparelhos contra picos de energia, surtos e afins que ocorrem rotineiramente nas linhas de energia dentro das residências. Um no-break filtrará esses eventos, fornecendo um suprimento consistente de energia limpa que prolongará a vida útil desses aparelhos valiosos.
Obtenha as ferramentas necessárias para fornecer soluções de energia de backup confiáveis
Os proprietários esforçam-se ao máximo para tornar seus espaços habitacionais confortáveis, seguros e protegidos, mas as quedas de energia são uma ameaça para os três. Eletricistas podem ajudar a educá-los sobre como um no-break permitirá que eles permaneçam confortáveis, seguros e protegidos, mesmo durante uma queda de energia.
Explore as opções de nobreaks para atender a maioria das necessidades de proteção de energia residencial, bem como soluções domésticas inteligentes que ofereçam conveniência e tranqüilidade. Além disso, os eletricistas podem visitar o site do Portal do Parceiro Eletricista para acessar informações exclusivas que ajudarão você a conquistar mais negócios residenciais. Ainda não está cadastrado como parceiro? Não é tarde demais clique aqui para se juntar a nós.
Conversa
CARINE GHISLENI MONTEMEZZO
3 anos ago
Preciso de um no break para casa. Como faço pra ter informações