Domótica em casa, o que é e como começar?

Já todos ouvimos falar dos conceitos de Smart Home e domótica em casa. No entanto, ainda existem algumas dúvidas sobre o que são exatamente. Imagina como seria poder comunicar com a sua casa? Isto é, interagir com ela, dar-lhe ordens, e que ela não apenas responda com ações, como o conheça o suficiente para se adaptar às suas necessidades.

No fundo, é isto mesmo que a domótica permite, enquanto sistema inteligente que integra vários dispositivos conectados entre si para automatizar e controlar a iluminação, a climatização e a segurança, com o objetivo de oferecer aos utilizadores maior conforto e uma gestão eficiente da utilização da energia.

No entanto, atenção! Não se trata apenas de poder apagar uma lâmpada através do telemóvel, mas de elevar a sua experiência a um novo nível, com um sistema que lhe permite ser mais eficiente e poupar na fatura da eletricidade.

O que é necessário para uma casa domótica?

Quando pensamos numa “casa inteligente”, tudo pode parecer muito complexo e caro, mas não tem de ser assim. Pode começar pouco a pouco, de acordo com as suas necessidades e orçamento. O melhor de tudo é que pode começar em qualquer momento, sem necessidade de remodelações ou mudanças na sua instalação – apenas precisa de Wi-Fi e do seu telemóvel.

O importante é escolher uma solução escalável e flexível, que permita começar passo a passo e se ajuste às suas necessidades. Vamos mostrar alguns casos de utilização que vão facilitar a decisão de por onde começar.

Controlo de iluminação e persianas

  • Regulação da iluminação e da posição das persianas
  • Programações horárias
  • Controlo centralizado através da criação de momentos (cenários a partir do telemóvel)
  • Poupança de até 54% com persianas motorizadas e automatizadas no verão.

Tem duas opções à disposição:

Mudar e atualizar os mecanismos e interruptores que tem em casa e aproveitar para dar um toque mais fresco e renovado ao seu lar.

Se não quiser mudar a estética dos seus interruptores e mecanismos atuais, pode simplesmente adicionar micromódulos que se adaptam a todos os tipos de interruptores convencionais.

Monitorização dos consumos

A domótica permite-nos levar o controlo da casa mais além de apenas luzes e persianas e ser mais eficientes. Então, caso esteja interessado em poupar na sua fatura da eletricidade e queira conhecer os seus consumos, estas são as suas opções:

  • Visualize o seu consumo em tempo real e o histórico em euros. O painel de energia Wiser Home permite controlar quanta energia consome cada circuito ou aparelho.
  • Obtenha um resumo das suas faturas antes do final do mês e evite surpresas.
  • Faça a gestão da potência contratada e esqueça as preocupações com vir a ultrapassá-la.

Comece por instalar um sensor PowerTag no quadro elétrico para monitorizar o consumo geral da sua casa. Algo muito importante: o sensor é tão pequeno que cabe em qualquer quadro elétrico existente. Também pode adicionar mais PowerTags por circuitos.

Também tem a opção de fazer uma monitorização “mais simples” dos dispositivos conectados nas tomadas inteligentes. Pode escolher entre mudar as tomadas para que combinem com a estética da casa, ou simplesmente conectar uma tomada inteligente a uma convencional. Para além de medir o consumo de energia, poderá controlar remotamente estas tomadas através do telemóvel ou criar automatizações.

Segurança

Se está preocupado com a segurança da sua casa, pode adicionar sensores para receber notificações e alarmes no momento em que seja detetada alguma anomalia.

Os sensores e alarmes técnicos do Wiser Home são o complemento perfeito para as instalações, graças às automatizações que dão inteligência ao sistema.

Sensores

  • Sem fios, sem necessidade de instalação
  • Notificações
  • Automatizações.

Alarmes técnicos

  • Funcionamento a bateria
  • Alarme sonoro independente da gestão do Wiser Home
  • Notificações.

Temperatura

Os dispositivos Wiser e a aplicação Wiser Home fornecem um controlo flexível do aquecimento na casa inteligente:

  • Controlo programado da temperatura
  • Controlo do aquecimento a partir de qualquer lugar através da aplicação e por assistentes de voz
  • Modo Eco: ajuste automático da ativação do aquecimento, tendo em conta dados meteorológicos e o isolamento da casa
  • Modo Conforto: para que o piso tenha a sua temperatura de conforto preferida à hora desejada
  • Estatísticas de aquecimento para uma visualização transparente da poupança e da curva de temperatura

Existem muitas possibilidades para tornar a tua casa num local inteligente e eficiente. O ideal é ter uma solução escalável que te permita avançar passo a passo e se adapte às tuas necessidades. E, o melhor de tudo, sem necessidade de fazer qualquer reforma em casa.

Ganhe controlo total sobre a sua casa com uma única aplicação: Wiser Home

Se tem alguma dúvida, contamos com instaladores certificados perto de si.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.