Vai uma Ajudinha: Monitorização do consumo: optimizar a eficiência energética da sua casa

A eficiência energética tornou-se uma preocupação crescente nos lares e tornou-se essencial encontrar melhores formas de gerir e reduzir o nosso consumo de energia.

A importância da monitorização do consumo reside na sua capacidade de fornecer informações valiosas e pormenorizadas sobre a forma como a energia é distribuída nas habitações. Isto permite que os proprietários identifiquem facilmente os aparelhos ou áreas específicas que consomem mais energia.

Como eletricista, tem um papel fundamental a desempenhar para ajudar os seus clientes a tomar decisões mais informadas sobre como reduzir o consumo de energia e poupar energia. Desta forma, esta solução integrada fornece uma imagem completa e exata do consumo e dos gastos de energia em casa.

Com isto em mente, neste novo artigo da série Vai uma Ajudinha da Schneider Electric, apresentamos a solução PowerTag Resi9, o sensor de energia mais pequeno do mundo, agora para quadros elétricos residenciais. Juntamente com a aplicação Wiser, que permite uma monitorização detalhada do consumo de eletricidade de uma casa em tempo real.

Monitorização do consumo para uma casa mais eficiente

A monitorização do consumo de eletricidade é uma função essencial para qualquer casa inteligente que pretenda otimizar a sua eficiência energética. O sensor de energia sem fios PowerTag é facilmente instalado no quadro elétrico. Com uma precisão de classe 1 para a medição de energia e uma precisão de classe 0,5 para a tensão, recolhe informações precisas sobre o consumo de energia.

Os dados recolhidos são enviados através da nuvem e podem ser acedidos e visualizados a partir da aplicação Wiser. Desta forma, os proprietários obtêm um controlo total e em tempo real do seu consumo de energia, permitindo-lhes identificar padrões, áreas de melhoria e tomar medidas concretas para reduzir o consumo.

Por exemplo, a aplicação Wiser proporciona um nível avançado de personalização, controlando diferentes dispositivos em casa. Uma vez que o utilizador conhece os seus hábitos de consumo, pode criar automações ou cenários que contribuem para poupanças significativas nas suas faturas de energia e também para reduzir o seu impacto ambiental.

Perfis personalizados para cada necessidade

O proprietário pode definir alarmes para ser notificado em caso de excesso de consumo diário ou mensal ou do estado da carga, permitindo-lhe ser alertado em caso de falha de energia e agir em conformidade. 

A monitorização do consumo com o PowerTag e o Wiser também permite o acompanhamento contínuo do consumo de energia ao longo do tempo. Ao ter na ponta dos dedos um historial de consumo de horas, dias, semanas, meses ou anos. Isto permite aos proprietários avaliar o impacto das alterações, compará-las em diferentes escalas temporais e obter uma previsão do custo da fatura de eletricidade. 

Este conjunto de funcionalidades permite uma melhor compreensão de como e quando a energia é consumida num agregado familiar. Ajudar os consumidores a tomar decisões mais informadas sobre como otimizar o seu consumo e reduzir os custos de energia transforma uma casa convencional numa casa inteligente, eficiente e sustentável.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.