Vai uma Ajudinha: luzes e luminárias LED abrem novas oportunidades de negócio para profissionais eléctricos

A iluminação LED está rapidamente a tornar-se na solução preferida para todos os tipos de aplicações – em casas, claro, mas também em espaços públicos, desde parques de estacionamento e hotéis a lojas e restaurantes. Até 2030, espera-se que os LEDs representem 75% de todas as vendas de iluminação – o que se traduz em oportunidades de negócio para os eletricistas.

Como consequência do crescimento do mercado de LEDs, os dispositivos concebidos para os proteger e controlar – reguladores, interruptores, contactores, relés de impulso, etc. – estão também preparados para crescer.

Apesar da sua eficiência energética e maior durabilidade, os LEDs representam um desafio para os eletricistas e para os clientes que servem. É necessário lembrarmo-nos que quando um LED é ligado, a sua corrente de entrada pode duplicar 250 vezes a corrente nominal, fazendo disparar o disjuntor após o circuito estar fechado, o que não ajuda propriamente à satisfação do cliente. Discutimos tudo isto neste novo artigo do Vai Uma Ajudinha, a série que publicamos especialmente para os profissionais eletricistas.

Dispositivos Acti9 ao resgate

A solução ideal para altas correntes de arranque de LEDs não é aumentar a potência do disjuntor ou alterar a sua curva. Em vez disso, a Schneider Electric desenvolveu dois dispositivos electrónicos – Acti9 iCT e Acti9 iTL – que apresentam um gatilho de tensão cruzada zero para controlar a operação. Nas instalações LED, estes dispositivos de controlo completamente silenciosos substituem um contactor convencional ou relé de impulsos.

O Acti9 iCT e o Acti9 iTL funcionam da seguinte forma: quando alguém pressiona um botão para ligar uma luz LED, o dispositivo Acti9 define o melhor momento para fechar o circuito, ou seja, quando a tensão sinusoidal está a zero. Nessa altura, a corrente de irrupção gerada pelo LED será menor do que em qualquer outro momento, reduzindo a corrente de irrupção e impedindo assim o circuito de tropeçar.

Vantagens

Os dispositivos Acti9 iCT e Acti9 iTL são tão fáceis de instalar como qualquer dispositivo de controlo. A sua função é controlar o acender e apagar das luzes através da comutação dos condutores de fase.

  • Estão localizados a jusante dos dispositivos de proteção, no início de cada circuito de iluminação;
  • A sua tecnologia permite a realizar um número muito elevado de operações de comutação (aproximadamente 100 mil) sem afetar negativamente o seu desempenho em condições normais de funcionamento;
  • A instalação de controlo (telerruptor, contactor) disponibiliza:
  • Controlo remoto de um circuito de iluminação de alta potência;
  • Funções avançadas (controlo centralizado, temporizador, programação, etc.).

Em suma, enquanto as luzes estão acesas, produz-se uma corrente de entrada muito elevada em menos de um milissegundo. Este pico de corrente, quando em conjunto com um pico de tensão, pode provocar o disparo do seu disjuntor. É, então, neste momento que os dispositivos modulares de disjuntor e contactor da Schneider Electric o ajudam a evitar perturbações elétricas, permitindo-lhe controlar a iluminação da forma mais simples possível.

Equipamento de Protecção Diferencial Acti 9

Enquanto dispositivo de proteção diferencial, a gama Superimunizada Acti9 da Schneider Electric conta com um circuito de armazenamento de energia que permite que a grande maioria dos impulsos transitórios causados por componentes eletrónicos seja ultrapassada sem disparos. Para além disso, os modelos Acti9 evitam os disparos por “simpatia” que ocorrem, entre outras razões, devido a manobras da rede. Toda a gama Acti9 conta com um bloco de imunização ou autoproteção básica contra sobretensões.

O sistema de ligação modular combina eficiência e segurança, tanto para a instalação como para o utilizador. Este é um tipo de interruptor diferencial adequado para proteger, por exemplo, circuitos de motor ou circuitos de corrente contínua, e oferece alta imunidade contra as fugas a terra.

Para além das suas significativas capacidades de proteção, o Acti9 é fácil de instalar e é um produto que respeita o ambiente, uma vez que os seus elementos são 100% recicláveis e recuperáveis.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.