Vai uma ajudinha: Dar flexibilidade e estilo a qualquer espaço de trabalho com Nova Unica System+

Os escritórios de hoje são ambientes muito diversos. As pessoas já não desempenham as suas tarefas num único local fixo. Além disso, partilham espaços abertos, áreas comuns e até áreas ao ar livre. Garantir a alimentação elétrica e a conectividade para todos nestas circunstâncias requer uma abordagem criativa.

Kathya Alejandra Díaz, Product Manager, fala sobre isso neste novo artigo da Vai uma ajudinha, blog que publicamos especialmente para si, eletricista profissional.

Melhorar o ambiente de trabalho do chão ao teto

Modular, rápida de instalar e fácil de reorganizar, a gama de soluções de energia e conectividade Nova Unica System+ de Schneider Electric responde às exigências de qualquer ambiente de trabalho, por mais desafiante que seja.

E fá-lo fornecendo uma maior flexibilidade e estética premium que complementam a dinâmica e estilo dos espaços de trabalho modernos.

Unidades de ambiente de trabalho autónomos ou modulares, colunas e minicolunas, tomadas e caixas de chão, acessórios de gestão de cablagem ou várias tomadas… dentro da gama Nova Unica System+ encontramos uma solução para cada necessidade.

Conectividade onde quer que seja necessário

Estéticas, ergonómicas e de rápida instalação, as tomadas de secretária da gama Unica System+ permitem-lhe trazer maior conforto e conectividade a qualquer espaço de trabalho.

Neste sentido, as tomadas da gama XS oferecem-lhe soluções como tomadas de energia, tomadas de energia e carregador USB de 3.1 A, USB A e USB C de 3.1A e carregadores sem fios com certificação Qi. Todas elas adequadas para serem instaladas em buracos de 60 mm em secretárias ou mesas e disponíveis em duas cores, antracite e branco.

Enquanto isso, tomadas de secretária gama S, disponíveis em acabamento em tecido Kvadrat premium, fornecem aos utilizadores flexibilidade e mobilidade. Montados numa secretária ou em qualquer outra superfície utilizando o seu grampo coberto de borracha integrado, possuem uma tomada de 16A e carregadores USB (A&C) de 2 x 3,1A para transportar energia onde quer que seja necessário.

A gama de soluções de energia e conectividade Nova Unica System+ também inclui unidades modulares. Estes, seja da própria gama ou equivalente, podem ser utilizados separadamente ou facilmente combinados e montados horizontalmente ou verticalmente com um mecanismo de clique em mesas ou colunas e mini-colunas.

Os módulos individuais, de diferentes tamanhos e configurações, são feitos de alumínio extrudido lacado em branco ou antracite e o seu design é ergonómico, subtil e minimalista. Além disso, detalhes inteligentes tais como suportes de cabos, sistemas de aderência e antiderrapantes acrescentam um toque de carácter e conforto extra.

Continuando com as unidades modulares, também estão disponíveis módulos topo de gama –tomadas de energia, tomadas UPS, carregadores USB tipo A e C, proteções magnetotérmicas e diferenciais e carregadores sem fios – revestidos em tecido cinzento texturizado e terminados com ligações rápidas do tipo GST15.

Estética e funcionalidade andam de mãos dadas

Com um alto grau estético, móveis e personalizáveis, as novas colunas e minicolunas Nova Unica System+ são projetadas para serem admiradas sem perder a sua enorme versatilidade. Compatíveis com unidades modulares de secretárias, podem ser melhorados adicionando acessórios dedicados, tais como tampos de mesa ou pegas.

Além disso, a sua construção inovadora, baseada num perfil de alumínio com cobertura de borracha, garante uma aparência limpa, sem fios à vista, e permite redirecionamento fácil do cabo sempre que necessário.

Por todas estas razões, as novas colunas Nova Unica System+ não só lhe permitirão fornecer aos seus clientes funções básicas de energia e dados, mas um ponto de encontro e trabalhar em conjunto. Da mesma forma, optando por minicolunas pode eletrificar qualquer espaço de forma rápida e móvel. E, se quiser garantir proteção elétrica, só tem que adicionar o sistema Acti9.

Na variedade está a diferença

Se o seu cliente precisa de uma única tomada, ou precisa de várias ou diferentes tipos de ligações, incluindo multimédia, as novas caixas de chão Nova Unica System+ fornecem-lhe a solução que procura.

Projetados para serem robustos, os dispositivos, adequados para instalação em diferentes tipos de chão e pavimentos e disponível em vários acabamentos, estão prontos para os usos mais exigentes. Além disso, incluem funcionalidades inteligentes para garantir uma longa vida útil e estética duradoura. 

A mesma variedade é a principal característica dos postos de trabalho Nova Unica System+ que, compatível com os mecanismos da gama Nova Unica de Schneider Electric, estão disponíveis em várias configurações – caixas de superfície e embutidas, verticais e horizontais – e cores – brancas, antracite e alumínio e na versão vertical e horizontal.

Os escritórios estão a ser radicalmente transformados. A abordagem baseada em escritórios ou mesas fixas tornou-se obsoleta, desencadeando novas necessidades de energia e conectividade. Felizmente, já tem a solução flexível que precisa para as abordar, a gama Nova Unica System+ de Schneider Electric.

Conversa

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.