Vai uma Ajudinha: Casas mais resilientes: proteção elétrica sem imprevistos nem sobretensões

O quadro elétrico, como coração da instalação elétrica, deve contar obrigatoriamente com proteção contra sobretensões. Na Schneider Electric propomos um quadro elétrico 100% seguro que, para além de cumprir as normas, garante a máxima continuidade do serviço de instalação. Apresenta um religador automático RED renovado e proteção completa contra sobretensões.

Neste novo artigo do Vai uma Ajudinha, a série que publicamos especialmente para eletricistas profissionais, falamos sobre proteção contra sobretensões com Joan Figueras e Raúl Romero, Product Managers da divisão de Home & Distribution.

Resiliência e proteção completa 

As sobretensões na rede podem ser transitórias ou permanentes, e ser provocadas por descargas atmosféricas, manobras na rede, cortes do condutor neutro, entre outros. As principais diferenças entre as sobretensões transitórias e as permanentes são a origem e a duração. As transitórias são picos de tensão muito curtos, com uma duração de microssegundos, e podem ser causadas ​​principalmente por descargas elétricas atmosféricas (relâmpagos) ou processos de comutação (causados ​​pelo arranque e interrupção de equipamentos elétricos de alta potência).

Por sua vez, as sobretensões permanentes produzem-se durante um período de tempo mais longo ou mesmo indeterminado, devido a uma descompensação das fases, normalmente causada por problemas na rede de distribuição elétrica, ou por defeitos na ligação do condutor neutro ou até o seu corte.

Seja qual for a origem, uma das principais inovações da gama Resi9 é o novo Combi SPU. Este reúne, num espaço reduzido de apenas 3 módulos, um disjuntor automático e proteção combinada contra sobretensões permanentes e transitórias, garantindo a segurança de todos os equipamentos elétricos e eletrónicos da casa contra qualquer tipo de sobretensão.

Existem diferentes aparelhos Combi SPU disponíveis em distintos calibres, variando entre os 16 A e os 50 A na versão monofásica, para cobrir qualquer necessidade de proteção, seja na totalidade das casas ou num circuito específico, como um ponto de carregamento de veículo elétrico.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.