Está preparado com soluções de energia ininterrupta que mantêm os equipamentos críticos da sua casa “sempre ligados”?

Uma instalação residencial típica, seja uma casa unifamiliar, apartamento ou condomínio, depende de energia elétrica para um número crescente de dispositivos, eletrodomésticos e sistemas que são cruciais para os proprietários, tornando-os os principais clientes das fontes de alimentação ininterruptas (UPS) ou proteção por energia socorrida.

À medida que o mercado de casas inteligentes continua a expandir-se, é promovida uma necessidade crescente de estar “sempre ligado”, de modo a que os residentes possam gerir uma infinidade de funções, desde termostatos ao controlo de iluminação em casa ou até mesmo fora, através de um smartphone.

Durante uma partida, os sistemas de fontes de alimentação ininterruptas (UPS) são indispensáveis
Durante um jogo, as fontes de alimentação ininterrupta (UPS) são indispensáveis

As habitações modernas também dependem de energia para tudo, desde abrir e fechar estores e portas de garagem, assim como sistemas de segurança.

Claro que existem muitas potenciais aplicações de energia ininterrupta mesmo em casas mais antigas, seja nos sistemas de entretenimento, grandes eletrodomésticos, bombas ou equipamentos de rede, como um router de Internet.

Independentemente do ambiente residencial, os eletricistas podem proporcionar tranquilidade e conforto a qualquer proprietário com soluções de proteção de energia.

Eletricistas como consultores de energia ininterrupta fiável

Os eletricistas estão na posição ideal para sensibilizar e criar interesse nos proprietários e inquilinos sobre como uma UPS pode proteger os seus ativos e fornecer energia fiável mesmo em caso de interrupção da energia elétrica.

A ideia é recordar aos clientes todos os dispositivos ao seu redor que requerem energia e ajudá-los a decidir quais consideram críticos o suficiente para exigir proteção através de energia ininterrupta.

Estas discussões devem enfatizar a forma como a proteção por energia ininterrupta aumenta a segurança e o conforto.

Os proprietários podem surpreender-se com a quantidade de potenciais aplicações que podem necessitar de energia ininterrupta.

Principais aplicações residenciais que podem necessitar de energia ininterrupta

  • Estores e portas de garagem 

Muitas residências têm hoje estores motorizados que sobem e descem com o toque de um botão.

Algumas têm, também, estores que cobrem as suas janelas e portas, tanto por motivos de segurança, como proteção contra danos causados por tempestades.

Ambos se qualificam para proteção através de energia socorrida.

Não é raro falhar a energia durante uma tempestade, pelo que uma UPS garantiria ao proprietário poder fechar os estores durante uma tempestade, mantendo todos seguros e protegidos.

Da mesma forma, permitir-lhe-ia abrir os estores quando a tempestade terminasse, mesmo que a energia estivesse desligada.

Similarmente, as portas de garagem podem ser um problema. Enquanto alguns sistemas permitem ao utilizador desativar o motor e abrir e fechar a porta manualmente, outros são impossíveis de abrir e fechar sem energia. Imagine um residente preso sem ter como abrir ou fechar a porta de uma garagem.

  • Dispositivos eletrónicos e sistemas de segurança residenciais

A maioria das habitações tem agora algum tipo de sistema de entretenimento, quer seja apenas um sistema de TV e áudio ou um cinema em casa completo.

Da mesma forma, a maioria dispõe de um router que fornece conexão à Internet, talvez para um ou mais computadores pessoais e vários smartphones e tablets que também precisam de ser carregados. Muitos passaram a depender realmente destes dispositivos para o trabalho e comunicações.

Faz sentido assim perguntar aos residentes quanto tempo eles permaneceriam confortáveis sem o uso destes dispositivos em caso de uma interrupção de energia.

Os sistemas de segurança residencial também podem exigir proteção através de energia ininterrupta. Muitas casas têm agora sistemas de videovigilância que funcionam 24 horas por dia.

Se o residente estiver longe de casa quando a energia é interrompida, ficará muito tranquilo por saber que o sistema ainda está a funcionar.

A maioria das casas tem um sistema de áudio e televisão que pode ser severamente danificado em uma sobretensão.
A maioria das casas tem um sistema de áudio e TV que pode ser severamente danificado no caso de ocorrer uma sobretensão
  • Bombas

Os residentes podem não pensar em garantir energia para diferentes aplicações de bombas. Muitas habitações com caves cronicamente húmidas têm bombas de depósito que expulsam a água de uma caixa coletora, para manter a cave seca.

Se a energia falhar durante uma tempestade, ou mesmo quando se verifica bastante enchimento de água, tal pode resultar numa cave encharcada e muito trabalho de limpeza para o residente.

As casas com piscina contam com bombas para circular a água e mantê-la limpa. Adicionalmente, os residentes que dependem de água de poço necessitam de bombas elétricas e, talvez, um sistema elétrico de descalcificação ou filtragem da água.

Todos estes equipamentos podem ser candidatos à proteção através de energia socorrida: ninguém quer ficar sem água.

  • Principais eletrodomésticos

As UPS podem proteger os principais eletrodomésticos, como frigoríficos, congeladores, máquinas de lavar roupa e loiça, de várias maneiras.

Uma é fornecer energia socorrida no caso de uma interrupção, mas outra é proteger os eletrodomésticos contra picos de energia, flutuações e outros fenómenos que ocorrem rotineiramente nas linhas de energia dentro das habitações.

Uma UPS filtrará tais variações, oferecendo um fornecimento consistente de energia limpa que prolongará a vida útil destes valiosos eletrodomésticos.

  • Equipamentos médicos

Por último, uma interrupção de energia pode mesmo ser fatal quando dispositivos médicos críticos são afetados. Equipamentos médicos residenciais, como ventiladores, dispositivos de alimentação por sonda e camas médicas, quase certamente exigiriam proteção da energia para o bem-estar do doente.

O mesmo se aplica a sistemas relacionados com animais de estimação, como aquários.

Obtenha as ferramentas que necessita para fornecer soluções de energia initerrupta fiáveis

Os proprietários não poupam esforços para tornar os seus espaços de habitação confortáveis e seguros, mas as interrupções de energia são uma ameaça.

Os eletricistas podem podem visitar o website do Portal de Parceiros e elucidá-lo sobre como uma UPS lhes permitirá manterem-se confortáveis e seguros, mesmo durante interrupções de energia.

Explore as opções de UPS para satisfazer a maioria das necessidades de proteção e alimentação da energia residencial, bem como as soluções de casas inteligentes que oferecem conveniência e tranquilidade.

Descarregue o “Guia de seleção de UPS para eletricistas” aqui.

 

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.