O consumo de eletricidade é algo que preocupa muito os clientes, o que tem uma razão lógica: os confinamentos resultantes da pandemia fizeram disparar as faturas de eletricidade das famílias e com que muitas empresas vissem a sua atividade restringida, pelo que economizar é mais necessário do que nunca. Para além disso, cada vez mais pessoas estão conscientes da importância da eficiência energética das suas instalações elétricas, devido ao impacto significativo que estas têm sobre o meio ambiente.
Neste cenário, e enquanto profissional eletricista, ocupa uma posição privilegiada, uma vez que tem a capacidade de ajudar os seus clientes a otimizar o consumo com soluções como a que apresentamos hoje: os interruptores horários. Esta é uma das formas mais simples e económicas de tornar uma habitação ou empresa mais eficiente, sustentável e segura. O especialista e gestor de controlo de iluminação Sergio Lucio, explica-nos os diferentes tipos disponíveis no mercado.
Poupanças de energia significativas em troca de um pequeno investimento
Em primeiro lugar, a título de lembrete, é de referir que os interruptores horários são dispositivos concebidos para regular com precisão o tempo de funcionamento das diferentes cargas de uma instalação elétrica.
São uma solução adaptável a qualquer necessidade e permitem, por exemplo, eliminar o consumo fantasma dos eletrodomésticos, regular o tempo de funcionamento da iluminação, parar o sistema de climatização enquanto o cliente dorme ou programar o funcionamento da bomba da piscina, do termoacumulador elétrico para uso doméstico ou de qualquer outra carga elétrica durante as horas centrais do dia, ou quando é mais económico. Isto resulta numa redução significativa da fatura no final do mês e numa melhoria da segurança elétrica do edifício e do conforto dos utilizadores.
Estes dispositivos são muito versáteis. Os seus horários de ativação podem ser personalizados e, dependendo do modelo, a sua gama de funcionalidades inclui a possibilidade de criar horários de funcionamento fixos, funcionar como temporizadores ou ligar-se em função de um estímulo externo. Em seguida, iremos aprofundar este assunto.
Um interruptor horário para cada necessidade
Aceda para informação mais detalhada:
Interruptor diario sem reserva de marcha
Interruptor diário com reserva de marcha
Para que possa dar resposta às diferentes necessidades dos seus clientes, a Schneider Electric disponibiliza uma vasta gama de interruptores horários. Assim, se a principal preocupação dos seus clientes é acabar com os consumos fantasma na sua habitação ou empresa, a opção mais adequada é um interruptor temporizado automático, que desliga a iluminação e/ou cargas não críticas numa zona de passagem após um determinado tempo. Este tipo de interruptor horário, cujo funcionamento se baseia num relógio mecânico, está disponível com ou sem reserva de marcha (em 1 ou 3 módulos) e também permite ligar e desligar de forma forçada.

Caso o seu cliente pretenda programar as horas de funcionamento das grandes cargas da sua habitação ou empresa, deverá optar por um interruptor digital semanal. Trata-se de um dispositivo digital, disponível com 1 ou 2 canais e um teclado muito intuitivo, que redistribui o consumo de eletricidade durante as horas do dia em que o preço da eletricidade é mais baixo – quer o cliente tenha produção solar ou apenas deseje evitar ultrapassar o seu limite de potência. Assim, permite gerar grandes poupanças, evitar cortes de eletricidade e melhorar o conforto.

Para luzes exteriores ou montras, a Schneider Electric apresenta duas opções: o interruptor astronómico e o interruptor crepuscular. O primeiro está disponível com 1 ou 2 canais e é um dispositivo programável capaz de detetar automaticamente as horas do nascer e do pôr do sol em função da sua localização, o que permite aproveitar ao máximo a luz solar. O segundo, por sua vez, dispõe de uma célula fotoelétrica que capta o nível de luz exterior e ativa os dispositivos quando este se situa abaixo do nível definido pelo utilizador.
Em suma, os interruptores horários são uma forma simples, económica e eficiente de automatizar uma habitação ou empresa, respondendo à necessidade dos clientes de reduzir a sua fatura da eletricidade, mas também reforçando a segurança elétrica da sua instalação e maximizando o conforto dos ocupantes.
_______________________________________________________________________________
Para saber mais informações sobre cada interruptor:


Adicione um comentário