Renovando o seu quarto

Patricia conta hoje, algumas dicas de como você pode renovar seu quarto de dormir, não apenas estéticamente mas tornando-o totalmente funcional. Ele é o seu refúgio máximo e o lugar onde suas energias precisam ser renovadas para um novo dia.

A profissional convidada desse mês, foi a arquiteta Patricia Tavares. Patricia atua desde 1992 na área de projetos de arquitetura e interiroes de reformas residenciais, comerciais e gerenciamento de projetos, e em 2016 iniciou seu próprio estúdio, a P2 Arquitetura no Rio de Janeiro.

Um dos projetos de quarto de Patricia TavaresUm bom projeto de arquitetura de interiores precisa levar em conta diversos critérios:

Estética
Somos seres essencialmente visuais, e a primeira coisa que vai nos atrair é a beleza do lugar. Harmonia de cores, proporções no mobiliário, revestimentos adequados e detalhes que inspiram, trazem conforto visual e uma unidade que vão transformar aquele ambiente em um lugar onde desejamos estar.

Acústica:
É importante avaliar se o cômodo oferece conforto acústico. O rebaixo de teto em gesso, mesmo que pontual, apenas sobre a cama, é uma solução de conforto tradicional.

Muitas vezes a parede da cabeceira pode receber um tratamento que reduz o ruído externo, contribuindo para uma boa noite de sono e aumentando a privacidade também.

Pode ser um enchimento com lã acústica, um painel em tecido ou madeira, ou simplesmente uma cabeceira alta estofada.

Uma dica que ela sempre dá aos clientes é deixar a cabeceira de frente para a porta de entrada. Assim, ao entrar, nosso olhar é imediatamente atraído para um elemento de destaque, como um painel ou um papel de parede.

Iluminação:
Cada indivíduo tem uma relação única com a luz. Alguns gostam de muita, outros de pouca luz. O fato é que estudos comprovam que nosso bem estar físico, mental e emocional depende diretamente da regulação dos ciclos de sono e vigília. Aí entram dois fatores: a iluminação natural e a artificial.

Precisamos de elementos que ajustem a luz natural, como cortinas e blackouts. Eles evitam ofuscamentos e controlam a incidência de luz no ambiente, inclusive a luz artificial noturna externa de postes e refletores urbanos que pode ser bem agressiva.

O tecido precisa ser escolhido com cuidado, pois se houver muita luz solar ele pode desbotar rapidamente, comprometendo o visual.

Quanto à luz artificial, não basta escolher a luminária mais bonita. Há itens como:

Manutenção: limpeza, troca das lâmpadas;
Efeito luminoso: luz de efeito, luz difusa, luz dirigida;
Eficiência energética: consumo, dimerização.

Em resumo, a luminária deve harmonizar com o conceito do projeto, e a lâmpada deve harmonizar com a luminária. Este conjunto garante o efeito desejado da fonte luminosa, evita ofuscamento e possibilita diferentes usos.

Patricia sempre recomenda a combinação de várias fontes luminosas. O básico é uma luz geral de teto, de preferência rebatida ou com difusor para não agredir os olhos de quem está deitado; luzes para leitura nas laterais da cabeceira, em pendentes ou arandelas articuladas; e luzes de apoio nos armários, que podem ser externas no teto, ou internas em prateleiras e cabideiros. Outras opções são luzes de efeito embutidas em sancas ou marcenaria e luzes de apoio que possam ser acendidas sem incomodar quem está dormindo, como pequenos balizadores, de preferência dimerizados.

Além disso, todo este cuidado com a iluminação tem que ser acompanhado da escolha correta de interruptores e tomadas. A linha Orion é perfeita, pois permite a dimerização para lâmpadas LED.

Esse tipo de solução, que permite o controle de graduação de luminosidade, também deve ser usado com lâmpadas LED que vem ganhando mercado por seu baixo consumo de energia e vida útil prolongada. São duas opções: o dimmer rotativo e o dimmer digital, ambos podendo ser utilizados também em lâmpadas convencionais.

Essa linha possui diferentes acabamentos e cores, tem cor e modelo para tudo quanto é gosto, além das diversas funções, e até as tomadas USB.

O olhar é imediatamente atraído para o elemento de destaque. Imagine aquela cabeceira em painel ou papel de parede com uma (ou mais) tomada ou interruptor aparente…

Orion You

Agora imagine de novo com a linha Orion You! Você consegue colocar o papel de parede e personalizar o espelho com o mesmo  acabamento do entorno, eliminando o excesso de informação com elegância.

Agora que a Patricia já deu as dicas para ter um quarto renovado, mãos a obra e replique no seu quarto também!

Patricia Tavares
http://patriciatavaresarq.wixsite.com/p2arquitetura

 

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.