Quantos interruptores e tomadas são necessários em um projeto residencial?

Quando se planeja uma obra ou uma reforma, alguns pontos são essenciais para ter um resultado promissor, um deles é a parte elétrica. Muitas pessoas ficam atentas apenas aos detalhes estéticos, mas é imprescindível que se planeje pontos de tomadas e interruptores com antecedência para que a praticidade do dia a dia não seja comprometida após a conclusão.

A ordem é simples: não são os eletrodomésticos, por exemplo, que devem ser colocados em locais onde tenham interruptores, mas sim ao contrário. Os pontos devem ser instalados de acordo com o que se planeja para os aparelhos. Experimente listar seus eletrodomésticos durante o planejamento, além dos que você irá adquirir quando o projeto estiver pronto. Do mesmo modo que a falta de interruptores e tomadas é prejudicial, o excesso também compromete o projeto e a decoração.

Uma dica importante para a posição de instalação é não colocar interruptores muito próximos ao chão, pois eles podem ser molhados eventualmente e podem colocar os moradores em risco. Caso haja dúvidas quanto a altura ideal, é importante conversar com um profissional da área elétrica.

Você sabe quantas tomadas são necessárias para cada cômodo? A NBR 5410, que é a norma que estipula as condições adequadas das instalações elétricas, estipula que pelo menos uma tomada deve ser instalada a cada oito metros quadrados.

Nos quartos e salas, o ideal é que se tenha um ponto de tomada a cada 5 metros. Já nas cozinhas, copas, lavanderias e áreas de serviço, são 3,5 metros para cada tomada. Nos banheiros, pelo menos um ponto de tomada com uma distância mínima de 60cm do limite do boxe.

Assim como a quantidade e a posição dos interruptores são importantes em um projeto, a escolha do tipo da peça também é. O mercado oferece produtos que aliam design e estilo. Um material de qualidade faz toda a diferença em cada ambiente, como a linha UNICA, são produtos que prezam modernidade nos comandos elétricos, que respeitem a sustentabilidade, que oferecem eficiência no dia a dia, além de merecerem destaque na estética.

Graças ao suporte e placas independentes, é uma linha completa e 100% modular. É muito versátil e permite uma infinidade de possibilidades de montagem e combinação de cores e funções. São cinco tipos de acabamentos, um mais bonito que o outro, fáceis de limpar, com resistência e durabilidade.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.