Você ainda não conhece o Rapstrap?

Rapstrap1Hoje o assunto são as abraçadeiras. Tive a ideia de escrever sobre este produto tão versátil que pode ser usado de diversas formas para organizar a casa, o Rapstrap. Ela é uma evolução desse tipo de produto porque são flexíveis, mais resistentes e podem ser reutilizadas,  basta prender, cortar e usar novamente, além de reinserir a ponta no mesmo anel e remover. E outra vantagem é que ela é feita de poliuretano elástico, podendo ser estendida em até 50%. Além de estar disponível em três cores: verde, preto e transparente. Fica como dica para usarem em seus projetos.

Para quem não lembra, as abraçadeiras são aqueles lacres que recebemos das companhias de viagem para usar no zíper da mala, caso não tenha colocado um cadeado para isso.

Seu uso evita o extravio de objetos pessoais: basta prendê-las nas duas pontas do zíper da mala e evitar que eles possam ser abertos durante o percurso.

O que nem todos sabem é que este pequeno objeto é bem versátil e muito útil na organização da casa e para pequenos reparos do dia a dia. Uma das maneiras mais eficientes de usá-los é na organização de cabos e fios.

Sabe aquele monte de cabos soltos atrás do móvel da TV ou do computador: fio da TV, fio da TV a cabo, do home theater, etc? Eles podem ser rapidamente organizados com o uso destas abraçadeiras: basta enrolar o excesso deles, juntá-los e prendê-los com este simples objeto.

Rapstrap2Ele pode ser usado também como prevenção para quem tem filhos pequenos e quer evitar que eles peguem determinados objetos. Basta guardar tudo que não é seguro dentro de armários e guarda-roupas e usar estes lacres para garantir que as portas e maçanetas fiquem fechadas.

Na jardinagem, a abraçadeira também pode ser muito útil para usar em um arranjo que está meio caído ou torto. Para deixa-los na posição ideal, basta amarrar o buquê com este objeto antes de coloca-lo no vaso. Eles podem ser usados também para manter quaisquer plantas e pequenas árvores eretas. Basta encostá-las em um cabo e prende-las.

Raptrap4O produto ainda tem outras utilidades mais inusitadas. Sabe aquela sua calça que está com o zíper quebrado mas que ainda não teve tempo de consertá-la? Experimente prender uma abraçadeira para ajuda-lo a subir. É provisório, mas ajuda bastante. O mesmo pode ser usado como solução para o fecho quebrado daquele colar que você adora e abusando ainda mais da criatividade, o objeto pode servir até como prendedor de cabelo.

Você também pode criar formas inusitadas de usá-las e vou adorar receber uma foto para postar aqui no meu Blog como dica.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.