O autêntico ritmo em que a tecnologia se desenvolveu desde a virada do século é realmente uma história a ser vista. Não se poderia imaginar há alguns anos que nos tornaríamos tecnologicamente tão avançados em tão pouco tempo e, no entanto, tudo o que pensávamos ser impossível tornou-se a norma na era moderna.
No entanto, a prevalência da tecnologia em todos os formatos exige a necessidade de um sistema que possa gerenciar essas inovações e fazer com que elas funcionem da maneira mais suave e eficiente possível.
Ao mesmo tempo, não se pode esperar que os seres humanos acompanhem toda essa tecnologia. Erros podem ser cometidos, o que levará a mais problemas no futuro. Este é o lugar onde o sistema de manutenção preditiva entra em jogo, assegurando que os potenciais erros e falhas em qualquer forma de tecnologia possam ser rastreados antes que eles acabem causando um maior transtorno.

Treinar funcionários é uma opção que as empresas de tecnologia estão buscando cada vez mais. O fato é que aperfeiçoar uma determinada peça de tecnologia durante a fabricação é uma tarefa extremamente difícil – afinal, a maioria das formas de tecnologia tendem a se degradar lentamente com o tempo devido ao uso constante. Portanto, os funcionários precisam estar cientes desses problemas, e as empresas precisam fornecer seus serviços de maneira que o gerenciamento do serviço de campo possa ser executado com pouco ou nenhum problema. Mesmo algo como a correção do fator de potência precisa ser contabilizada no gerenciamento de serviço de campo, e essas sobrecargas só podem ser corrigidas corretamente quando o dispositivo estiver no local e os funcionários tiverem uma ideia sobre a maneira pela qual esses reparos podem ser feitos.
Com isso treinar os funcionários nos equipamentos que precisam utilizar é uma maneira inteligente e segura de um acompanhamento eficaz do processo que o equipamento precisa desempenhar.
Com funcionários treinados o acompanhamento da manutenção preditiva é eficaz. O papel da manutenção preditiva na propagação da proeminência da tecnologia moderna não deve ser subestimado. Ela era – e continua a ser – uma das principais formas em que a tecnologia de hoje é mantida para a oferta ideal de serviços em todos os momentos
A equipe de Serviços da Schneider está preparada para propor a melhor solução de manutenção preditiva para seus equipamentos e treinamentos para a sua equipe. Consulte um representante comercial da Field Services, ou entre em contato conosco através do e-mail field.servicesbr@schneider-electric.com.
Adicione um comentário