Descubra o novo medidor de energia multicircuito de alta densidade PowerLogic™ HDPM6000

Na Schneider Electric estamos comprometidos com a inovação e a eficiência energética, e foi por isso que anunciámos o nosso novo medidor de energia multicircuito de alta densidade, o PowerLogic™ HDPM6000. Este dispositivo integra-se perfeitamente na nossa gama EcoStruxure™ Power IoT, oferecendo uma solução flexível e escalável para as redes elétricas em constante expansão.

PowerLogic HDPM6000

Um medidor versátil para instalações críticas

O PowerLogic HDPM6000 foi concebido para aplicações de construção, tanto novas e como de retrofit (reabilitação). Este medidor multicircuito é ideal para Data Centers, hospitais e instalações industriais com necessidades críticas de energia. A sua plataforma flexível e escalável permite a gestão eficiente dos ativos, a redução de riscos e adaptabilidade a mudanças com soluções personalizadas.

PowerLogic HDPM6000

Graças à sua capacidade de monitorizar até 192 circuitos, o HDPM6000 fornece dados valiosos sobre a qualidade da energia ao nível do circuito de derivação, permitindo que os operadores de edifícios e gestores de instalações tomem decisões informadas para melhorar a eficiência operacional e o tempo de atividade.

Principais vantagens do PowerLogic HDPM6000

As principais características do PowerLogic HDPM 6000 são:

  • Modular e escalável para satisfazer as necessidades das redes elétricas em expansão, incluindo uma instalação simplificada para reduzir os erros de cablagem.
  • Gestão de ativos para monitorizar até 192 circuitos e identificar riscos acrescidos em circuitos de derivação para detetar potenciais problemas (THDv, THDi e captação de formas de onda por circuito).
  • Comunicações robustas: Suporte para os protocolos MODBUS SNMP e BACnet IP.
  • Registo de dados com memória integrada, satisfazendo as necessidades de aplicações de conformidade com códigos robustos.
  • Solução de monitorização com configuração e supervisão através de uma página web integrada ou de um ecrã tátil HMI opcional, e integração fácil com as aplicações EcoStruxure Power, através do Power Monitoring Expert ou do EcoStruxure Power Scada Operations.
  • Cibersegurança que ajuda a minimizar as vulnerabilidades dos ativos críticos e sistemas de energia e reforça as suas estratégias de segurança.

Soluções personalizadas para a gestão da energia

O HDPM6000 é ideal para Data Centers e instalações industriais com necessidades críticas de energia. O seu design versátil e características melhoradas facilitam a instalação, mesmo em quadros elétricos existentes com espaço limitado. Para além disso, aos operadores e gestores de instalações dados importantes sobre a qualidade da energia ao nível do circuito individual, integrando-se facilmente com o software de controlo EcoStruxure ou outros sistemas de gestão de terceiros.

O HDPM6000 resolve os desafios atuais das empresas em termos de medição e gestão de energia em ambientes críticos. Com esta nova gama de medição de alta densidade, reduz-se o tempo de instalação e integração, proporcionando dados de qualidade de energia e a análise necessária para melhorar a eficiência operacional e o tempo de atividade.

Para mais informações sobre o PowerLogic™ HDPM6000 e para juntar-se à nossa gama de medidores de alta densidade, visite o nosso website ou contacte o seu representante de vendas da Schneider Electric.

PowerLogic HDPM6000

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.