A manutenção baseada em condições é um “MUST” para a infraestrutura de distribuição elétrica

A infraestrutura de distribuição elétrica é a base através da qual a energia é fornecida com segurança a processos industriais em todo o mundo.

A importância da manutenção para evitar tempos de paragem não planeados 

Esta infraestrutura vital de distribuição de energia opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, em alguns casos, anos seguidos sem interrupção. Nos bastidores, os gestores das fábricas têm usado estratégias de manutenção comprovadas para evitar paragens não planeadas.

Hoje, no entanto, as tecnologias conectadas e a Internet das Coisas (IIoT – Internet-of-Things) Industrial estão a permitir novos serviços de monitorização baseados em condições que monitorizam continuamente a saúde dos ativos e, com o apoio de uma equipa de serviços especializada, fornecem notificações avançadas se algum ativo apresentar um comportamento anormal.

Os problemas potenciais são então resolvidos muito antes de constituir um risco para a segurança ou um impacto dispendioso nas operações da fábrica.

A extensão dos ativos críticos de distribuição elétrica que agora podem ser monitorizados continuamente, incluem transformadores de tipo seco e transformadores de tipo óleo, aparelhagem de média e baixa tensão, quadros MT (de média tensão) e unidades de proteção de motor, para citar alguns.

Simule o seu ROI potencial com a calculadora de ROI do EcoStruxure Asset Advisor.

Abaixo está um exemplo de como essas novas técnicas de manutenção baseadas em condições orientadas por dados, empregadas por uma equipa de serviços especializada, salvaram um grande hospital nos Estados Unidos de uma dispendiosa falha de energia.

Um grande transformador de energia, um ativo comum de distribuição elétrica crítica, foi equipado com sensores térmicos para monitorizar continuamente a temperatura dos enrolamentos do transformador.

A equipa de serviços especializada descobriu e depois validou uma temperatura anormalmente alta num dos enrolamentos do transformador. O cliente foi notificado e a causa suspeita do evento foi debatida com o cliente – potencial deterioração do isolamento dentro do enrolamento do transformador.

Com base nesta indicação avançada e diagnóstico avançado, foi agendada a substituição do transformador. Para mitigar qualquer deterioração adicional, foi implementado deslastre de carga e redução de potência, para reduzir a carga elétrica nos enrolamentos do transformador. O ativo foi monitorizado de perto até a unidade de substituição ser instalada.

Neste caso, as técnicas de IoT e os sensores de temperatura conectados agregaram dados de desempenho de ativos à cloud, onde a equipa de serviços especializada interpretou estes dados como um indicador principal de uma possível falha crítica do ativo, que teria sido extremamente dispendiosa.

O cliente validou o valor desta notificação avançada observando que, nesta mesma instalação, um transformador semelhante falhou há alguns anos atrás.

As perdas foram estimadas em mais de 1 milhão de dólares americanos em limpeza, reparações e receita, e o impacto não quantificado pela comunicação negativa da imprensa causado pela interrupção.

No ambiente atual, as empresas industriais procuram tirar proveito de uma variedade de tecnologias digitais e análises avançadas para implementar estratégias de manutenção preditivas baseadas nas condições.

O que procuram as infraestruturas elétricas atualmente?

Este tipo de modernização da infraestrutura elétrica estende-se hoje para além dos dispositivos individuais e inclui agora a rede de dados que agrega estas informações críticas de saúde de ativos de forma eficiente a uma plataforma baseada na cloud, equipada com análises poderosas e gerida por uma equipa de especialistas em distribuição elétrica.

Esta estratégia de manutenção avançada baseada em condições está agora a ser implementada numa ampla gama de indústrias, a alcançar novos níveis de segurança, produtividade e rentabilidade. Para obter mais informações, por favor consulte Aumentar o desempenho da instalação com gestão de desempenho de ativos.

Simule o seu ROI potencial ao conhecer o desempenho dos ativos para distribuição elétrica com a nossa calculadora de ROI EcoStruxure Asset Advisor.

Adicione um comentário

Todos os campos são obrigatórios.